同步建模技术是高级工程计算机辅助设计 (CAD) 软件中常见的功能。它是一种建模方法,使设计师和工程师能够更直观、更高效地操作和编辑 3D 几何图形。
借助同步建模技术,您可以快速创建新概念设计,轻松响应更改请求,并在同一装配中同步更新多个零件。利用这一设计灵活性,您可以省去繁琐的预先计划,并避免功能失效、重建问题和耗时的返工。您还可以运用同步建模技术功能像处理本机文件一样处理多 CAD 数据,同时支持与供应商和合作伙伴展开无缝协同工作。
借助 CAD 软件中的同步建模技术,您再也不必在约束驱动建模或无历史记录建模之间做出选择。您再也不必为了重用模型而编程。您再也不必为使用多个 CAD 系统的数据而烦恼。
灵活地创建 CAD 设计
借助集成式 2D 和 3D 草图绘制,同步建模技术使您无需繁琐的预先计划即可立即开始概念设计。同步建模的无历史记录 3D CAD 创建方式意味着您可以直接设计几何体,并立即进行更改。
传统上,CAD 建模涉及基于历史记录的方法,其中模型的创建和修改基于时间线或历史树中记录的一系列步骤或操作。虽然这种方法对某些任务有效,但可能会变得复杂和繁琐,尤其是在处理复杂或导入的几何图形时。
同步建模技术侧重于直接建模
另一方面,同步建模技术侧重于直接建模。它允许用户直接修改几何形状,而不受原始构造历史的限制。具体情况如下:
- 直接编辑
借助同步建模技术,用户可以直接编辑模型的几何图形,而无需担心创建特征的顺序。这意味着您可以自由移动、调整大小、旋转或以其他方式操作面、边和顶点。
- 实时反馈
当您对模型进行更改时,同步建模技术会提供实时反馈,向您展示修改如何影响整体设计。这种即时反馈循环允许更快的迭代和决策。
- 智能关系
同步建模技术可以智能地保持模型不同部分之间的关系。例如,如果调整面上孔的大小,则周围的几何图形将相应地调整以保持设计意图。
- 混合建模方法
同步建模技术可以与传统的基于历史记录的建模技术一起使用。这种灵活性使设计人员能够为每个特定任务选择最合适的方法,从而优化工作流程效率。
- 几何图形重用和互操作性
同步建模技术可以更轻松地处理从其他 CAD 系统导入的几何图形。用户可以直接编辑和修改导入的模型,而无需从头开始重建,因而提高了互操作性并节省了时间。
总体而言,CAD 软件中的同步建模技术通过在模型创建和修改方面提供更好的灵活性、速度和简单性来简化设计过程。它使设计师和工程师能够更加专注于创造力和创新,而不是被技术限制所困扰。
同步建模
同步建模是计算机辅助设计 (CAD) 软件中使用的一种方法,它允许直接操作和编辑 3D 几何图形,而不受模型历史记录或构造顺序的约束。它使用户能够更灵活、更直观地更改模型的几何形状,提供实时反馈并保留设计意图。同步建模允许用户直接修改模型的几何形状,而无需遵循预定义的操作或特征序列。这意味着设计人员可以轻松地移动、调整大小、旋转或以其他方式操作模型的面、边和顶点,而不受其构造历史的限制。
同步建模的主要特性
实时反馈:当对模型进行更改时,同步建模会提供即时反馈,显示修改如何影响整体设计。这种实时反馈循环允许快速迭代和评估,使设计人员能够就设计变更做出明智的决策。
智能关系:同步建模保持了模型不同部分之间的智能关系。进行修改时,周围的几何图形会自动调整,以保持设计意图并确保几何完整性。
几何体重用和互操作性:同步建模有助于编辑从其他 CAD 系统导入的几何图形。设计人员可以直接编辑和修改导入的模型,而无需从头开始重新创建,从而提高了互操作性并节省了时间。
混合建模方法:同步建模可以与传统的基于历史记录的建模技术一起使用。这种灵活性使设计人员能够为每个特定任务选择最合适的方法,从而优化工作流程效率。
同步建模与同步建模技术的区别
“同步建模”和“同步建模技术”是密切相关的术语,经常互换使用,但它们在计算机辅助设计 (CAD) 软件领域中指的是略有不同的概念。
同步建模
- 同步建模特指用于在 CAD 环境中直接操作和编辑 3D 几何图形的方法或方式。
- 它强调能够对模型的几何形状进行更改,而不受其构造历史或特征顺序的限制。
- 同步建模允许直接编辑几何元素,如面、边和顶点,提供实时反馈并保留设计意图。
同步建模技术
- 另一方面,同步建模技术在 CAD 软件中包含了更广泛的功能和能力。
- 它不仅包括几何图形的直接编辑和操作,还包括各种支持功能和工具,这些功能和工具可以增强设计和工程过程。
- 同步建模技术可能涉及模型不同部分之间的智能关系、与其他 CAD 系统的互操作性、混合建模方法(将同步建模与基于历史记录的建模集成)以及其他相关功能。
从本质上讲,同步建模是 CAD 软件中同步建模技术的一个特定方面或应用。同步建模技术包含更广泛的特性和功能,而不仅仅是直接操作几何图形,尽管同步建模通常是这些功能的核心组成部分。两者都可以在西门子 Solid Edge、西门子 NX 或西门子 NX X CAD 软件中找到。
相关产品:NX CAD