SIMATIC IT MES 软件
SIMATIC IT 一体化架构平台 (UAF) 是一个用于构建、运行和管理现代 MOM 生态系统的平台,面向塑造制造业未来的当前和未来转型技术。SIMATIC IT UAF 的核心是一个统一的制造活动数据总线,它为旧应用的一体化提供了共同的基础,同时也为实现统一一体化系统迈出了重要的第一步。
SIMATIC IT UAF 逻辑需在分布执行环境中执行,其设计宗旨是在各种规模的计算机硬件上运行。数据被长久保存在标准的关系型数据库管理系统 (RDBMS) 中。
SIMATIC IT UAF 的构建是围绕域驱动设计 (DDD) 而进行的。应用数据、服务和事件由确定应用结构的模型定义,并在各个层级作为元数据公开。
SIMATIC IT UAF 具有事件驱动型面向服务的架构 (SOA)。这一应用由模块化功能板块组成,由执行环境部署和管理,通过事件和讯息相互通信。这一架构使模块化应用管理成为可能,进而促进功能扩展。
SIMATIC IT UAF 的设计意图是在应用的整个生命周期内增强和保障卓越的性能,支持不断增长的用户和数据负载,同时在正常运作的前提下不断扩展。
相关产品: Opcenter Execution
SIMATIC IT 离散制造一体化架构
请参见 Opcenter Execution Discrete
SIMATIC IT 离散制造一体化架构是满足离散工业市场需求的专业化制造执行系统。它旨在满足宏观领域致力于执行顺序离散制造功能以生产所需产品的行业需求。其中包括:
- 汽车级供应商
- 航空航天和国防层供应商
- 能源和公用事业系统制造商
- 工业机械与重型装备制造商
- 白色家电和家用电器制造商
- 复杂零件制造与装配
- 适用于复杂装配制造和加工车间环境(高复杂性、小批量)和自动化重复制造行业(可配置产品、大批量)的专业开箱即用功能
还应注意的是,SIMATIC IT 离散制造一体化架构支持粉末床增材制造工艺。这包括粉末批量制备、分割、消耗、回收以及与测试实验室证书、混合和谱系的关联。它还将序列号与此制造空间的打印作业相关联。
SIMATIC IT 离散制造一体化架构提供本地工程和运行时数据定义。产品工程师可以定义实体,以便对工程数据进行建模。这意味着他们可以配置有关他们将生产的产品、生产过程和相关工序以及所有必需资源的信息,例如位置、机器、工具、材料定义、缺陷和返工代码。当然,作为替代方案,可以从外部系统导入此类数据。
SIMATIC IT 离散制造一体化架构支持可配置的联锁检查,以验证工序开始和完成,以及对制造工具和设备使用的可配置约束。它强制执行审核和认证管理,以跟踪和防止未经授权的操作。它可以将设定值下载到机器上,收集过程数据并触发标签打印。SIMATIC IT 离散制造一体化架构执行物料调用、工具调用和电子看板缓冲区补充。
SIMATIC IT 过程工业一体化架构
请参见 Opcenter Execution Process
SIMATIC IT 过程工业一体化架构专为快消品 (CPG)、食品和饮料以及化工特种行业而设计。SIMATIC IT 过程工业一体化架构使用直观的任务管理,通过对制造工序和在制品 (WIP) 进行适当的排序,实现良好执行的生产计划。此功能可以减少对有限资源的需求、缩短周期时间并按时交付。
SIMATIC IT 过程工业一体化架构使用与特定生产设备和产品特性相关的优先级和生产规则,确保具有正确状态的正确设备在正确的时间出现在正确的位置。因此,过程制造商能够显著减少换型调机时间和工作量,和/或增加设备运行时间。SIMATIC IT 过程工业一体化架构考虑了有限的资源容量,并在必要时考虑并行、重叠或替代操作。
SIMATIC IT 过程工业一体化架构实时报告实际制造工序,并与预期结果和历史结果进行比较。除了提供标准性能、进度合规性、产品单位周期时间、资源可用性和资源利用率的测量外,SIMATIC IT 过程工业一体化架构还执行分析,包括统计过程控制和统计质量控制 (SPC/SQC)。
SIMATIC IT eBR
请参见 Opcenter Execution Pharma
SIMATIC IT eBR 是生命科学和制药行业用于电子批次记录 (eBR) 管理的专用制造执行解决方案。它提供 MES 和分布式控制系统 (DCS) 层之间的原生集成。这加快了 eBR 的设计、执行和审查步骤,并在母批次记录设计过程中提供了真正的灵活性。
SIMATIC IT eBR 支持管理所有受监管的流程,而无需基于纸张的程序或文档。该系统提供简单的配置和开箱即用的功能,允许用户设计任何流程,而无需特定的信息技术 (IT) 技能。
该系统完全符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 和药品生产质量管理规范 (GMP) 法规,可优化批量制造流程,并有助于简化资源,例如用户指南、设备分配和标准操作程序。它系统地控制所有阶段的正确执行 — 无论是人工操作还是由自动化层控制的操作。
SIMATIC IT eBR 使制药/生命科学领域的制造商能够可靠地采集关键过程数据。它允许通过谱系和审计跟踪工具向前和向后搜索。这显著缩短了制造、审查和发布时间,并加快了上市时间。
SIMATIC IT eBR 使生命科学行业的制造商能够实现卓越运营,加快上市时间,降低合规成本,并提高质量和生产力。SIMATIC IT eBR 可帮助企业大幅提高所有资源(用户指南、设备分配和操作程序)的效率,并控制和跟踪生产执行中的每项操作,无论是人工操作还是自动化操作。该系统允许通过异常事件审查产品批次记录,从而提供更快、更高效的产品发布。
SIMATIC IT eBR 由高级工作流引擎和易于使用的电子工作指导说明 (EWI) 概念提供支持,可用于指导制造,同时还可以记录和集中审查已完成的批次记录所需的所有信息,从而支持按异常事件发布。主批次记录 (MBR) 的管理有助于关键流程参数的实现。
SIMATIC IT 研发套件
请参见 Opcenter Research, Development & Laboratory (RD&L)
SIMATIC IT 研发套件简化了研发和制造流程。它通过将研发实验室与工厂集成,实现了产品数据和定义在整个制造过程中的无缝过渡。
SIMATIC IT 研发套件确保产品设计和流程始终都能满足质量和法规要求。它支持监管合规性和知识产权流程等关键功能。典型的研发活动(如项目管理、配方和包装开发、试验和实验管理以及生产流程设计)需要一套一流的集成式组件,包括电子笔记本、实验室管理、规格管理、批次和库存管理、试验工厂制造等等。
在当前形式中,SIMATIC IT 研发套件将其功能捆绑为三个集成式模块化解决方案,用于研究、开发和实验室活动:
- SIMATIC IT Interspec(请参见 Opcenter Specification)- 为整个工厂启用全球单一存储库,其中包含公司内部使用的所有原材料、半成品、成品和包装材料的所有详细信息。包括完整的物料清单和版本控制的规范。
- SIMATIC IT R&D 配方组件(请参见 Opcenter Formulation) - 使产品的数字孪生栩栩如生。访问 SIMATIC IT Interspec 提供的单一存储库,以在数字环境中从现有物料清单 (BOM) 开始或从头开始处理改进的配方。拥有配方的数字孪生可以让用户看到该配方对产品成本、营养价值、过敏原以及合规性(包括产品出口到全球任何地方的法规)的直接影响。
- SIMATIC IT Unilab(请参见 Opcenter Laboratory)- 实验室信息管理系统 (LIMS) 组件是 SIMATIC IT 研发套件的基本组成部分。所有质量参数和规范管理组件定义完毕之后,同时拥有配方的数字孪生,SIMATIC IT Unilab 便可以将数字孪生无缝用于实际试验,并在实验室中进行实时分析,从而了解这些试验是否符合设定的质量参数。
SIMATIC IT 研发套件中的其他关键工具包括:
电子实验室笔记本 (ELN) - 提供目标功能,可确保每一位研究人员都能完全自由且轻松地捕捉任意类型电子实验或报告中的所有数据。
配方工作平台 - 营造创意环境,可在工作平台中管理大量原型,并支持通过试验和实验引入和验证新配方、原材料、包装材料、成分、制造流程设计和测试设计。
供应商协同 - 赋能与供应商密切合作,进行配方产品数据管理。供应商可以通过安全门户直接访问系统,在那里他们只能查看他们提供的材料并更新所需的信息字段。该工具可显著降低由于产品数据表上缺少规格或由于将规格重新输入系统而浪费时间所导致的错误和效率低下的风险。
SIMATIC IT 制造智能一体化架构
请参见 Opcenter Intelligence
SIMATIC IT 制造智能一体化架构是一套现代化企业制造智能解决方案,该解决方案瞄准当前及日后塑造未来制造业数据分析的变革性技术:物联网、云计算和高级分析。
SIMATIC IT 制造智能一体化架构将来自于不同公司的制造数据关联、整理和汇总到连贯、智能和情境化的信息当中,从而即时获取切实可行的见解。这些信息包括影响制造的工艺数据以及业务信息、运营数据和关键绩效指标 (KPI)。
SIMATIC IT 制造智能一体化架构为用户提供了信息的全局视角,其工具可创建随处访问的基于网页端的仪表板和报告,支持自助数据探索,并允许发现趋势和其他数据关系,而这些在查看不同的电子表格或报告时可能并不明显。
SIMATIC IT 制造智能一体化架构通过提供对站点、区域和全球等级的运营和业务数据应用分析和报告技术的功能,来扩展西门子制造运营管理 (MOM) 解决方案。
SIMATIC IT 制造智能一体化架构将数据源(如实验室信息管理系统 (LIMS)、企业资源管理 (ERP)、制造执行系统、质量管理系统、高级规划和调度等)集成、连接和统一到一个可访问的分析数据模型中,提供探索和深入研究情境化数据的能力。
SIMATIC IT 制造智能一体化架构用于在工厂级别改善车间和企业系统之间的协同和数据交换,和/或在企业级别设定基准并比较生产运行情况或预测工厂的各种运营情况。由于对来自不同来源的数据进行了整合,可以将其放入新的环境中或进行整合,并为用户提供较为全面的不同运营视角,而无需考虑其数据来源。