1. Home

产品数据管理

产品数据管理 (PDM) 是使用软件在单个中央系统中管理产品数据和流程相关信息。

什么是产品数据管理?

PDM 包括计算机辅助设计 (CAD) 数据、模型、零部件信息、制造指导说明、要求、注释和文档。

理想的 PDM 系统应当能够让组织内的多个应用程序和多个团队访问,并且支持企业特有的需求。如果选择了合适的 PDM 软件,任何行业内的企业都将会获得可以轻松扩展成一个完整 PLM 平台的坚实基础。

作为其核心,PDM 系统提供了安全数据管理、流程实现和配置管理解决方案。

相关产品:Teamcenter | Solid Edge

PDM 的优点

项目经理、工程师、销售人员、采购员和质量保证团队可以受益于 PDM 系统的知识管理和报告功能。它们使企业能够:

提高生产效率并缩短周期时间

PDM 系统将产品和流程信息汇总成同一个访问度极高的安全信息源,消除了耗时的信息搜索,同时便于信息重用和更好地决策。

减少生命周期错误并降低成本

统一的产品和流程信息源可以让企业更加高效地管理和协同多种应用程序系统。

实现更高的产品和流程可见性

借助 PDM 系统,企业可以全面管理产品和流程数据,包括 CAD 数据、零件信息、文档、需求和其他知识资产。

安全的数据管理

采集、管理和交付产品信息

PDM 系统可以采集和管理产品信息,同时确保在正确的上下文中将该信息交付给整个产品生命周期中的用户。

文件所有权、版本控制(文件的签入和签出)、修订管理和发布状态都由 PDM 系统进行管理。

安全性和管理功能通过角色管理、基于项目的安全性以及关联的访问权限来保护知识产权。

流程实现

使主要的利益相关者能够参与到产品生命周期中

工作流和流程功能使内部的产品团队和外部的合作伙伴均能参与到产品生命周期中来。

PDM 系统可以帮助您创建、管理和执行由工作流驱动的自动化流程,这些流程反映了企业专门针对更改计划(模拟分析)、更改融合(执行)以及更改验证和通信采用的典范做法。

PDM 系统还可以支持其他已创建的流程,包括阶段进程标准。

配置管理

校正和同步 BOM 数据和生命周期信息

PDM 系统提供了管理和呈现完整的物料清单 (BOM) 所必需的可见性。这有助于校正和同步所有来源的 BOM 数据以及所有生命周期阶段的数据(包括设计、计划、完工和维护状态)。

PDM 系统提供更改管理功能,这将使您能够在做出更改之前和之后查看 BOM。

生命周期可视化让您可以共享和根据自己的要求来表现产品及其基本的装配体和零部件,同时无需任何 CAD 创作工具或专门的技术知识。数字样机功能可以显著降低创建物理原型所需的成本。

产品数据管理相关产品

了解详情

Solid Edge 数据管理

轻松管理文件,无需 IT 支持。

网络研讨会 - 敏捷 PLM 解决方案

从 PDM 到 PLM,发掘可以扩展的设计、质量和创新工具。

阅读

贵公司是否感受到了提高收入成果的竞争压力?产品数据管理 (PDM) 软件可以提供帮助。