SIMATIC IT Preactor APS 现在是 Opcenter 的一部分,它通过强大的规划和调度工具改进了制造工艺之间的同步性。它可以提高资源利用率并准时交货,同时还有助于减少库存水平和浪费。
Preactor APS 软件赋能制造商轻松生成计划和时间表,然后快速、智能地对变化做出反应,是西门子制造运营管理 (MOM) 产品组合的支柱。SIMATIC IT Preactor APS 与制造执行系统 (MES)、质量管理软件 (QMS) 和制造智能一起构成了一个整体 MOM 解决方案,将企业软件解决方案与制造车间自动化联系起来。
现在,借助于 Opcenter Advanced Planning and Scheduling,Preactor APS 可以提供针对特定功能需求量身定制的系统。SIMATIC IT Preactor Advanced Scheduling (AS) 用于调度机器、生产线、资源、服务和物流。Preactor AS 提供多个版本,以满足每个客户的特定需求,包括 Preactor AS Standard、Professional 和 Ultimate。SIMATIC IT Preactor Advanced Planning (AP) 可帮助制造商进行按库存生产和按订单生产运营的长期和中期规划。SIMATIC IT Preactor Express 可免费使用 Preactor 系列生产规划和调度解决方案。下面将更详细地讨论所有这些系统。
Preactor APS 软件功能
Preactor APS 使用高等数学分析和计算可完成的生产计划,同时考虑到一系列约束和业务规则。此方法可赋能规划人员生成并评估多种方案。如果没有这些强大的工具,制造商可能会花费数小时甚至数天的时间来使用电子表格生成时间表。这些表格很难维护,如果发生意外变化,则很难生成新的计划。可以根据需要自定义和配置 Preactor,而不会干扰核心 Preactor 代码。它可以用作独立系统,也可以与企业和 MOM 软件集成,包括 ERP、MES、数据收集、预测、需求计划和 OEE 应用程序。Preactor APS 软件的主要功能包括:
- 物料清单级规划 - 可以分解规划物料清单 (BOM),然后以相同的方式计算较低级别的物料的生产计划。
- 基于订单的多约束调度 - 用户可以对订单应用排名或权重。调度根据资源可用性、附加约束和订单所需的材料创建。
- 高级约束建模 - 可以对有关并发规则使用、高级互操作约束和其他高级资源约束的规则进行建模。
- 高级物料处理 - 可以实施自定义规则,以确保根据业务规则消耗子组件和原材料。材料分配根据系统过滤器和数据排名确定。
- 高级计划优化 - 通过其他规则,可以最大限度地减少转换时间和其他计划优化操作。
- 装配过程可视化 - 材料浏览器可生成材料依赖关系的图形视图以及随时间变化的库存水平图。
- 交互式计划可视化 - 创建初始主生产计划 (MPS) 后,数据可以显示为库存概况图和产能使用情况图。只需单击并拖动库存或产能图上的一个点即可更改 MPS,并且可以将特定物料的生产从一个计划期间移动到另一个计划期间。任何更改都将反映在所有关联的绘图和网格窗口中。