1. Home

噪声和振动测试

噪声和振动测试是分析系统及其组件的声学特性,然后创建和验证解决方案以修改这些特性并满足设计目标的过程。

什么是噪声和振动测试?

声音和振动影响着我们每个人的日常生活——从我们使用的智能手机、我们驾驶的汽车和我们运作的机器,到我们生活的环境。对于许多产品,法规适用于最高振动或声学水平。尽管如此,用户仍将平衡的声音和振动性能视为高质量、精度、舒适性、运动性或其他重要产品特性的标志。

噪声和振动测试是测量、分析或验证系统及其组件的动态特性,然后创建和验证解决方案以修改这些特性并满足设计目标的过程。

人类感知噪声和振动性能或通过传感器测量噪声和振动性能的方式是将系统中动力源和能量传输通过的结构中许多的传递路径相结合。噪声和振动测试有助于将与工作源相关的动力学与结构动力学特性分开,帮助工程师确定根本原因并有针对性地提供解决方案以提高性能。

相关产品: Simcenter Testlab Neo |Simcenter SCADAS |Simcenter Testxpress |Simcenter Anovis |Simcenter Sound Camera |Simcenter Qsources

西门子现场工程师与 VDAB 能力中心合作对挖掘机进行噪声和振动测试。

发现优势

提高性能

噪声和振动测试可帮助您快速分解声源和传递路径中的动态特性,从而有针对性地改进产品性能。

时间缩短

通过噪声和振动测试,可以高效提高虚拟 CAE 模型的性能,或有效排除真实产品中发现的噪声和振动性能问题。

降低成本

对实际产品进行噪声和振动测试是开发中的重要步骤,通常受到相关法规的监管。创新测试方法可以降低故障排除或测试昂贵原型的成本。

噪声和振动测试类型

使用麦克风和 SCADAS XS 设备进行声音和振动测试。

故障诊断

声音和振动故障排除是检测、诊断和解决机械系统中噪声和振动问题的关键流程。有效解决噪声和振动问题对于避免产品延迟发布或让客户不满意至关重要。

使用钻床和 SCADAS 设备进行声音和振动测试。

认证

例如,根据全球 ISO 标准,世界上大多数国家/地区都通过立法限制了机器产生的噪声或振动量。这些测试程序仅用于认证产品,但如果认证失败,快速解决任何问题也至关重要。

一名男子在使用 Simcenter SCADAS 硬件设备和笔记本电脑进行振动和冲击测试。

振动鉴定

振动鉴定和振动控制测试是一种特定的产品认证形式。它确保组件或装配能够承受在其预期的实际工作条件下发生的振动。

多个工业机械正在接受质量测试的视觉效果图。

产线终端质量测试

产线终端 (EOL) 质量测试是一种噪声和振动测试形式,作为质量保证过程的一部分应用于生产环境中的测试台。使用创新的基于声音和振动的故障检测,测试可以识别任何异常或生产故障。

免费试用噪声和振动测试软件

Simcenter Testlab Neo 软件

Simcenter Testlab Neo 试用版

  • 轻松查看收集的数据
  • 使用预定义的流程执行直观的数据处理
  • 在几秒钟内比较结果并获得有价值的见解

常见问题解答

了解更多信息

观看

网络研讨会 | 使用紧凑型测试数据采集系统充分发挥测试数据性能

网络研讨会 | 声学工程基础知识简介

收听

播客 | 测试电动汽车的性能

阅读

博客 | 前 5 名最烦人的声音

白皮书 | 使用产线终端测试实施 100% 质量检查系统