1. Home

IBS QMS

IBS 质量管理系统 (QMS) 现在是 Opcenter 的一部分,为整个产品生命周期和供应链提供整体质量解决方案。

什么是 IBS QMS?

IBS QMS 软件可帮助制造商控制质量、生产、可追溯性与合规性工作,以优化流程和产品价值。它通过构建跨行业和行业特定的最佳实践解决方案,帮助制造商解决所有质量问题。IBS QMS 软件符合关键质量标准,包括 ANSI/AIHA Z10-2005、BS8800、Basel II 和 AUS/NZS 4360、DIN EN ISO 9000、FDA 21 CFR Part 11 和 820、ISO 14971 和 13485、ISO 31000、ISO/IEC 27002:2005、IATF 16949:2016、OSHA18001、Q 101、SOx 和 VDA 6.1。

IBS QMS 软件旨在简化产品开发、制造、测试和验收领域的流程,是西门子制造运营管理 (MOM) 产品组合的支柱。

IBS QMS 现在隶属于 Opcenter Quality 系列,提供为特定关键行业和/或功能领域量身定制的系统。IBS QMS 解决方案赋能客户特定的应用程序提供质量保证,而不受垂直整合、生产过程/模式和供应链阶段的影响。在 IBS QMS 产品组合中,旗舰产品 IBS QMS Professional 是一种面向流程的、模块化、多语言、跨行业的计算机辅助质量 (CAQ) 解决方案。IBS QMS Automotive 致力于实现汽车制造中的集成式质量保证,涵盖从车身外壳到成品的整个过程。CompliantProTM 是 IBS QMS 中的集成式合规管理解决方案,在每个定义的公司流程中创造透明度,并确保遵守所有相关的准则、法规和要求。下面将更详细地讨论这些系统。

相关产品:Opcenter Quality | Teamcenter 质量和合规管理

ibs-qms-professionalsb-640x360
IBS QMS 的优势

采用 IBS QMS 软件当前形式(即 Opcenter Quality)的制造商享受到产品和生产的数量和质量改进。他们通过更复杂的产品实现更短的创新周期,从而缩短了上市时间。

所有生产数据一目了然

获得增强的可见性,一目了然地提供所有生产数据的全面视图,以便做出明智的决策。

降低检查和返工成本

大幅降低检查和返工成本,有助于提高整体运营效率和成本效益。

降低保修和责任成本

通过提高产品质量,提高财务业绩和客户满意度。

降低召回数量和召回成本

大幅减少召回和相关成本,通过提高产品质量确保更高的运营效率和客户满意度。

提升客户满意度

优化流程,减少缺陷,确保产品质量更高,从而改善客户体验。

提升客户满意度

通过优化流程、减少缺陷和提高整体产品质量来提高客户满意度。

IBS QMS 软件功能

IBS QMS 软件的功能远不止支持检测程序和文档编制。凭借其全面的质量方法,IBS QMS 质量管理软件使质量规划能够在产品的工程和设计过程中开始。在产品制造过程中,它继续进行质量控制。IBS QMS 软件可检测产品设计和制造中的风险和故障,以便进行持续改进。具体来说,通过从设计和生产中收集质量数据,IBS QMS 提供了不断和可持续地启动产品和生产问题解决过程所需的信息。

IBS QMS 质量管理软件提供的功能包括:

  • 一种定义和启动将产品从规划阶段带入批量生产必要步骤的结构化方法,通常是高级生产质量规划 (APQP)
  • 故障模式和影响分析 (FMEA) 可早在规划阶段就对故障的后果和相关风险做出评估,从而预防和规避缺陷
  • 获取外部和内部投诉的相关数据和费用
  • 供应商质量管理,包括来料检验、供应商评估、供应商审核和投诉管理
  • 计量管理可监控仪器性能并校正产品规格的计量
  • 生产质量,包括检验计划、生产过程中的检验和统计过程控制 (SPC),以帮助检测公差差值、确定根本原因并实时纠正缺陷
  • 合规管理(客户/供应商/内部)
  • 审核(供应商/内部)
  • 缺陷采集和评估

IBS QMS Professional

Opcenter Quality

IBS QMS Professional 是一套多语言、跨行业的计算机辅助质量 (CAQ) 标准解决方案。IBS QMS Professional 模块旨在简化产品开发、制造、测试和验收领域的流程。

IBS QMS Professional 在整个产品生命周期中协调和标准化质量流程。从设计和规划(构思)到生产过程(实现),再到持续改进(利用),IBS QMS Professional 支持端到端、闭环的质量过程。在生产规划、开发和构建阶段进行重要的流程优化。接下来,对采购和生产过程进行管理,以达到预期的质量。然后,成熟的产品作为产品设计过程的主要输入来源,吸取了经验教训,从而闭合了质量循环。

IBS QMS Professional 通过捕获和考虑所有产品和流程的复杂性,安全地执行质量流程。该系统支持与各种测量设备的接口,从简单的测径规到复杂的坐标测量机或 100% 检测机。量具管理系统提供了用于管理各种量具类型(例如,机械、电气)和记录与量具历史记录相关的所有程序(例如,量具校准、发放/退货和维修)的工具。量具的选择是实现相关质量产品和过程数据标准化记录的重要要求,它有助于识别和监控每个量具的截止日期。

重要的是,IBS QMS Professional 符合监管标准,可确保并证明完全合规。制造商必须满足标准并遵守与其特定行业相关的准则。

IBS QMS Professional 旨在提高整个制造企业的透明度,降低质量问题和流程违规的风险和成本。作为过程导向型模块化系统,IBS QMS Professional 享有戴明循环(计划-执行-‌检查-处理)的可靠性和结构支持,可确保高水准的质量性能。戴明循环在整个产品价值链中以一种科学的、循序渐进的问题解决和持续改进的方法为 IBS QMS Professional 提供支持。此外,IBS QMS Professional 应对整个企业中通常一组不同的质量活动,并取代了许多分散的工具,这些工具在异构和非集成的 IT 环境中管理具有不同数据库的质量流程。该系统将所有与质量相关的数据存储在一个集中的数据库中。

IBS QMS Automotive

IBS QMS Automotive 为从供应商到经销商的所有生产数据带来了透明度,从而保护了运行能力、准时性、稳定性,并减少了整个制造过程中的处理时间。它掌握了汽车制造的技术复杂性,提供完整的配置管理,并一目了然地访问所有生产数据。

凭借其针对汽车行业需求的特定定制,IBS QMS Automotive:

  • 符合所有主要标准,包括 QS 9000、VDA 6.1、IATF 16949:2016 和 AIAG
  • 支持零缺陷策略
  • 支持电子车辆作业卡
  • 有效管理返工
  • 管理位置和动态创建特定于车辆的检查订单
  • 通过精确定位缺陷产品,实现全面的可追溯性
  • 降低保修成本并加快投诉处理速度
  • 防止多次检查并加强检查过程
  • 确定流程优化的业务比率

IBS QMS CompliantProTM

IBS QMS CompliantPro 是一种集成式合规解决方案,为企业治理、风险管理和合规的所有领域提供可持续的支持。它支持更改历史记录、上报机制、电子邮件通知等。

CompliantPro 可以进行调整以适应现有的公司流程,并清楚地进行映射。集成式控制职能和责任结构使信息能够快速有效地流动,从而能够更快地识别趋势和风险,避免负面后果。

IBS QMS CompliantPro 解决方案集成了用户管理功能,为每个用户提供可靠的角色和职能分配。这确保了每个级别的访问安全。该系统以最佳实践以及法规和要求为导向。

IBS QMS CompliantPro 旨在支持以价值为导向和可靠的企业管理,力争使所有利益相关者群体都满意。它能够及时满足适用于公司当前和未来的所有相关内部和外部法规和标准,而不会给企业带来高昂的成本。IBS QMS CompliantPro:

  • 在整个供应链中促进公司的合规文化
  • 确保遵守所有相关标准和法规以及法律要求
  • 提供高度可配置和可扩展的软件解决方案
  • 没有行业限制,使其在每个企业中都可以使用
  • 支持各种不同的文档类型、不同的权限和不同的工作流程
  • 无论位于何处,每个业务部都可以使用

相关产品