电子设计自动化 (EDA) 是指使用计算机程序和专用计算机硬件来设计、仿真、验证、制造和测试电子系统,例如集成电路 (IC)、IC 封装和印刷电路板 (PCB)。
EDA(也称为电子计算机辅助设计或 ECAD 软件)是电子工程师用于设计、验证、制造和测试电子系统(IC 和 PCB)的软件和专业硬件。这些电子系统为数据通信、互联网、现代工厂和运输、消费设备以及越来越多的数字化、人工智能驱动型创新提供动力并惠及现代社会。
Siemens EDA 的技术主要来自 Siemens Digital Industry Software 于 2016 年收购 Mentor Graphics 后获得的 EDA 技术。截至 2024 年,西门子已经收购了十几家其他公司,并已为其 EDA 业务成功开发并推出了二十多种其他领先的 EDA 创新产品。Siemens EDA 的独特之处在于,其 EDA 产品组合涵盖了 IC 设计、IC 封装(包括 3D IC)和印刷电路板设计领域,补充了 Digital Industry Software 的机械、产品生命周期管理 (PLM) 和企业软件产品组合,并与其构成了更大的 Siemens Xcelerator 产品组合。Siemens EDA 产品组合包含众多著名产品:
Analog FastSPICE - Analog FastSPICE 是快速的纳米电路验证平台,适用于模拟、射频 (RF)、混合信号和定制数字电路。
Aprisa - Aprisa 是以详细布线为中心的物理设计平台,适用于现代片上系统 (SoC) 设计。
Calibre - Calibre 是全面的 IC 验证和 DFM 优化 EDA 平台,可加快从创建到制造的整个设计流程,满足所有签核需求。
Catapult - 借助 Catapult 高层次综合 (HLS),设计团队可以使用 C++ 和 SystemC 开发算法,并更轻松地在 IC 设计中实施它们。
Questa - Questa 平台可自动对复杂 SoC 和现场可编程门阵列 (FPGA) 进行功能验证和调试,从而显著提高生产效率并帮助企业更高效地管理资源。Questa 的出色技术可尽量提高 IC 模块、子系统和系统级别的验证效率。
PADS Professional - PADS Professional 是全面的 PCB 设计平台,包括电路板设计和分析技术、云协同、零件研究和创建以及实时供应链洞察等功能。
Solido - Solido 变体感知设计、IP 验证和库表征解决方案由专有的机器学习技术提供支持,全球领先半导体公司中的数千名设计师都在用它来确保其 IC 设计的准确性和质量。
Symphony - Symphony 是业界速度极快、可配置性极强的混合信号解决方案,可在设计层次结构的所有级别和所有 IC 应用中准确验证 A/D 接口的设计功能、连接性和性能。
Tanner - 可提供企业级定制 IC 设计流程,支持 FinFET 和平面模拟、模拟混合信号 IC 和微机电系统 (MEMS) 设计。
Tessent - Tessent 硅生命周期管理解决方案包括先进的测试、调试、安全和保障功能以及生命周期数据分析功能,可以应对当今硅生命周期中不断变化的挑战。
Veloce - Veloce CS 是领先的硬件、软件和系统验证平台。它包括 Veloce Strato CS 仿真平台、Veloce Primo CS 企业级原型验证平台和 Veloce proFPGA CS 软件原型验证平台,可满足复杂芯片、软件和系统的需求。
Xpedition - Xpedition Enterprise 是业内更具创新力的 PCB 设计流程,可提供从系统设计定义到制造执行的全面集成。其独特的技术可以将设计周期缩短 50% 或更多,同时显著提高整体质量和资源效率。
Siemens EDA 的全面工具组合涵盖了 IC 设计、验证和制造,贯穿了从先进 IC 封装、3D IC 设计和制造再到系统 PCB 设计、验证和制造的各个环节。
Calibre 设计解决方案是 IC 签核领域的行业领导者,可提供完整的 IC 验证和 DFM 优化 EDA 平台,加快从创建到制造的整个设计流程,满足所有签核需求。
Solido 变体感知设计、IP 验证和库表征解决方案由专有的人工智能和机器学习技术提供支持,全球领先半导体公司中的数千名设计师都在使用它。
Veloce CS 是领先的硬件、软件和系统验证平台,包括 Veloce Strato CS 仿真平台、Veloce Primo CS 企业级原型验证平台和 Veloce proFPGA CS 软件原型验证平台。