1. Home

数字化制造

数字化制造集成了仿真、3D 可视化、分析和协同工具,以创建同步的产品和制造流程定义,使行业能够以数字化方式设计整个制造流程,从而促进工程师和设计师之间的协同。

什么是数字化制造?

数字化制造是使用一个基于计算机的集成系统(由仿真、3D 可视化、分析和协同工具组成)同时创建产品和制造流程定义。数字化制造是从以下制造方案演变而来的:工艺性设计 (DFM)、计算机集成制造 (CIM)、柔性制造以及精益制造,它们都强调对协同性产品和流程设计的需求。

如果没有一个综合全面的数字化制造策略,将无法获得产品生命周期管理 (PLM) 的许多长期惠益。数字化制造是将 PLM 与车间应用程序和设备集成在一起的关键点,它有助于设计组和制造组交流产品相关信息。这种一致性使制造企业能够实现上市时间和产量目标,同时减少成本高昂的下游变更,从而节约成本。

相关产品:Tecnomatix | NX for Manufacturing | Opcenter | Teamcenter Manufacturing

Human-centered Digital Manufacturing

00:00
00:00

了解优势所在

数字化制造可以通过以下方式帮助制造企业提高计划和生产流程中的生产效率:

50%

Reduction in design time

Increase speed-to-market: Digital manufacturing software accelerates tasks across all manufacturing disciplines, enabling faster product introductions and innovation.

30%

Reduction in project cycles

Reduce risks: Digital manufacturing tools improve quality and provide real-time performance feedback across the value chain, reducing risks to company reputation.

90%

Reduction in root cause analysis time

Improve margins: By fully employing the virtual realm before investing in actual production, digital manufacturing helps increase margins and optimize operations.

数字化制造应用程序的工作原理

数字化制造促进协同,以便完整地呈现产品和流程的设计

数字化制造可以跨行业使用。汽车原始设备制造商 (OEM) 可以在设计师设计下一个车辆项目的同时以数字化的方式设计整个制造流程(工装、加工、装配体排序和工厂布局)。这将使制造工程师能够在发现存在零部件工艺方面的限制时立即反馈给设计师。制造工程师与设计师之间的这种协同可以完整地呈现产品和流程的设计。

高科技供应商可以在询价 (RFQ) 过程中使用数字化制造系统创建一个完整生产线的 3D 仿真,并对不同的生产变型和概念进行分析。这种在计划和准备建议书过程中的透明性和精确性有助于公司获得客户更大的信心,并最终赢得合同。

目前的数字化制造工具开发方案都包括了改进用户体验,以便在所执行的任务的上下文中显示信息,这将使用户能够更快做出更好的决策。正在设法提供与车间硬件之间的直接连接,如可编程逻辑控制器 (PLC)、机床控制器和计算机数控 (CNC) 机床。还开发了一体化平台,以便同时管理 PLM 和制造执行系统 (MES) 的信息。

digital-manufacturing-is1352428937-feature-640x360

探索数字化制造相关产品

an open dialog with Zvi Feuer

Reshaping the world with digital manufacturing

Learn how digital manufacturing software has become the cornerstone of modern manufacturing and how emerging technologies are accelerating innovation.

An open dialog with Zvi Feuer

Manufacturing impacts all of us and improves our lives. Every single day, we interact with countless objects, from our earphones containing the tiniest microchips to the largest aircraft soaring in the sky. What is common among them? They are all the result of manufacturing.

了解详情

电子书

数字化制造主管指南