Camstar MES 功能
Camstar MES 解决方案专为全球使用而设计,可实现端到端可见性,从而实时控制关键任务运营。Camstar 制造执行系统解决方案提供:
可扩充性 — 随着制造商需求的增长,Camstar 系统可以增加更大的容量,包括更多用户、更多设施和交易。
可扩展性 — Camstar 系统还通过附加模块和“无代码可扩展性”增加了功能,使非 IT Camstar 用户能够构建针对其特定需求定制的应用程序。
集成就绪性 — Camstar 系统可以作为独立的数字单点解决方案运行,也可以集成到由制造 IT 功能组成的链接生态系统中,包括 MOM、QMS、ERP 和 PLM 系统。
Camstar 制造执行系统支持在瞬息万变的运营环境中做出快速、明智的决策。Camstar MES 软件功能包括:
- 监控和同步多个生产线、制造工厂和供应商网络的制造活动
- 在车间跟踪产品和订单详细信息
- 向财务和规划系统报告交易收集情况
- 无纸化制造,包括将订单和制造指令以电子方式发送到车间
- 灵活建模和更改复杂流程,并立即执行
- 实时质量检查
- 产量监测
- 规范和业务规则实施
- 制造批次、批量、设备或单元的可追溯性
- 实时反馈可快速识别和解决制造问题
Camstar MES 系统可适应不同工业流程的特定要求,从而生成丰富的行业特定功能生态系统。以下三种 Camstar 套件为关键行业提供服务:
Camstar Medical Device Suite
Camstar Systems 解决方案包括专为医疗器械和诊断行业设计的 MES,包括离散、批量和组合设备制造。Camstar Medical Device Suite 将 MD&D 制造运营数字化,实施高效、合规的制造流程,从而加速以高质量水平交付创新产品。Camstar Medical Device Suite 提供 MES 功能,用于无纸化制造和防错流程,并通过电子设备历史记录 (eDHR) 和 电子批次记录 (eBR) 实现无纸化可追溯性。
Camstar Medical Device Suite 是全球一流制造商和产品创新企业的基础,这些企业希望实现快速变革、精益制造、一致的质量输出、快速的新产品导入 (NPI) 和更高的利润率。
Camstar Medical Suite 通过将车间与企业资源规划 (ERP)、产品生命周期管理 (PLM)、供应链管理 (SCM) 和客户关系管理 (CRM) 集成,可用于完善医疗器械和诊断制造的技术基础设施。Camstar Medical Device Suite:
- 针对批量生产与独立工序打造无纸化制造环境
- 提供自我审计的 eDHR 和 eBR
- 消除非增值活动
- 执行良好的制造实践与法规合规性
- 带有错误防范机制的制造流程
- 加速并控制配置和变更管理
Camstar Semiconductor Suite
用于半导体制造的 Camstar Semiconductor Suite 是一种全面的 MES,赋能晶圆制造、组装和测试工厂满足可追溯性要求,控制生产,并将车间集成到其 ERP 系统和扩展企业中。它是一种可配置、可扩展和模块化的半导体生产平台。
Camstar Semiconductor Suite 代表了一种为半导体制造商带来巨大机遇的技术方法。它赋能实现高水平的创新、产量和工艺改进,同时有效地替换了无法再跟上半导体制造苛刻且不断变化的要求的传统和孤立的制造系统。
Camstar Semiconductor Suite 使半导体制造商能够:
- 用调度、统计过程控制 (SPC)、不合格品管理、维护管理、仪表板、无纸化制造等功能取代传统 MES 的基本 WIP 跟踪。
- 为制造商的全球前端和后端运营部署一个可配置的企业 MES,包括工厂、探头、装配、测试和分包工作。标准化可确保在全球范围内进行一致报告并简化应用程序支持。
- 使用现代化的可靠 MES 取代原来的系统,该 MES 的功能非常强大,能够处理海量事务,并且其灵活性也足以满足每个工厂的特定需求。
Camstar Electronics Suite
Camstar Electronics Suite 是面向电子行业的全数字化制造解决方案。它可以扩展到整个电子价值链,包括 PCB、机械组装和成品组装生产操作。Camstar Electronics Suite 通过直接连接到机器和生产线来支持这些操作。它包括 Siemens Digital Industries Software 和 Valor Software 提供的独特且一流的 MOM 功能:制造执行、质量管理、物料管理、规划和调度以及制造智能。
Camstar Electronics Suite 旨在帮助电子制造商满足市场对频繁设计修改、产品生命周期短以及生产和产品复杂性增加的日益增长的需求。Camstar Electronics Suite 使 PCB 和成品组装商能够改进生产控制,实现所需的可追溯性,并将生产车间集成到 PLM 和 ERP 系统中。Camstar Electronics Suite 的实施成果包括同时实现了质量的提高和运营成本的降低。
Camstar Electronics Suite 使电子制造商能够以所需的速度更改和重新配置制造和质量流程,以满足日益增长的客户需求和质量要求,无论产品复杂性和工厂位置如何。使用 Camstar Electronics Suite,制造商可以在全球范围内跨多个站点标准化、定义和执行制造和质量流程,从而在降低成本的同时生产出上乘的产品质量。