在这种压力下,如何不仅继续创新,而且在保持成本合理的同时生产高质量的产品并快速交付?
实施产品生命周期管理 (PLM) 解决方案以构建数据和协作系统,推动整个组织机构以团队形式通过单一事实来源实时分工合作,涵盖从设计、原型设计、测试到制造等部门。
满足客户预期需要新的、技术先进的功能,并缩短上市时间。这意味着必须快速开发和发布一流的产品,包括电动、自动驾驶、互联和共享出行车辆。添加不断变化的法规时,从设计到验证的过程变得更加复杂。
实施产品生命周期管理 (PLM) 解决方案以构建数据和协作系统,推动整个组织机构以团队形式通过单一事实来源实时分工合作,涵盖从设计、原型设计、测试到制造等部门。
PLM 是一种信息管理系统。它可以集成整个产品生命周期的数据、流程和业务系统。
借助 PLM,可以利用实时数据做出明智的决策,从而缩短上市时间、提高质量、提高效率并降低成本。
将所有与产品和流程相关的信息汇集在一起,避免知识孤立在多个系统、数据库和桌面中。
帮助设计团队更高效地查找、分享和重用产品数据,同步和自动执行设计、发布和工程更改等过程。
集成系统和子系统的开发,消除昂贵的开发后期问题,并在第一时间创建准确的产品定义。
在任何配置下对任何物料清单 (BOM) 进行可视化、查询和执行标记,以便跨领域协作以做出明智的产品决策。
获得从概念到生产的可审计追溯性。自动化设计探索和选择。持续验证和确认。在云上部署,以便团队可以随时随地访问。探索将推动贵公司取得成功的汽车 PLM 功能。
立即试用 Teamcenter X,探索软件即服务 PLM 的强大功能。探索最常见的用例,例如 CAD、变更和物料清单管理,以及预配置的行业解决方案。
根据客户评价,G2 将 Teamcenter 评为适合任何规模公司的优秀 PLM 软件。查看 PLM 软件比较网格图以了解更多信息。
Teamcenter 被 Forrester Research 评为 PLM 领域的佼佼者。
在《Forrester Wave™:2023 年第一季度面向离散制造商的产品生命周期管理》报告中,Teamcenter 在多项标准中揽获高分,遥遥领先其他参与评比的友商产品。
我们的设计师对 Teamcenter 非常满意……现在他们协同和共享数据的效率可以提高 50%……他们的设计重用率也提高了 50%,可以节省整个流程的时间和资金。
轻松开启您的 PLM 之旅。我们的支持和服务将指引您一路前行。
自由实施云端 Teamcenter——可借助您选择的提供商,或西门子的 SaaS 产品。或者在本地部署,与您的 IT 团队一起管理。它不仅仅是一个大型企业解决方案。
采用 Teamcenter,轻松掌握其要素。获取点播式与指导式培训。
加入对话并获取 Teamcenter 专家对您问题的解答。
产品生命周期管理 (PLM) 软件可帮助汽车企业在从概念到生产的整个流程中快速推陈出新。
然而,如今大部分汽车企业的产品和流程信息仍然分散在多个系统、数据库和电脑中。PLM 提供数字主线主干,将所有与产品和流程相关的信息汇集在一起。一个安全且易于访问的 PLM 系统可供不同的团队从多个应用程序中使用。