1. Home
几位工程师正在探索 Simcenter 汽车性能工程以加速开发。

性能工程解决方案

汽车工程软件

突破设计、工程和创新的界限。将仿真和测试策略、MBSE、AI 和多物理场专业知识与汽车工程软件融为一体,平衡汽车性能工程特性,从而优化续航里程、效率和舒适性。

优化汽车性能工程

自动驾驶和电动化革命已是大势所趋。尽管汽车行业已经接受了数字化转型,但这并不意味着我们都已攀到了顶峰。为了更快、更高效地创新,您还需要连通人员、技术和流程。当这些要素协同一致时,您将能够缩小理想数字孪生与理想产品之间的差距。

80%

缩短 CAE 分析时间

通过使用 NX CAD 和 Simcenter 3D 集成式流程和 CAE 模板,电装将 CAE 分析时间缩短了多达 80%。(电装

2X

加快模型开发

通过采用多物理场方法,法国制造商标致雪铁龙在降低成本的同时将电池组的优化速度提高了一倍。(标致雪铁龙集团

94%

缩短查明噪声源的时间

过去,本田工程师需要三到四个小时才能确定噪声来源。现在,他们只需 15 分钟就能精确找到噪声源。(本田

汽车工程师可以使用哪些策略展开其数字化转型之旅?

使用汽车工程软件实施仿真和测试策略,以应对电气化、自动驾驶、轻量化设计、安全性、系统集成、认证和互连性方面的挑战。

00:00
00:00

汽车工程软件能为您做什么?

汽车性能工程将先进的仿真和测试解决方案用于各个开发阶段。它有助于制定早期设计决策,平衡相互冲突的车辆属性,加快上市时间并降低成本。

借助 Simcenter 提高生产效率并推动创新

Simcenter 提供的预测性仿真和测试解决方案可以为工程师的数字化之旅提供支持。凭借先进的汽车工程软件和工具、行业专业知识和客户支持,Simcenter 可以帮助工程团队充分利用数字孪生的潜力。

屏幕右侧显示了三名微笑着指向电脑屏幕并正在处理项目的人。屏幕左侧图片显示了他们正在审查的汽车数字孪生。

100% 虚拟工程

  • 通过综合利用专业知识、工具和流程以尽量提升价值
  • 在相互冲突的功能需求之间找到适当平衡
  • 从物理故障排除转向虚拟原型预测
  • 使用 GPU 硬件运行快速且兼具成本和能源效率的计算流体动力学 (CFD) 仿真
代表可实现更好设计的西门子基于模型的系统工程 (MBSE) 的电动汽车仪表板。

软件定义汽车

  • 采用基于模型的系统工程 (MBSE) 以实现更好的设计
  • 部署生成式工程策略以实现系统架构创新
  • 使用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 以改进产品工程
  • 用于自动驾驶系统的基于场景的验证和确认
一个汽车模型展示了如何使用多物理场方法开发电池以尽可能提高续航里程。

电气化

  • 使用多物理场方法开发电池以尽可能提高续航里程
  • 在集成式工程工作流程中执行电驱动系统的工程设计
  • 平衡乘客舒适性、效率、性能和车内体验
  • 改进阻力和车辆空气动力学开发
高速公路上汽车的视觉插图,绿色和蓝色叠加图层代表多传感器驾驶员辅助系统。Simcenter SCAPTOR 可以加快多传感器自动驾驶和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的开发。

ADAS 和自动驾驶

  • 满足所有需求、安全标准和性能目标
  • 识别场景并提取参数以执行性能分析
  • 使用专利框架减少危险的未知状况
  • 使用基于物理的数字孪生加快算法开发

试用 Simcenter 汽车机械仿真

立即试用 Simcenter 机械仿真并加快您的机械设计。了解如何通过将仿真添加到 CAD 设计之中来验证产品更改,在汽车运动仿真环境中生成柔体运动,协同处理大型仿真装配,以及通过关联测试结果来验证和确认仿真结果。

一辆双座赛车的渲染图。

阅读工程师对 Simcenter 的真实评价

用户感知至关重要;这反映了 Simcenter 的表现如何,以及我们持续的软件发布周期是否与您产生了共鸣。

Simcenter G2 领导者徽章。
以开发和运营的数字化互联实现车辆的智能化将是新一代的技术变革所在。由于使用 HiL 仿真预先定义了主校准值,我们能够将实际车辆测试数量降低 40%。
潘在成 (Bang Jae-Sung) 博士, 研发中心高级工程师, 现代汽车公司

轻松开启工程之旅

咨询我们的专家

工程咨询服务合作,帮助您构建工程数字孪生。

访问培训内容

了解 Siemens Xcelerator Academy 如何帮助您掌握 Simcenter 并快速提高生产效率。

加入社区

加入我们的 Simcenter 专家社区并扩展您的知识!

常见问题解答

了解更多信息

观看

演示 | 虚拟参观我们的车辆能源管理工厂

案例研究 | 利用精度更高的数字孪生开发可持续的出行解决方案

收听

播客 | 仿真在 AV 设计和开发中的作用

播客 | 数字化与车辆性能工程的未来

阅读

白皮书 | 在车辆开发中采用基于模型的系统工程

白皮书 | 使用数字孪生技术在车辆电气化方面产生工程影响

欢迎详谈!

请提出宝贵问题或意见。我们乐意效劳!