1. Home
几位工程师在多个屏幕上使用 Simcenter 工程仿真软件以成功驾驭复杂的现代工程设计。

性能工程解决方案

工程仿真软件

成功驾驭复杂的现代工程设计。使用多物理场仿真和测试软件获得早期见解以提升产品的实际性能。提升生产效率并推动创新。

变革产品和流程性能工程

人工智能 (AI) 和电气化等尖端技术的影响力越来越大,加上不断变化的法规和消费者对可持续、个性化和智能产品的期望不断提高,这些因素共同加剧了现实工程挑战的复杂性。为了取得成功,公司需要有效整合不同的工程领域、方法和工具,并同时解决熟练工程师的短缺问题。全面的数字孪生以仿真和测试为核心,是变革工程设计以快速开发、优化新型概念并将其推向市场的关键。

66%

通过仿真获得早期见解

66% 的公司表示,使用仿真可以提早获得见解。(Tech-Clarity)

73%

采用基于模型的系统工程

73% 的顶尖公司在产品开发中采用基于模型的系统工程来解决涉及多个工程领域的复杂设计需求。(Lifecycle insight)

79%

用测试验证仿真的准确性

79% 的领先公司促进了仿真分析师和测试工程师之间的协同。他们使用测试结果来验证仿真模型并提高准确性。(Tech-Clarity)

如何加快产品开发流程以更快地交付创新产品?

利用仿真和测试解决方案为集成式的多领域和多物理场工作流程提供支持,打破各学科之间的孤岛并提早了解产品性能。

00:00
00:00

工程仿真软件能为您做些什么?

工程仿真软件可以提供对产品性能的早期见解,有助于优化设计并促进基于模型的系统工程。这样可以加快产品上市,提高投资回报率,并在工程和数字化转型方面获得竞争优势。

借助 Simcenter 提高生产效率并推动创新

利用 Simcenter 工程仿真软件解锁数字孪生。通过建模和仿真、多学科设计探索、物理测试和仿真流程以及数据管理,在设计周期的早期以及整个周期中预测产品行为。

工程师正在介绍 Simcenter 流体和热仿真软件解决方案。

计算机辅助工程 (CAE)

  • 多物理场计算流体动力学 (CFD) 和计算机辅助设计 (CAD) 嵌入式 CFD
  • 用于新型材料设计的计算化学
  • 有限元建模 (FEM)
  • 用于结构、声学、运动和电磁仿真的求解器
工程师在使用 Simcenter 系统仿真。

系统建模与仿真

  • 早期概念设计和系统性能验证
  • 系统架构创建和评估
  • 将仿真集成到基于模型的系统工程 (MBSE) 工作流程之中
  • 基于模型的可靠性、可用性、可维护性和安全性 (RAMS) 分析
一人在电脑上使用 Simcenter 产品组合、基于模型的系统工程 (MBSE)、仿真流程和数据管理 (SPDM)、RAMS 和 HPC 云计算。

人工智能和降阶建模

  • 设计空间探索和优化
  • 由人工智能增强的搜索
  • 用于构建、验证和导出降阶模型 (ROM) 的平台
Teamcenter 软件中的仿真过程和数据管理视觉效果图。

工作流程和流程自动化

  • 仿真流程和数据管理 (SPDM)
  • 贯穿所有性能领域的完全可跟踪性
  • 模板化和自动化的工作流程
  • CAD 和 CAE 工具的开放式集成
一位使用 Simcenter 物理测试解决方案的驾驶员。

物理测试

  • 集成式测试硬件和软件解决方案
  • 通过多物理场测试快速验证性能
  • 综合利用测试和仿真工具以加快系统工程

从 CAD 到 CAE 只需几分钟

试用 Simcenter 进行机械仿真。将 CAD 几何体快速转换为可用于仿真的几何体。体验轻松的结构分析并快速了解设计性能。执行设计更改并查看模型如何自动更新以实现快速迭代。

使用 Simcenter 3D 软件创建的 3D 模型视觉效果图。

阅读工程师对 Simcenter 的真实评价

用户感知至关重要;这反映了 Simcenter 的表现如何,以及我们持续的软件发布周期是否与您产生了共鸣。

Simcenter G2 领导者徽章。
通过在项目早期采用仿真,我们显著降低了前端的成本和时间,因为我们用较短时间就获得了正确的设计答案。这点非常重要,因为我们可以帮助人们做出正确的设计决策,从而将开发时间缩短 50% 到 80%。
尤安·弗里曼 (Euan Freeman), 总工程师, Cox Marine

轻松开启工程之旅

咨询我们的专家

工程咨询服务合作,帮助您构建工程数字孪生。

访问培训内容

了解 Siemens Xcelerator Academy 如何帮助您掌握 Simcenter 并快速提高生产效率。

加入社区

加入我们的 Simcenter 专家社区并扩展您的知识!

常见问题解答

了解详情

观看

网络研讨会 I 自动执行印刷电路板 (PCB) 热分析以缩短开发时间

网络研讨会 I 利用新一代云协同平台轻松实现协同

收听

播客 | 数字孪生在行业中的演变

播客 | AI 在实时优化车辆动力学参数方面的作用

阅读

电子书 I 帮助工程团队突破界限并加快将创新推向市场

电子书 I CFD 仿真如何帮助中小型企业 (SMB) 保持竞争力