业主运营商和 EPC(工程、采购和施工)企业如何提高员工效率、进度绩效和资产优化,同时减少 CapEx 和 OpEx(运营支出)?
通过实施集成式解决方案,将产品生命周期管理 (PLM) 概念、功能、技术和典范做法应用于资本资产的规划、设计、施工和运营。
当前的资本资产生命周期管理 (CALM) 方法以文档为中心且相互脱节。门径管理固定不变,各利益相关方缺乏对其他学科和团队的工作的了解,也无法洞悉计划变更对成本及进度的影响。随着时间的推移,这种可见性不足的情况会给资本资产所有者带来巨大的成本。
为了摆脱这些限制,企业需要加速其数字化转型,并利用全面的数字孪生方法来实现 CALM。通过使用单一数据源将各种数据源与数字主干连接起来,企业可以在生命周期的各个阶段让整个企业的所有利益相关方都能够无缝协同并访问对其角色和职责至关重要的信息。
业主运营商花费相当于 2-4% 的 CapEx(资本支出)向运营与维护系统手动更正和键入项目信息。(美国商务部技术管理局)
40% 的工程时间都用在查找和验证来自不同系统的信息。(美国商务部技术管理局)
以一致的结构呈现数据可以节省 11-14% 的运营和维护资金。(美国商务部技术管理局)
业主运营商和 EPC(工程、采购和施工)企业如何提高员工效率、进度绩效和资产优化,同时减少 CapEx 和 OpEx(运营支出)?
通过实施集成式解决方案,将产品生命周期管理 (PLM) 概念、功能、技术和典范做法应用于资本资产的规划、设计、施工和运营。
通过为 CALM 建立数字主干,您将能够统一数据源,从而改善数据访问和协同。这种方法将有助于您在整个生命周期内高效管理资本资产,同时显著降低资本支出和运营支出。
在一个平台上管理工厂数字孪生,并从项目首日开始进行构建。
通过经验证的企业业务流程提供流程管理,包括实现持续的数字化移交。
在企业数据管理平台中聚合和统一来自不同系统的项目和工程数据。创建对联合数据的单一访问点。
通过为资本资产生命周期建立从可行性和规划到现代化和退役的企业数据管理与协同基础,尽早实现资本资产的数字化。
借助 Teamcenter 软件规划、开发和交付创新产品。了解为什么它是 PLM 的优选产品。在导览中了解我们的 PLM 产品组合,并选择您的入门方式。
G2 根据客户评论对产品进行排名。G2 将 Teamcenter 评为适合任何规模公司的领先 PLM 软件,其表现优于其他 99 种软件。查看 PLM 软件比较网格图,了解 Teamcenter 在哪些方面名列前茅。
Teamcenter 被 Forrester Research 评为 PLM 领域的佼佼者。
在《Forrester Wave™:2023 年第一季度面向离散制造商的产品生命周期管理》报告中,Teamcenter 在多项标准中揽获高分,遥遥领先其他参与评比的友商产品。
轻松实施 CALM 软件。我们的支持和服务将引导您一路前行。
借助您选择的提供商或西门子的 SaaS 产品,在云端自由实施 Teamcenter。或是在本地部署并由您的 IT 团队管理。这不仅仅是面向大型企业的解决方案。
采用 Teamcenter 并轻松掌握其要素。获取点播式与指导式培训。
加入讨论并由 Teamcenter 专家为您答疑解惑。