1. Home
A man looks at a tablet computer with a factory in the background

将 Mendix 与 Opcenter MES 软件集成

将 Mendix 与 Opcenter 制造执行系统(MES)软件集成可以为汽车制造商和供应商带来诸多好处,包括:

快速应用程序开发 - Mendix 是一个低代码开发平台,能够以极少的编码快速创建应用程序。构建针对特定制造流程和要求量身定制的应用程序和解决方案,同时快速开发和部署新功能和修改,提高运营效率。

灵活性和可扩展性 - 调整和定制 Opcenter MES 软件,以适应不断变化的汽车业务需求。无论是添加新功能、与其他系统集成还是扩展运营,Mendix 的灵活性都允许轻松进行调整,而不会造成重大中断。

增强的用户体验 - 创建直观且用户友好的界面,以改善制造过程中涉及的所有利益相关者的用户体验。设计针对特定角色和任务量身定制的用户友好界面,从而提高生产力、减少错误并简化操作。

实时数据集成和分析 - 从各种来源提取数据,包括 Opcenter MES 系统、其他企业系统以及外部传感器或设备,以实现无缝数据集成和实时分析。实时洞察生产流程,识别瓶颈,监控关键绩效指标(KPI),并做出数据驱动型决策,以优化生产效率和质量。

持续改进和创新 - 通过简单的原型设计、测试和部署新功能或流程改进,促进持续改进。这种敏捷性支持实施工业 4.0 计划,使企业能够在快速发展的汽车行业中保持竞争力。

凭借嵌入式低代码实现制造执行软件个性化
Video

凭借嵌入式低代码实现制造执行软件个性化

要掌控个性化,需要让制造运营变得更加以人为本,使其能够不断适应各个工厂变化多端的需求。立即观看

在丰富而成熟的 MES 平台之上释放低代码功能的强大功能
White Paper

在丰富而成熟的 MES 平台之上释放低代码功能的强大功能

Opcenter Execution Foundation 凭借嵌入式 Mendix 实现低代码个性化

将 Mendix 与 MES 软件配合使用的常见问题解答