智能制造通过连接设计、工厂流程和原料周转来简化运营,从而以数字方式集成电子产品生产。这可以在整个生产生命周期中提高效率、降低成本并提高质量。通过快速适应市场变化,在日新月异的电子行业中保持敏捷性和竞争力。
电子产品制造商必须快速适应市场和消费者的需求。数字解决方案和低代码平台有助于简化工艺、缩短上市时间并降低成本。了解如何利用这些技术灵活响应行业趋势,推动日新月异的电子行业迎来更多创新。
从电子 (PCB) 和机械设计到先进的制造工艺,利用数字化转型的三种途径来加速运营。
集成式加工计划是一种全面的制造工艺管理方法,可简化整个企业组装程序的编写、分析和通信。主要优势包括:
实时可见性提供对全局制造工序的全面、即时监督和控制。该系统集成了智能生产技术,以:
通过使用 Valor Process Preparation 软件并为每个工艺步骤创建全面的数字孪生,ROJ 完成了快速设置和简单的工艺准备,将新产品导入时间缩短了 40% 以上。
(ROJ)
使用 Valor Process Preparation 软件加快了模板数据的生成速度。再加上 SMT 工艺速度提高了 10% 和更准确的 BOM 报价,使 BMK 能够高效处理更多 NPI/ECO 项目。(BMK)
Scanfil 通过实施 Opcenter 和 Valor 软件实现了闭环质量控制,生产效率提高了 10% 以上,速度提高了 40%,并增强了多品种、小批量生产中的设置转换。(Scanfil)
公司:Siemens Rastatt
行业:电子行业, 半导体器件
位置:Rastatt, Germany
Siemens 软件:Opcenter APS, Opcenter Intelligence for On Premises
Opcenter AOI FCR 的一大优势是,它是一种 SaaS 解决方案,可以显著减少我们的工作量。它处于完全就绪状态,可随时集成到我们的 AOI 机器中。从我们第一次讨论到开始调试只用了不到 12 周的时间。12 周后,我们成功开始进入运营阶段。
了解智能制造如何革新电子产品生产。探索我们的综合资源库,了解如何集成设计、优化工厂流程和简化原料周转。深入了解并查找解决方案,以快速适应市场需求,在动态的电子行业中占据一席之地。