此页面使用自动翻译以中文显示。 改为用英语查看?
此翻译是否有帮助?
  1. Home
在开放式机械车间中使用两台 CNC 机床制造零件和组件。

工业机械数字主线

元器件制造

现代化的机械车间配备了正确的数字工具,可以快速有效地设计和交付高度复杂的零件和组件。软件解决方案的正确组合可确保零件制造商满足客户要求、质量目标和可持续发展目标。

通过数字化加快机械车间流程

零件制造商的任务是设计和生产可持续、复杂、高质量的零件。与此同时,批次的缩小和激烈的竞争使得盈利比以往任何时候都更具挑战性。成功的机械车间使用互联的数字工具、应用程序和流程来优化协作并自动化工作流程。

利用组件制造解决方案促进运营

现在是机械车间采用数字工具的时候了,这些工具可以连接整个组件生产运营,减少数据传输和重复,改善协作并实现流程自动化。

30%

更快的 CNC 编程时间

使用可自动执行组件设计和 CAM 编程的软件功能更快地生产零件,从而显著减少制造零件所需的不同工具的数量。(格劳博

70%

更高的效率和质量

通过在 CAD 和 CAM 之间自动传输数据来提高生产效率,然后使用集成仿真和验证来减少潜在的编程错误。(ASM Pacific Technology

80%

减少设备停机时间

自动化检测编程功能以减少停机时间,并将检测数据直接反馈回数字孪生模型以进行可视化和分析。(铣床

零部件制造解决方案

用于机加工车间的数字化刀具

通过数字化,可以标准化、集中化和优先考虑零件制造所需的系统和功能,以便在这种现代环境中蓬勃发展。

Select...

Optimize machine processes with automation by reusing proven project data to program numerical controls. Automated processes deliver consistent results, reduce energy consumption and improve overall quality.

  • Use multi-machine systems and managed motion controls to generate parts faster
  • Gain real-time feedback from process-based design applications
  • Simulate entire component production systems to virtually commission and maximize machine productivity

组件制造商可以实现:

96%

更快的零件交付

使用显示机器可用性的高级规划和调度软件计算更准确的制造时间。(Proform

25%

缩短周期时间

优化机床路径以减少切削走刀次数,从而缩短加工周期并延长刀具寿命。(WA Pfeiffer)

90%

缩短交货时间

使用增材制造技术创建高度复杂的定制零件,以满足当下的零件生产需求。(Schubert Additive Solutions)

案例分析

Either Tech

Either Tech 结合使用 NX CAD、NX CAM、Mold Wizard、Mec-Plast 为气动阀和螺线管的设计和生产提供咨询服务。

Manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to fully leverage 5-axis machining so it can enter the aerospace market
Case Study

Manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to fully leverage 5-axis machining so it can enter the aerospace market

公司:Either Tech

行业:航空航天及国防行业

位置:Kaohsiung City, Taiwan

Siemens 软件:NX, Solid Edge

对复杂零件进行编程不再是一个乏味的过程。该软件提供了许多高级选项,为工程师提供了必要的灵活性,以快速创建安全的 5 轴操作。
郭任, 副经理, Either Tech Co., Ltd.
元器件制造

探索我们的资源库

实现机械车间的数字化,并提供机器制造商所需的复杂、高质量的零部件。我们的软件解决方案可帮助企业提高运营效率,超越质量目标,并比竞争对手更快地进入市场。

通过增材制造加速工具的采用

工装与零件制造

制造执行管理

增材工程和制造

制造工艺规划

生产规划和调度

质量管理

常见问题解答

观看

视频 |通过数字零件生产掌握优质零件的精度

案例分析 |增材制造领导者使用 NX 提高可追溯性并节省时间

视频 |面向零件制造增长的下一代解决方案

收听

播客 |数字部件生产简介

播客 |高度自动化的 CAM

播客 |增材制造的优势

阅读

信息图 |通过数字化零件生产开发高质量零件

白皮书 |数字化零件生产的制造执行

电子书 |工业机械的高级规划和调度

欢迎详谈!

请提出宝贵问题或意见。我们乐意效劳!