一名工人正在操作重型机械。

重型装备数字主线

面向重型装备的服务生命周期管理

通过集成式服务生命周期管理解决方案,减少设备服务成本和停机时间,同时提高客户满意度。根据现场反馈改进未来定制化和复杂的重型装备设计,提高可维护性和性能。

增加服务收入

通过新的、高利润的价值驱动型业务模式获得稳定的收入,提高业务弹性。与客户建立更紧密的合作伙伴关系,帮助他们维护当今复杂的定制重型装备。利用您所能提供的信息提高所有与服务相关的活动效率。根据实际需求调整服务,并积累专业知识以不断改进设备。

通过服务生命周期管理保护业务

在动荡的全球经济中,通过定期的高利润服务收入和价值驱动型业务模式来补充周期性的新设备销售,使业务更具弹性,并提高客户留存率。

2.5x

平均营业利润率

全球售后市场业务的平均营业利润率约为新设备销售营业利润率的 2.5 倍。(德勤

68%

客户因服务不佳而离开

因为糟糕的服务而非价格或产品质量而离开的流失客户百分比。(FarmEquipment.com)

10-25%

增量收入增长

SaaS 产品可以帮助企业创造可观的价值,实现 10% 到 25% 的增量收入增长,同时提高客户忠诚度和满意度。(麦肯锡公司

设备服务解决方案

尽可能延长设备正常运行时间

通过加快服务执行、优化服务调度并专注于持续改进当前和未来的设备,帮助客户充分利用他们的投资。

通过服务生命周期解决方案,有三种关键途径可将服务转变为盈利业务:

Select...

通过确保服务执行具有反映设备实际配置的准确信息来避免停机。借助全面的资产可追溯性,您可以:

  • 跟踪机器在生产、升级和维护方面的整个历史记录,确保持续的质量和合规性
  • 根据维护配置更有效地规划未来的服务运营
  • 随时监控和验证设备合规性,即使在升级后也是如此

与西门子一起实现卓越服务

10-20%

提高客户满意度

通过执行良好的服务,企业可以将客户满意度提高 10 到 20 个百分点,并将成本降低 15% 到 25%。(麦肯锡公司

20-40%

延长设备寿命

预测性维护通常可将机器停机时间减少 30% 至 50%,并将机器寿命延长 20% 至 40%。(麦肯锡公司

65%

改善可持续性

65% 的二氧化碳排放来自产品在其生命周期内的使用,因此服务是衡量企业温室气体足迹的最重要杠杆。(德勤

绩优企业使用高级分析和机器学习从数字孪生中包含的大量数据中获取见解。这些见解可以指导整个产品生命周期的决策,从设计改进到预测性维护。
在客户群中发现价值, 2024 年 4 月, 贝恩咨询公司
优化设备生产率

探索我们的资源库

将可维护性作为当今复杂重型装备的设计标准,以保护品牌形象。

几位同事在开会。

通过服务生命周期解决方案增加收入

服务生命周期管理

产品文档管理和技术出版物

常见问题解答

了解更多信息

观看

点播式线上研讨会 | 将与设备服务相关的活动转化为竞争优势

点播式线上研讨会 | 服务生命周期管理

收听

播客 | 服务生命周期管理的重要性

阅读

博客 | 减少服务文档和技术发布时间和成本的关键

博客 | 机组维护使 OEM 取得成功的四大原因

信息图 | 优化服务性能

欢迎详谈!

请提出宝贵问题或意见。我们乐意效劳!