渲染图或插图显示了高科技相机或光学设备的剖面图。复杂的内部组件,包括镜头和电路板,通过透明的蓝色外壳清晰可见。

电子产品数字主线

电子系统设计创新

通过为工程师提供虚拟实验和优化平台,改变高科技产品开发的格局。通过仿真不同的设计配置和场景,工程师可以快速迭代,探索创新概念并扩大可能性的范围。

什么是电子系统设计?

电子系统设计是通过集成机械、电子、电气和软件组件来开发复杂电子产品的过程。制造商面临着越来越大的压力,需要在紧迫的时间内交付复杂的产品。这简化了流程,可以管理从概念到制造的整个生命周期,从而加快创新速度。但是,公司如何才能有效地驾驭这一点呢?

A pair of engineers engages in a collaborative work environment, focusing on cutting-edge robotics and technology.

优化电子设计流程

利用我们先进的技术转变贵公司的电子设计能力,使您的团队能够更快地进行创新,并将优质产品推向市场。

3.6M

节约成本

使用完整的解决方案,将工业化和信息化相结合,实现信息共享,提高设备复用性,直接降低成本。(艾美特电器

74%

的工程师正在创造更好的产品

利用仿真来探索更多设计选项,获得早期见解,实现更快的创新并产生更高的投资回报。(Tech-Clarity)

25%

缩短数据管理时间

采用成熟的数据管理功能和结构化的协作解决方案,高效控制、访问和共享设计数据,使工程师能够专注于创新的产品设计。(Tech-Clarity)

电子系统设计解决方案

提升多领域设计

采用集成方法进行机电工程。改善工业或消费电子产品的设计、性能和可靠性,同时降低成本并缩短上市时间。探索我们实现这些目标并改进机电工程流程的三个关键途径:

Select...

通过集成式多域协作、跨学科的目标一致性、通过数字数据交换实现的早期供应商参与、通过 3D 建模工具实现的高效电子配置以及统一物料清单 (BOM) 的有效管理,采用综合方法将更快的设计流程相结合,公司可以简化上市时间并克服供应链挑战,最终在当今快节奏的市场中获得竞争优势。综合方法可以帮助您:

  • 通过 3D 设计工具在虚拟 3D 环境中对电子元件进行建模,轻松配置电子设备。
  • 通过集成的数字平台,有效管理机械、电气和软件领域的统一 BOM 数据
  • 通过尽早让供应商参与数字设计数据交换,加快产品上市时间,从而解决供应链问题。

确保电子系统设计成功

86%

发布日期准时

使我们的集成多域解决方案能够提供协作环境,简化开发以应对复杂性。这有助于工程师避免返工和无价值的工作。(Aberdeen Group)

61%

的工程师重复工作

非增值工作对工程师的业务创新影响最大。(Tech-Clarity)

32%

的工程师重做工作

由于信息过时和数据混乱,工程师浪费时间重做工作。我们的整体解决方案将学科与实时数据联系起来,促进协作,使工程师一次即可完成任务。(Tech-Clarity)

案例分析

丸茂电机

Siemens Digital Industries Software 解决方案使丸茂电机的产品开发时间缩短了 35%
Case Study

照明制造商使用 Simcenter STAR-CCM+ 来改进聚光灯设计并消除返工

公司:丸茂电机

行业:电子行业, 半导体器件

位置:东京, Japan

Siemens 软件:Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+

实施 CFD 意味着无需返工。在采用 Simcenter STAR-CCM+ 之前,我们需要反复生产实际设备并对其进行测试。Simcenter STAR-CCM+ 使高效开发成为可能。
若林凉介 (Ryosuke Wakabayashi), 设备开发部 CFD 工程师, 丸茂电机株式会社
转变电子产品设计

探索我们的资源库

使用免费查看器改变电子设计,实现无缝协作。云试用版通过示例和指南体验创新解决方案。使用高级工具加快采购速度,自动执行 DFM 分析,简化制造准备。推动创新,高效验证,加快产品上市时间。探索如何转变前沿系统交付的方法。

电子工程师团队测试电子元件。

加速电子系统设计的智能解决方案

电子系统设计

机械产品设计

系统工程

性能工程

产品生命周期管理

需求管理

常见问题解答

了解详情

观看

点播式网络研讨会 | ECAD-MCAD 协同

点播式网络研讨会 | 集成机电设计

点播式网络研讨会 | 现代化 CAD 改进机电设计

收听

播客 | ECAD-MCAD 协同 - 第 10 集

阅读

案例分析 | 新都改善协作并简化知识资产管理

案例分析 | 领先的光刻系统供应商使用工厂仿真来优化生产

欢迎详谈!

如有关于电子系统设计的问题或意见,请与我们联系。我们乐意效劳!