持续不懈地设计、测试、改进、优化和验证自动驾驶汽车的性能。借助功能性数字孪生、仿真、场景记录和工程设计、传感器集成、持续优化以及闭环验证,您可以加快交付安全、有效且合规的 ADAS 和 AV 系统。
提高 ADAS 和 AV 开发流程的敏捷性和效率。通过功能性数字孪生将真实世界和虚拟世界融为一体,帮助您在更广泛的关键场景中持续设计、测试、改进、优化和验证系统和车辆性能。
在需求、测试用例和技术安全要求之间提供完整的可跟踪性。(MobileDrive)
在制造物理原型之前缩短 ADAS 产品周期。(MobileDrive)
将对人体行为的仿真时间从数天缩短至数小时。(爱达克)
通过虚拟闭环验证和确认,以及在车辆制造前后优化系统行为,与各方协同合作并将所有关键信息保存在可信模型中。
通过以下三种途径可以变革自动驾驶汽车的开发。
多学科协同确保了不同的团队可以携手合作,从而验证设计能否在系统、子系统和外部环境中按预期运行。功能性数字孪生由精确的工程模型组成,您可以在其中捕获和更新目标、需求和场景以:
企业缺乏足够的时间或资金,难以仅靠真实的记录来捕捉所有危险场景。借助各种解决方案抓住更适用的信息并忽略无关数据,从而加快开发并确保 AD 系统的合规性。这样可以帮助您:
在自动驾驶汽车实际上路之前,您必须确信它们在任何情况下都能按预期运行。通过利用闭环验证和确认流程,尽力实现更高的主动和被动安全性以及全面的监管合规性,从而:
排名前 95% 的汽车电子控制单元 (ECU) 供应商都使用了西门子软件。
全球排名前 23 位的汽车原始设备制造商 (OEM) 都采用了 Siemens Xcelerator。
排名前 20 位的电动汽车品牌都使用了 Siemens Xcelerator。
公司:MobileDrive
行业:汽车及交通运输行业
位置:阿姆斯特丹, Netherlands
Siemens 软件:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan
得益于我们与西门子的合作,我们能够以更精简、更高效的方式将我们的产品推向市场。