集成工程解决方案将有助于弥合设计、工程和可持续性之间的差距。体验统一的软件环境,简化协作并加快开发周期。它的价值在于减少错误、提高质量和加快产品生命周期。
简化的文件共享加上集成的 CAD 和仿真,将 CAE 花费的时间减少了 80%。(电装)
3D 建模的数字化转型加快了内部协作和上市时间。(MET)
使用零件、资源和系统的数字孪生实现了整个生产流程的可视化(PM Bearings)
在当今竞争激烈的环境中,制造商面临的挑战是创造高质量的产品,同时缩短周期时间并保持在预算范围内。了解设计工程软件如何提供灵活、可扩展且经济实惠的解决方案,以实现可持续增长。
当使用 Siemens NX、 Teamcenter、 Simcenter 和 Siemens Xcelerator 产品组合的其他高级设计软件时,工程设计流程将传统步骤与强大的软件功能集成在一起,从而提高效率、精度和协作。我们面向产品设计、工程和制造的全面集成软件提供了一系列用于 CAD、CAM、CAE、PLM、仿真和 E/E 设计的工具。在这种情况下,工程设计过程涉及几个关键阶段:
在整个过程中,Siemens Xcelerator 产品组合促进了团队成员之间的协作以及与其他软件工具和平台的集成,确保数据在产品开发的不同阶段无缝流动。这种全面的方法允许从概念到生产的更高效和有效的工程设计流程。
工程设计过程是工程领域的重要方法,是创新和解决问题的支柱。这种结构化的方法使工程师和设计师能够 有条不紊地应对复杂的挑战,将抽象的想法转化为有形的解决方案,从而改善我们的日常生活并推动技术进步。
工程设计流程的核心是:
这个过程不仅仅是一组步骤;它是一个动态框架,可适应制造、技术和环境不断变化的需求。通过培养持续改进、协作和创新文化,工程设计流程不仅可以应对当今的挑战,还可以为未来的进步奠定基础,确保我们创造的解决方案既可持续又具有前瞻性。
产品工程软件是指用于产品设计、开发、测试和管理的一套软件工具和应用程序,特别是在机械、电气和电子工程以及软件工程等领域。这些工具是现代产品开发流程不可或缺的一部分,使工程师和设计师能够比以往更快地创建更复杂、更可靠和更高效的产品。
产品工程软件的主要类别和功能包括:
为了将 可持续性 融入设计工程中,Siemens Software 提供了先进的解决方案,可在整个生产生命周期中增强可持续性实践。一项关键创新是数字孪生技术,它允许您创建流程的虚拟模型。这使您无需进行实际试验即可模拟和优化操作,从而减少浪费、节约能源并最大限度地减少原材料使用。
Siemens 软件还通过从产品开发的最早阶段就整合 环境影响考虑因素 来支持可持续设计。通过将可持续性标准嵌入到您的设计和工程流程中,您可以开发更高效、资源密集度更低的产品。
此外,Siemens 工程工具还提供实时数据和分析,促进制造流程的持续改进。这可以帮助您识别效率低下的情况、优化运营并实施节能措施,从而有助于实现更可持续的制造环境。了解 Siemens 如何推动各行各业的可持续发展。
在制造工程软件的背景下,集成设计是指一种紧密结合的方法,它无缝地结合了各种软件工具和方法,以简化整个产品开发和制造流程。这种集成跨越了产品生命周期管理的不同阶段,从概念设计到生产,并涉及使用互连的软件解决方案,以实现团队之间的高效数据交换和协作。以下是集成设计在制造工程软件中的表现形式: