1. Home
View of the front seat of a car from the back seat, as it drives on the freeway without anyone in the driver's seat

Frontload safety and comfort of ADAS systems

Advanced driver assistance systems (ADAS) performance depends on the complex interaction between sensors, driving scenes, control algorithms, and vehicle dynamics. ADAS teams often must deal with developing just part of the system, which makes it impossible to assess its contribution to the full vehicle performance in real-life scenarios. Therefore, the system can only be fully assessed using physical testing at the prototype stage when resolving issues is difficult and costly.

Using model-based systems engineering to streamline ADAS development

Our ADAS development framework uses a model-based systems engineering (MBSE) approach that enables automotive manufacturers and suppliers to verify system performance early on to identify real-life perception, planning, and control issues. When physical elements of the system become available, it evolves into a mixed-reality testing platform. We also work with OEMs and suppliers to adapt the framework to their needs and programs while leveraging our application know-how.

Explore the content below to learn more.

Przewodnik po cyfrowej produkcji dla kadry zarządzającej odpowiedzialnej za halę obróbki
E-book

Przewodnik po cyfrowej produkcji dla kadry zarządzającej odpowiedzialnej za halę obróbki

Przekonaj się, jak kadry zarządzające zmieniają swoją działalność biznesową z pomocą cyfrowej produkcji, co pozwala im szybciej wejść na rynek, ograniczyć ryzyko, podnieść marże i poprawić swoją pozycję.