1. Home

SIMATIC IT

현재 Opcenter에 포함되어 있는 SIMATIC IT는 MES(제조 실행 시스템) 소프트웨어 포트폴리오입니다. SIMATIC IT MES는 모든 글로벌 제조 시설에서 전반적인 생산 통합에 대한 증가하는 요구를 해결하여 최고의 품질과 생산성을 실현하도록 보장합니다.

SIMATIC IT이란 무엇인가요?

SIMATIC IT는 다양한 산업 및 제조 접근 방식의 특정 요구사항에 적응하며, 여기에는 이산, 프로세스, 제약 산업을 위한 제조 실행 시스템 솔루션과 RD&L(연구, 개발 및 실험실) 관리 및 제조 인텔리전스를 위한 통합 솔루션이 포함되어 있습니다.

고도로 역동적인 시장과 까다로운 성능 요구사항으로 인해 통합 생산 플랜트의 효율적인 MOM(제조 운영 관리)가 성공의 핵심 요소가 되었습니다. 이러한 요구사항을 충족하는 가장 효율적인 방법은 제조 운영 관리 디지털화에 대한 총체적이고 확장 가능한 접근 방식을 사용하는 것이며, 제조 실행 기술은 총체적인 제조 운영 관리 솔루션의 주요 요소입니다. SIMATIC IT MES는 확장 가능한 표준 기반 제조 실행 및 품질 평가를 제공하여 제조 응답성을 높입니다. 요약하면, SIMATIC IT는 더 낮은 비용으로 생산 품질을 높여 생산성을 극대화합니다.

SIMATIC IT MES 기능

제조 운영 관리 솔루션 내에서 SIMATIC IT MES는 엔드 투 엔드 가시성을 통해 중요한 생산 작업을 실시간으로 제어할 수 있는 핵심 기능을 제공합니다. SIMATIC IT MES는 ERP(전사적 자원 관리), PLM(제품 라이프사이클 관리) 및 기타 엔터프라이즈 시스템을 제조 현장에 연결하며, 생산 프로세스를 실행하고 생산 운영을 관리하여 실시간 산업 소프트웨어 계층을 제조업체에 제공하고 생산 가시성과 응답성을 높입니다.

SIMATIC IT의 유연성에 매우 중요한 역할을 하는 각 SIMATIC IT 시스템은 다음을 통해 각 제조업체의 변화하는 요구에 적응할 수 있습니다.

확장성 - SIMATIC IT 시스템은 제조업체의 요구사항이 증가함에 따라 사용자, 시설 및 트랜잭션의 내장 용량을 높여서 용량을 더 크게 추가할 수 있습니다.

확장성 - SIMATIC IT 시스템은 추가 모듈의 형태와 '코드 없는 확장성'을 통해 기능을 추가할 수 있으며, 이를 통해 IT SIMATIC을 사용하지 않는 사용자도 특정 요구사항에 맞게 사용자 지정된 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

통합 준비 - SIMATIC IT 시스템은 독립형 디지털 포인트 솔루션으로 운영되거나 MOM, QMS, ERP 및 PLM 시스템을 포함한 제조 IT 기능의 연결된 에코시스템에 통합될 수 있습니다.

SIMATIC IT 제조 실행 시스템은 급변하는 운영 환경에서 정보에 입각하여 신속하게 의사 결정을 내리도록 지원합니다. SIMATIC IT MES 소프트웨어 기능에는 다음이 포함됩니다.

생산 및 프로세스 흐름 제어

  • 작업자 활동을 생산 운영, 단계, 재료 품목, 리소스에 할당
  • 작업 지시, 운영, 배치, 일련번호의 진행 중 작업 관리
  • 작업자의 능력을 고려하여 교대 근무 시작 시 작업자에게 작업량을 분배

생산 경로 시행

  • 각 작업에 대해 인증된 작업자 기술 식별
  • 시간 로깅을 실행하고 관리
  • 프로세스 단계 실행 확인

실행 관리

  • 수행할 활동의 세부 정보 표시
  • 부품 조립에 대한 명세와 추적 및 도구 사용에 대한 명세 관리
  • 부품/도구의 정확성 확인
  • 비생산적인 활동에 대한 노동력 추적
  • 재료 소비 및 사전 키트 관리
  • 도구 사용 관리

종추적

  • 일련 번호 및 조립된 재료 추적
  • 변환된 재료의 일괄 작업 식별자 추적
  • 측정 데이터 수집
  • 기본 및 계보 보고서 생성

결함 추적 및 부적합 관리

  • 결함 추적
  • 문제 카탈로그에 기반한 부적합 관리
  • 부적합 라이프사이클 관리 실행
  • 재작업 프로세스 관리 및 실행

종이 없는 제조 및 보고

  • 전자 작업 지도서의 작성 및 제공
  • 데이터 수집 지점 운영

사용자 관리

  • 그룹, 역할, 인증별로 사용자 관리
  • 민감한 데이터에 대한 액세스 제한
  • 승인된 개인만 특정 작업 수행 보장

변경 관리

  • 특정 작업 주문에 대한 변경 사항 관리
  • 데이터 수집 또는 작업 추가
  • 목록에서 부품/재료를 추가, 제거 또는 교체
  • 작업 지시 오퍼레이션 반복
  • 라우팅 변경
  • 운영 간 종속성 제거

SIMATIC IT 시스템은 다양한 산업 프로세스의 특정 요구사항에 적응하여 산업별 기능의 풍부한 에코시스템을 생성합니다. SIMATIC IT 시스템은 다음과 같은 6가지 주요 산업 및/또는 기능 영역에 맞게 맞춤화합니다.

관련 제품: Opcenter Execution | Opcenter RD&L | Opcenter Intelligence

simatic-it-sb-640x360

이점 파악

제조업체는 SIMATIC IT MES를 통해 출시 시간을 단축하고, 개인화된 대량 생산을 위한 유연성을 높이고, 자동화된 운영에 대한 가시성을 높일 수 있습니다. 제품 개발, 제조 및 기업 관리를 지원하여 에너지 및 리소스 소비를 줄이는 데 기여합니다.

생산 프로세스 표준화

전 세계 시설 전반에 걸쳐 일관되고 균일한 제조 절차를 보장하여 운영 효율과 품질 관리를 촉진합니다.

규제 준수

제조 프로세스 전반에 걸쳐 규제 요구사항을 투명하게 모니터링하고, 문서화하고, 실행할 수 있습니다.

재작업/스크랩을 줄이고 재료 관리 개선

생산 효율과 리소스 활용을 최적화하여 낭비를 최소화하고 전반적인 운영 효율을 향상합니다.

장비 유지보수 및 다운타임 감소

지속적인 운영을 보장하고 사전 예방적 모니터링, 예측 유지관리 기능, 생산 프로세스의 효율적인 관리를 통해 중단을 최소화합니다.

모니터링 및 문제 해결 간소화

포괄적인 실시간 가시성, 직관적인 인터페이스, 통합 데이터 분석을 통해 제조 프로세스의 문제를 효율적으로 식별하고 해결할 수 있습니다.

새로운 시장 상황에 대한 신속한 대응

실시간 제어, 엔드 투 엔드 가시성, 확장 가능한 솔루션을 확보하여 생산 프로세스를 신속하게 조정하고 리소스 할당을 최적화할 수 있습니다.

SIMATIC IT 소프트웨어

SIMATIC IT MES 소프트웨어

SIMATIC IT UAF(Unified Architecture Foundation)는 최신 MOM 생태계를 구축, 운영, 관리하기 위한 플랫폼으로, 차세대 제조 방식을 구축하는 현재와 미래의 혁신적인 기술을 지향합니다. SIMATIC IT UAF의 핵심은 통합 시스템을 위한 첫 번째 기초 단계를 제공하는 동시에 레거시 애플리케이션 통합을 위한 공통된 근간을 제공하는 통합형 제조 운영 데이터 버스입니다.

SIMATIC IT UAF 로직은 소규모에서 대규모까지의 컴퓨팅 하드웨어에서 실행되도록 설계된 분산 실행 환경에서 실행됩니다. 데이터는 표준 RDBMS(관계형 데이터베이스 관리 시스템)에 저장됩니다.

SIMATIC IT UAF는 DDD(도메인 기반 설계)를 중심으로 구성됩니다. 애플리케이션 데이터, 서비스, 이벤트는 애플리케이션 구조를 설정하는 모델에 의해 정의되고 모든 계층에서 메타데이터로 노출됩니다.

SIMATIC IT UAF는 이벤트 기반 SOA(서비스 지향 아키텍처)를 특징으로 합니다. 이 애플리케이션은 실행 환경에서 배포 및 관리되는 모듈식 기능 블록으로 구성되며 이벤트 및 메시지와 상호 통신합니다. 이 아키텍처는 모듈식 애플리케이션 관리를 실행하여 손쉽게 기능을 확장합니다.

SIMATIC IT UAF는 애플리케이션 라이프사이클 전반에 걸쳐 높은 수준의 성능을 위해 확장되도록 설계되었으며, 기능 수준의 확장뿐만 아니라 증가하는 사용자 및 데이터 부하를 지원합니다.

관련 제품: Opcenter Execution

SIMATIC IT Unified Architecture Discrete Manufacturing

Opcenter Execution Discrete 참조

SIMATIC IT UA(Unified Architecture) Discrete Manufacturing은 개별 산업 시장의 요구사항을 충족하는 전문 제조 실행 시스템입니다. 이는 매크로 영역에서 순차적인 개별 제조 기능을 실행하여 원하는 제품을 생산하는 데 전념하는 산업의 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다. 예:

  • 자동차 계층 공급업체
  • 항공우주 및 방위 계층 공급업체
  • 에너지 및 유틸리티 시스템 제조업체
  • 산업용 기계 및 중장비 제조업체
  • 백색 가전 및 가전 제품 제조업체
  • 복잡한 부품 제조 및 어셈블리
  • 복잡한 조립 제조 및 작업장 환경(높은 복잡성, 소량) 및 자동화된 반복 제조 산업(구성 가능한 제품, 대량) 모두를 위한 기본적인 전문 기능

또한 SIMATIC IT UA Discrete Manufacturing은 파우더 베드 적층 제조 프로세스를 지원한다는 점에 유의해야 합니다. 여기에는 파우더 배치 준비, 분할, 소비, 재활용, 테스트 실험실 인증서와의 연결, 혼합 및 계보가 포함됩니다. 또한 일련 번호를 해당 제조 분야에 대한 인쇄 작업과 연결합니다.

SIMATIC IT UA Discrete Manufacturing은 기본 엔지니어링 및 런타임 데이터 정의를 제공합니다. 제품 엔지니어는 엔지니어링 데이터를 모델링하도록 엔티티를 정의할 수 있습니다. 즉, 생산할 제품, 생산 프로세스 및 관련 작업 운영, 모든 필수 리소스(예: 위치, 기계, 도구, 재료 정의, 결함, 재작업 코드 등)에 대한 정보를 구성할 수 있습니다. 물론 대안으로 외부 시스템에서 이러한 데이터를 가져올 수 있습니다.

SIMATIC IT UA Discrete Manufacturing을 사용하면 구성 가능한 연동 체크를 통해 작업 시작 및 완료와 제조 도구 및 장비 사용에 대한 구성 가능한 제약 조건을 검증할 수 있습니다. 감사 및 인증 관리를 실행하여 무단 작업을 추적하고 방지합니다. 기계에 설정값을 다운로드하고, 프로세스 데이터를 수집하고, 레이블 인쇄를 트리거할 수 있습니다. SIMATIC IT UA Discrete Manufacturing은 재료 호출, 도구 호출, e-kanban 버퍼 보충을 수행합니다.

SIMATIC IT Unified Architecture Process Industries

Opcenter Execution Process 참조

SIMATIC IT UA(Unified Architecture) Process Industries는 CPG(소비재), 식품 및 음료, 화학 특수 산업을 위해 설계되었습니다. SIMATIC IT UA Process Industries는 직관적인 작업 관리를 사용하여 제조 운영 및 WIP(진행 중인 작업)의 적절한 시퀀싱을 통해 생산 계획을 효율적으로 실행할 수 있습니다. 이 기능을 통해 제한된 리소스에 대한 수요를 줄이고 사이클타임을 단축하며 정시에 납품할 수 있습니다.

SIMATIC UA Process Industries는 특정 생산 장비 및 제품 특성과 관련된 우선 순위 및 생산 규칙을 사용하여 정확한 상태의 올바른 장비가 적시에 올바른 곳에 위치하는지 확인합니다. 그 결과, 프로세스 제조업체는 전환 시간과 노력을 최소화하고 장비 가동 시간을 늘릴 수 있습니다. SIMATIC UA Process Industries는 리소스의 유한 용량을 고려하고 필요한 경우 병렬, 중복 또는 대체 작업을 고려합니다.

SIMATIC IT UA Process Industries는 실제 제조 작업을 실시간으로 보고하고 예상 및 과거 결과와 비교할 수 있습니다. SIMATIC IT UA Process Industries는 표준에 대한 성능 측정, 일정 준수, 제품 단위 사이클타임, 리소스 가용성, 리소스 활용도를 측정하는 것 외에도 SPC/SQC(통계적 프로세스 관리 및 통계적 품질 관리)를 포함한 분석을 수행합니다.

SIMATIC IT eBR

Opcenter Execution Pharma 참조

SIMATIC IT eBR은 생명 과학 및 제약 산업에서 사용되는 eBR(전자 배치 기록) 관리를 위한 전문 제조 실행 솔루션입니다. MES와 DCS(분산 제어 시스템) 계층 간의 기본 통합을 제공합니다. 이를 통해 eBR의 설계, 실행 및 검토 단계를 가속화하고 마스터 배치 기록 설계 프로세스에 실질적인 유연성을 제공합니다.

SIMATIC IT eBR을 사용하면 종이 기반 절차나 문서 없이 모든 규제 프로세스를 관리할 수 있습니다. 이 시스템은 구성이 간편하고 기능을 즉시 사용할 수 있으며 사용자가 특정 IT(정보 기술) 기술 없이도 모든 프로세스를 설계할 수 있습니다.

이 시스템은 미국 FDA(식품의약국) 및 GMP(우수 제조 관리 기준) 규정을 완벽하게 준수하므로, 배치 제조 프로세스를 최적화하고 사용자 지침, 장비 할당, 표준 운영 절차와 같은 리소스를 간소화할 수 있습니다. 수동 작업이든 자동화 계층에 의해 제어되는 작업이든 모든 단계에서 정확한 실행을 체계적으로 제어합니다.

SIMATIC IT eBR은 제약/생명 과학 분야의 제조업체가 중요한 프로세스 데이터를 안정적으로 확보하도록 지원합니다. 이는 계보 및 감사 추적 도구를 통해 전후방으로 검색할 수 있습니다. 이를 통해 제조, 검토 및 릴리스 시간을 크게 단축하고 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

SIMATIC IT eBR은 생명 과학 산업의 제조업체가 운영 우수성을 달성하고, 출시 시간을 단축하고, 규정 준수 비용을 줄이고, 품질 및 생산성을 개선하도록 지원합니다. SIMATIC IT eBR은 기업이 사용자 안내, 장비 할당, 운영 절차 등 모든 리소스의 효율을 극대화하고 인적 작업 또는 자동화에 관계없이 생산 실행 내의 모든 작업을 제어 및 추적하도록 지원합니다. 이 시스템을 사용하면 예외별로 제품 배치 기록을 검토할 수 있으므로 더 빠르고 효율적인 제품 릴리스를 제공할 수 있습니다.

SIMATIC IT eBR은 고급 워크플로 엔진과 사용하기 쉬운 EWI(전자 작업 지도서) 개념으로 구동되며, 제조를 지시하는 동시에 완료된 배치 레코드 검토에 필요한 모든 정보를 기록하고 중앙 집중화하는 데 사용할 수 있으므로 예외적으로 릴리스할 수 있습니다. MBR(마스터 배치 기록)의 관리를 통해 주요 프로세스 매개변수를 쉽게 활용할 수 있습니다.

SIMATIC IT R&D 제품군

Opcenter RD&L(Research, Development & Laboratory) 참조

SIMATIC IT R&D 제품군은 R&D 및 제조 프로세스를 간소화합니다. 이를 통해 R&D 실험실을 플랜트에 통합하여 전체 제조 프로세스를 통해 제품 데이터 및 정의를 원활하게 전환할 수 있습니다.

SIMATIC IT R&D 제품군은 제품 설계 및 프로세스가 품질 및 규제 요구사항을 확실하게 준수하도록 지원합니다. 규정 준수 및 지식 재산 프로세스와 같은 핵심 기능을 지원합니다. 프로젝트 데이터 관리, 포뮬러 및 패키징 개발, 시작업 및 실험 관리와 생산 프로세스 등의 일반적 R&D 작업은 전자 노트북, 실험실 관리, 사양 관리, 배치 및 재고 관리, 파일럿 플랜트 제조 등에 이르는 동급 최고의 구성 요소가 통합된 솔루션으로 지원합니다.

현재 유형에서 SIMATIC R&D 제품군은 연구, 개발 및 실험실 활동을 위한 다음의 세 가지 통합 모듈식 솔루션으로 기능을 번들로 제공합니다.

  • SIMATIC IT Interspec(Opcenter 사양 참조) - 회사 내에서 사용된 모든 원자재, 반제품, 완제품 및 포장재에 대한 모든 세부 정보를 포함하는 전체 플랜트에 대해 전 세계적으로 단일 저장소를 사용할 수 있습니다. 전체 BOM(Bill of Material) 및 버전 관리 사양이 포함되어 있습니다.
  • SIMATIC IT R&D 포뮬레이션 구성 요소(Opcenter Formulation 참조) - 제품의 디지털 트윈을 구현합니다. SIMATIC IT Interspec에서 제공하는 단일 저장소에 액세스하여 기존 BOM(Bill of Materials)에서 시작하거나 처음부터 시작하여 디지털 환경에서 개선된 포뮬러를 작업할 수 있습니다. 사용자는 포뮬러의 디지털 트윈을 통해 해당 포뮬러가 제품 비용, 영양가, 알레르겐, 규정 준수(제품이 전 세계적으로 수출되는 모든 곳의 규정 포함)에 미치는 즉각적인 영향을 확인할 수 있습니다.
  • SIMATIC IT Unilab(Opcenter Laboratory 참조) - LIMS(Laboratory Information Management System) 구성 요소는 SIMATIC IT R&D 제품군의 기본 요소입니다. SIMATIC IT Unilab은 모든 품질 매개변수 및 사양 관리 구성요소를 정의하고 포뮬러의 디지털 트윈을 구현하므로, 시스템은 디지털 트윈을 실제 작업으로 원활하게 전송하고 랩에서 즉시 분석하여 이러한 시작업이 설정된 품질 매개변수를 충족하는지 여부를 확인할 수 있습니다.

SIMATIC IT R&D 제품군의 다른 중요한 도구는 다음과 같습니다.

ELN(전자 실험실 노트) - 모든 연구자가 모든 유형의 실험 또는 보고서의 모든 데이터를 전자 형식으로 쉽게 캡처할 수 있는 완전한 권한을 보유하도록 대상 기능을 제공합니다.

포뮬러 워크벤치 - 워크벤치에서 많은 프로토타입을 관리할 수 있는 창의적인 환경을 제공하고 새로운 포뮬러, 원자재, 포장재, 재료, 제조 프로세스 설계 및 테스트 설계를 도입하고 검증하기 위한 시작업 및 실험을 지원합니다.

공급업체 협업 - 이를 통해 배합 제품 데이터 관리에 대해 공급업체와 긴밀하게 협력할 수 있습니다. 공급업체는 보안 포털을 통해 시스템에 직접 액세스할 수 있으며, 여기서 공급하는 재료만 볼 수 있고 필요한 정보 필드를 업데이트할 수 있습니다. 이 도구는 제품 데이터 시트에 누락된 사양 또는 시스템에 사양을 다시 입력하는 데 소요되는 시간 손실로 인한 오류 및 비효율의 위험을 최소화합니다.

SIMATIC IT Unified Architecture Manufacturing Intelligence

Opcenter Intelligence 참조

SIMATIC IT Unified Architecture Manufacturing Intelligence는 현재와 미래의 혁신 기술(사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅 및 어드밴스드 분석 등)을 목표로 제조를 위한 데이터 분석 미래를 구축하는 현대적인 엔터프라이즈 제조 인텔리전스 솔루션입니다.

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence는 즉각적이고 실행 가능한 인사이트를 얻기 위해, 분산된 회사 소스의 데이터를 연결하고, 조직하고, 취합하여 일관되고 지능적인 상황별 정보로 통합합니다. 이 정보에는 제조에 영향을 미치는 비즈니스 정보와 운영 데이터, KPI(핵심 성과 지표)와 결합된 프로세스 데이터가 포함됩니다.

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence는 사용자에게 정보에 대한 거시적인 관점을 제공하고, 어디서나 액세스 가능한 웹 기반 대시보드 및 보고서를 생성할 수 있는 도구를 제공하고, 데이터를 셀프 서비스 방식으로 탐색할 수 있으며, 다른 스프레드시트나 보고서를 볼 때 명확하지 않을 수 있는 추세 및 기타 데이터 관계를 파악할 수 있습니다.

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence는 장소, 지역 및 글로벌 수준의 운영 데이터와 비즈니스 데이터에 분석 및 보고 기술을 적용할 수 있는 기능을 제공하여 Siemens MOM(제조 운영 관리) 솔루션을 확장합니다.

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence는 LIMS(실험실 정보 관리 시스템), ERP(전사적 자원 관리), 제조 실행 시스템, 품질 관리 시스템, 고급 계획 및 스케줄링 등과 같은 데이터 소스를 액세스 가능한 단일 분석 데이터 모델로 통합, 연결하여 상황에 맞는 데이터를 탐색하고 자세히 살펴볼 수 있는 기능을 제공합니다.

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence는 플랜트 수준에서 사용하여 플랜트 현장과 엔터프라이즈 시스템 간의 협업 및 데이터 교환을 개선하고, 엔터프라이즈 수준에서 사용하여 생산 실행을 벤치마킹하고 비교하거나 다양한 플랜트 운영을 예측합니다. 소스가 제각각인 데이터가 결합되면 새로운 컨텍스트에 넣거나 집계해 데이터 출처에 관계 없이 사용자에게 다양하고 한층 포괄적인 운영 관점을 제공할 수 있습니다.

관련 제품

자세히 알아보기

백서

풍부한 기능의 혁신적인 MES 플랫폼과 로우 코드의 이점 활용

eBook

디지털 제조 관련 경영진 가이드