1. Home

소음 및 진동 테스트

소음 및 진동 테스트는 시스템 및 해당 컴포넌트의 음향 특성을 분석한 다음 솔루션을 구축하고 검증하여 설계 목표를 충족하도록 이러한 특성을 수정하는 프로세스입니다.

소음 및 진동 테스트란 무엇인가요?

소음과 진동은 사용하는 스마트폰, 운전하는 자동차, 작동하는 기계부터 모두의 생활 환경에 이르기까지 일상 생활에서 모두에게 영향을 미칩니다. 법률에 따라 많은 제품에 최대 진동 또는 음향 수준이 적용됩니다. 그럼에도 불구하고 정확히 균형 잡힌 소음 및 진동 성능은 사용자에게 고품질, 정확성, 편의성, 쾌적성 또는 기타 중요한 제품 특성을 나타내는 표시로 인식되기도 합니다.

소음 및 진동 테스트는 시스템 및 해당 컴포넌트의 동적 특성을 측정, 분석 또는 검증한 다음 솔루션을 생성 및 검증하여 설계 목표를 충족하도록 이러한 특성을 수정하는 프로세스입니다.

소음 및 진동 성능을 사람이 인식하거나 센서에서 측정하는 방식은 시스템 내 동적 소스와 에너지가 전달되는 구조 내 여러 전달 경로를 조합한 것입니다. 소음 및 진동 테스트를 통해 구조적 동적 특성에서 작동 소스와 관련된 동역학을 분리할 수 있으며 엔지니어는 근본 원인과 대상 솔루션을 식별하여 성능을 개선할 수 있습니다.

관련 제품: Simcenter Testlab Neo | Simcenter SCADAS | Simcenter Testxpress | Simcenter Anovis | Simcenter Sound Camera | Simcenter Qsources

Siemens 현장 엔지니어가 VDAB 역량 센터와 공동으로 굴착기에 대한 소음 및 진동 테스트를 수행하고 있습니다.

이점 활용

성능 향상

소음 및 진동 테스트는 소스 및 전달 경로에서 동적 속성을 신속하게 분석하여 제품 성능을 개선 목표로 전환하도록 지원합니다.

시간 단축

소음 및 진동 테스트를 통해 가상 CAE 모델의 성능을 효율적으로 개선하거나 실제 제품에서 발생한 소음 및 진동 성능 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.

비용 감소

실제 제품에 대한 소음 및 진동 테스트는 개발의 필수 단계이며 대부분이 법률에 따라 규제됩니다. 혁신적인 테스트 방법론을 통해 문제를 해결하거나 비용이 많이 드는 프로토타입을 테스트하는 비용을 절감할 수 있습니다.

소음 및 진동 테스트 종류

마이크와 SCADAS XS 장치를 사용한 소음 및 진동 테스트

문제 해결

음향 및 진동 문제 해결은 기계 시스템의 소음 및 진동 문제를 감지, 진단, 해결하는 중요한 프로세스입니다. 제품 출시 지연을 방지하거나 고객 불만족을 방지하려면 소음 및 진동 문제를 효과적으로 해결하는 것이 중요합니다.

드릴링 기계와 SCADAS 장치를 사용한 소음 및 진동 테스트

인증

전 세계 대부분의 국가에서는 글로벌 ISO 표준과 같이 기계의 소음 또는 진동 발생량을 제한하는 법률을 제정했습니다. 이러한 테스트 절차는 제품 인증만을 목적으로 하지만 인증에 실패할 경우 모든 문제를 신속하게 해결하는 것이 중요합니다.

노트북에서 Simcenter SCADAS 하드웨어 장치를 사용하여 진동 및 충격 테스트를 실행하는 남성

진동 적격성 평가

특정한 제품 인증 방식에는 진동 적격성 평가 및 진동 제어 테스트가 있습니다. 이를 통해 컴포넌트 또는 어셈블리가 설계된 실제 작동 조건에서 발생하는 진동을 견딜 수 있음을 보장합니다.

품질 테스트를 진행 중인 여러 산업용 기계의 이미지

최종 라인 품질 테스트

EOL(End-of-Line, 최종 라인) 품질 테스트는 품질 보증 프로세스의 일부로 생산 환경의 테스트 벤치에서 적용되는 소음 및 진동 테스트의 형식을 취합니다. 소음 및 진동에 기반한 혁신적인 결함 감지 테스트를 통해 이상 또는 생산 결함을 식별할 수 있습니다.

소음 및 진동 테스트 소프트웨어 무료 체험판 사용하기

Simcenter Testlab Neo 소프트웨어

Simcenter Testlab Neo 체험판

  • 수집된 데이터를 쉽게 확인합니다.
  • 사전 정의된 프로세스를 사용하여 직관적인 데이터 처리를 수행할 수 있습니다.
  • 몇 초 만에 결과를 비교하고 유용한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

자세히 알아보기

웨비나

웨비나 | 소형 테스트 데이터 수집 시스템을 사용하여 테스트 성능 활용

웨비나 | 음향 엔지니어링의 기초 소개

팟캐스트

팟캐스트 | 전기차의 성능 테스트

자료

블로그 | 가장 불쾌한 소음 5가지

백서 | 최종 라인 테스트를 사용하여 완벽한 품질 검사 시스템 구현