1. Home

재료 분사

기업들은 재료의 작은 핀 포인트가 층별로 증착되는 재료 분사라는 AM(적층 제조) 기술을 사용하여 고정밀 파트를 만듭니다.

재료 분사란 무엇인가요?

재료 분사는 AM(적층 제조) 공정으로, 잉크젯 스타일 프린트헤드를 통해 액체 수지 방울을 선택적으로 증착하고 UV(자외선) 광원에 노출시켜 응고하여 솔리드 3D 물체를 만듭니다.

또 다른 AM 공정인 액조 광중합(vat photopolymerization)도 광원을 사용하여 액체 광중합체 수지를 선택적으로 경화하면 작동합니다. 그러나 액조 광중합은 저장 탱크에서 수지를 선택적으로 경화하는 반면, 재료 분사는 프린트헤드를 사용하여 수지를 경화하는 동시에 분배합니다. 재료 분사와 바인더 분사 모두 동일한 유형의 프린트헤드 기술을 사용하지만 바인더 분사는 액체 접착제를 다른 기판에 증착하는 반면 재료 분사는 최종 파트와 지지 구조를 구성하는 구축 재료를 증착합니다.

재료 분사는 적층 제조의 가장 정밀한 방법 중 하나로 간주됩니다. 재료 분사는 두께가 20미크론 미만인 층으로 인쇄할 수 있으므로, 미새한 세부사항, 높은 정확도, 매끄러운 표면을 포함하는 CAD 설계를 구축하는 것으로 알려져 있습니다. 안타깝게도 이 정도 수준의 충실도를 실현하는 데는 층 수로 인해 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 이는 여러 프린트헤드를 동시에 사용하여 구축 표면적을 더 확대하므로 다소 상쇄될 수 있습니다. 프린트헤드를 추가로 사용하면 단일 설계에서 여러 재료와 색상을 사용할 수도 있습니다.

이러한 특성으로 인해 재료 분사는 사실적인 모델, 시각적 또는 촉각적 프로토타입, 툴링, 주조에 이상적으로 적합합니다. 그러나 이 공정은 광중합체가 경화되는 특성이 있으므로 일반적으로 기능성 또는 하중 지지 구성 요소를 인쇄하는 데 권장되지 않습니다.

관련 제품: NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

CatchScreenshot1

재료 분사의 이점 파악

정확성 개선

재료 분사 인쇄 방법은 충실도가 높으므로 재료 분사를 활용하여 매우 정확한 모델을 구축할 수 있습니다.

표면 세부사항 복제

재료 분사의 강도를 사용하여 표면 세부사항이 미세한 모델을 구축하고 복잡한 표면을 재현할 수 있습니다.

신속한 파트 생성

성형과 같이 몰드 또는 제조 프로세스의 다른 측면에서 긴 리드 타임이 필요한 다른 방법보다 더 짧은 시간에 파트를 생산합니다.

관련 제품

관련 자료

적층 제조 소프트웨어

이 블로그에서는 이 흥미로운 신기술과 고객이 적층 첨가제가 제공하는 기회를 활용하도록 지원하는 Siemens의 역할을 집중적으로 다룹니다.

커뮤니티

대화에 참여하고 적층 제조 전문가로부터 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.