1. Home

제조 품질

제조 품질은 생산 프로세스 전반에 걸친 사전 정의된 사양, 표준 및 모범 사례 준수를 포함합니다. 고객의 기대를 충족하거나 능가하는 제품을 지속적으로 제공하고, 결함을 최소화하고, 고객 만족도를 극대화하는 것을 목표로 합니다.

제조 품질 소개

시간이 흐르면서 고객 기대치가 높아짐에 따라 제조 품질은 제품 제조, 유통 및 판매 위치에 관계 없이 절대적으로 준수해야 하는 요구사항이 되었습니다. 제조 품질을 보장하는 데 품질 설계 및 엔지니어링, 품질 제어, 품질 관리의 세 가지 주요 기능을 수반합니다.

품질 엔지니어링은 제품 및 프로세스 설계에 품질을 통합하고 제품의 제조 및 제공 전에 잠재적인 품질 문제를 예측하는 것을 목표로 합니다. 품질 관리의 주요 임무에는 지정된 프로세스 및 재료의 사용을 실행하고, 작업자 및 장비의 자격을 보장하고, 품질 표준을 충족하고 있는지 확인하기 위해 일련의 계획된 측정을 수행하는 것이 포함됩니다. 이 중 하나라도 실행되지 않으면 적합성을 달성하고 유지하기 위해 시정 조치 및 향후 예방 조치를 취해야 합니다. 품질 관리에는 모든 품질 보증 활동의 계획, 조직, 방향 및 통제가 포함됩니다. 품질 제어 부서는 역사적으로 제조 품질에 대한 기술 지원을 제공해 온 반면, 제조업체는 품질이 전사적으로 통합되어야 함을 이해하게 되었습니다.

낮은 제조 품질로 인해 많은 비용이 발생합니다. 재작업, 스크랩, 제품 고장, 리콜이 발생하면 비효율, 지연, 직접 비용, 고객 불만족, 낮은 주주 신뢰로 인해 제조업체에 심각한 피해를 줄 수 있습니다. 오늘날 제조업체는 적시에 한 번에 제품을 제작해야만 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 위치를 확보하고 유지할 수 있습니다.

관련 제품: Opcenter Quality | Teamcenter Quality and Compliance Management

manufacturing-quality-glossary-page-is1448503753-feature-640x360

제조 품질 소프트웨어의 이점

고객 만족도 증가

제품이 지속적으로 사양을 충족하고, 결함을 최소화하고, 신뢰할 수 있는 성능을 제공하고, 고객 서비스에 신속하게 대응하도록 보장하여 고객 만족도를 높입니다.

일관된 우수성 촉진

제품이 사전 정의된 표준 및 사양을 충족하거나 초과하도록 보장하는 프로세스를 구현하여 생산 주기 전반에 걸쳐 변동과 결함을 최소화합니다.

결함 최소화

생산 프로세스 전반에 걸쳐 엄격한 품질 제어 조치를 실행하여 제품이 지정된 표준을 충족하도록 하고 오류 또는 결함의 가능성을 줄입니다.

더 높은 제품 성능 추진

제품 내구성, 기능 및 신뢰성을 최적화하여 품질 엔지니어링 원칙을 설계 및 생산 프로세스에 통합하여 고객의 기대치를 충족하거나 능가합니다.

적시 납품 보장

중단을 최소화하고 효율적인 워크플로를 구현하여 생산 일정을 준수하고 지정된 기간 내에 고객에게 제품을 제공합니다.

비용 절감

재작업, 스크랩, 제품 고장을 최소화하여 운영 효율을 개선하고 직접 비용을 줄이며 전반적인 수익성을 향상합니다.

제조 품질 통합

업계 모범 사례를 기반으로 구축된 워크플로 및 비즈니스 프로세스는 제조 프로세스의 모든 단계에서 제조 품질의 기초를 제공해야 합니다. 이러한 모범 사례는 오류 방지 제조 프로세스에 관한 것으로 이는 완벽하고 완전히 추적 가능한 데이터를 통해 각 단계를 올바르게 실행할 수 있습니다.

적합성 보장

품질 달성을 위한 가장 좋은 방법은 문제와 실수가 발생하지 않도록 방지하는 것입니다. 적합성 요구사항을 충족하기 위해 제조 품질 시스템은 모든 단계를 수행하기 전에 승인된 프로세스, 재료, 장비, 도구 및 작업자만 사용하도록 자동으로 적용해야 합니다. 또한 이러한 시스템은 모든 프로세스 및 제품 테스트가 실행되고 결과가 사양을 충족하도록 보장합니다. 제조 품질 시스템은 타임스탬프 및 전자 서명을 사용하여 프로세스, 재료, 장비, 도구, 작업자, 테스트 결과를 자세히 설명하는 제조 상태 기록을 자동으로 생성합니다.

결과에 편차가 있는 경우 제조 품질 시스템은 품질 이벤트에 대응해야 하며, 또한 이러한 시스템은 구조화된 고장 분석, 근본 원인 식별, 격리, 최종 처리(릴리스, 재작업, 스크랩 등)를 실행하여 엔터프라이즈 전체에서 제조 품질을 보장해야 합니다. 편차가 발생하는 시점부터 폐기될 때까지 제조 부적합 보고서를 생성하여 제조 품질 문제의 근본 원인에 대한 완전한 전자 추적성과 링크를 제공합니다. 이러한 보고서는 제품 품질에 대한 정보를 가장 쉽게 사용할 수 있을 때 즉시 생성되어야 하며, 영향을 받는 재료에 대한 가시성과 제어를 제공하고 미해결 문제가 있는 제품이 지정된 단계 이외의 단계에서 처리되거나, 다른 제품에 발행 또는 결합되거나, 완제품 또는 고객에게 배송되는 것을 방지해야 합니다.

CAPA(시정 조치 및 예방 조치)

시정 및 예방 조치의 관리는 제조 품질에 매우 중요합니다. 이에 따라 제조업체는 제조 품질 시스템의 귀중한 데이터와의 통합을 통해 제조 품질 문제를 식별, 해결, 신속하게 해결할 수 있는 폐루프 시정 및 예방 조치 추적 시스템을 통합하기 위해 변화하고 있습니다. 시스템을 함께 사용하면 부적합, 고객 불만, 사고 또는 불일치와 같은 제조 품질 문제를 쉽게 조사할 수 있습니다. 제조업체는 실시간 알림과 예방 및 시정 조치 워크플로를 통해 영향을 받는 모든 당사자와 효율적으로 의사 소통하여 협업 활동을 간소화하고 문제를 빠르고 효과적으로 해결할 수 있습니다. 보고 기능은 제조 동향 및 품질 관리 문제에 대한 실시간 가시성을 제공하여 제조업체가 빠른 조치를 취하여 문제를 해결하고 모든 제조 프로세스에 대한 완전한 품질 제어를 보장할 수 있습니다.

제조 품질은 점점 더 제조 엔터프라이즈의 전략적 필수 요소로 여겨지고 있습니다. 고객의 품질에 대한 기대치가 전례 없는 수준에 도달하였으며 최종적인 품질을 결정합니다. 가치, 만족도, 선호도는 제품에 대한 고객의 구매, 소유권 및 서비스 경험 전반에 걸쳐 많은 요인의 영향을 받습니다. 따라서 제조 품질은 기존 및 진화하는 고객 및 시장 요구사항에 민감해야 하며 고객 만족을 주도하는 요소를 고려해야 합니다. 또한 기술 개발을 비롯하여 제조된 제품의 최종 사용자와 제조업체 자체에 미치는 영향과 서비스를 제공하는 방법도 고려해야 합니다.

자세히 알아보기

웨비나

폐루프 품질 관리를 통해 가치 사슬 전반에 걸쳐 품질 보장

학습

품질 및 규정 준수 관리 모범 사례를 추진하여 비즈니스 위험을 최소화하는 방법을 알아보십시오.