유한 요소 해석은 잠재적(또는 기존) 제품 성능 문제를 찾고 해석하기 위해 가상 환경에서 제품 및 시스템을 모델링하는 작업입니다. FEA는 FEM을 실제로 적용한 분야이며, 엔지니어 및 과학자가 복잡한 구조, 음향, 전자기, 열, 유체 및 다중 물리 문제를 수학적으로 모델링하고 수치로 해석하는 데 사용됩니다. FEA 소프트웨어는 광범위한 산업에서 활용할 수 있지만, 항공, 자동차, 전자, 산업용 기계, 해양 및 소비재 산업에서 가장 많이 사용됩니다.
FE(유한 요소) 모델에는 설계의 형태를 구현하는 '노드'라고 불리는 점들의 시스템으로 구성되어 있습니다. 이러한 노드들에 유한 요소가 연결되어, 유한 요소 메시를 형성하고 모델의 재료 및 구조 속성을 포함함으로써, 특정 조건에서의 반응 방식을 정의합니다. 유한 요소 메시의 밀도는 특정 영역의 예견된 응력 수준의 변화에 따라 재료 전체에 걸쳐 달라질 수 있습니다. 주로 응력의 큰 변화가 발생하는 영역에는 응력 변화가 적거나 없는 영역보다 더 높은 메시 밀도가 필요합니다. 관심 포인트에는 이전에 테스트한 재료의 파괴 점, 필렛, 코너, 복잡한 상세정보, 높은 응력 영역이 포함될 수 있습니다.
관련 제품: Simcenter 3D | Simcenter Nastran | Simcenter Femap | Simcenter MAGNET | Simcenter E-machine design | Simcenter FLOEFD for NX