1. Home

디지털 제조

디지털 제조에서는 시뮬레이션, 3D 시각화, 분석 및 협업 도구를 통합하여 제품 및 제조 프로세스 정의를 동시에 생성할 수 있으므로 업계에서 전체 제조 프로세스를 디지털 방식으로 설계하여 엔지니어와 설계자가 손쉽게 협업할 수 있습니다.

디지털 제조 소개

디지털 제조는 시뮬레이션, 3D 시각화, 분석, 협업 툴로 이루어진 통합된 컴퓨터 기반 시스템을 사용하여 제품 및 제조 프로세스 정의를 동시에 만드는 것입니다. 디지털 제조는 DFM(제조를 고려한 설계), CIM(컴퓨터 통합형 제조), 유연 제조 방식, 그리고 협업을 통한 제품 및 프로세스 설계의 필요성을 강조하는 린 제조 방식 같은 여러 가지 제조 이니셔티브에서 발전되었습니다.

PLM(제품 라이프사이클 관리)의 여러 장기적인 이점은 종합적인 디지털 제조 전략 없이는 실현 불가능합니다. 디지털 제조는 PLM 및 제조 현장 애플리케이션과 장비를 통합하여 설계 그룹과 제조 그룹 간의 제품 관련 정보 교환을 가능하게 하는 주요 요소입니다. 이를 통해 제조 회사는 비용이 많이 드는 다운스트림 변경 사항을 줄여 시장 출시 시기를 앞당기고, 생산량 목표를 달성할 뿐만 아니라, 비용을 절감할 수 있습니다.

관련 제품: Tecnomatix | NX for Manufacturing | Opcenter | Teamcenter Manufacturing

Human-centered Digital Manufacturing

00:00
00:00

이점 파악

디지털 제조는 다음과 같은 방식을 통해 제조 업체가 계획 및 생산 프로세스에서 생산성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

50%

Reduction in design time

Increase speed-to-market: Digital manufacturing software accelerates tasks across all manufacturing disciplines, enabling faster product introductions and innovation.

30%

Reduction in project cycles

Reduce risks: Digital manufacturing tools improve quality and provide real-time performance feedback across the value chain, reducing risks to company reputation.

90%

Reduction in root cause analysis time

Improve margins: By fully employing the virtual realm before investing in actual production, digital manufacturing helps increase margins and optimize operations.

디지털 제조 애플리케이션의 작동 방식

디지털 제조를 통해 협업을 촉진하여 제품 및 프로세스 설계를 종합적인 관점에서 확인

디지털 제조는 산업 분야 전반에 걸쳐 활용됩니다. 자동차 OEM은 설계자가 다음 자동차 프로그램을 설계하는 동시에 전체 제조 프로세스를 디지털 방식으로 설계(툴링, 가공, 어셈블리 순서 지정, 공장 레이아웃)할 수 있습니다. 이 경우 제조 엔지니어는 파트 제조 가능성에 제약이 있을 경우 설계자에게 즉시 피드백을 제공할 수 있습니다. 제조 엔지니어와 설계자 간의 이러한 협업으로 인해 제품 및 프로세스 설계를 종합적인 관점에서 확인할 수 있습니다.

최첨단 공급업체는 디지털 제조 시스템을 사용하여 전체 제품 라인의 3D 시뮬레이션을 생성하고, 여러 생산 파생 모델 및 개념을 RFQ(견적 요청) 프로세스의 일부로 분석할 수 있습니다. 계획 및 제안 준비 과정의 이러한 투명성과 정확성은 기업이 고객의 높은 신뢰를 얻고 궁극적으로 계약을 체결하는 데 도움이 됩니다.

디지털 제조 도구 개발의 현재 이니셔티브에는 수행한 작업의 컨텍스트 내에서 정보가 표시되도록 사용자 경험을 개선하고, 사용자가 더욱 신속한 의사 결정을 할 수 있도록 하는 과정이 포함됩니다. PLC(Programmable Logic Controller) 및 CNC(Computer Numerical Controlled) 머신과 같은 제조 현장 하드웨어와 직접 연결할 수 있는 기능을 제공하기 위한 조치를 시행하고 있습니다. PLM 및 MES(제조 실행 시스템) 정보를 모두 관리하기 위한 통합된 플랫폼도 개발되었습니다.

digital-manufacturing-is1352428937-feature-640x360

디지털 제조 관련 제품 살펴보기

an open dialog with Zvi Feuer

Reshaping the world with digital manufacturing

Learn how digital manufacturing software has become the cornerstone of modern manufacturing and how emerging technologies are accelerating innovation.

An open dialog with Zvi Feuer

Manufacturing impacts all of us and improves our lives. Every single day, we interact with countless objects, from our earphones containing the tiniest microchips to the largest aircraft soaring in the sky. What is common among them? They are all the result of manufacturing.

자세히 알아보기

eBook

디지털 제조 경영진 가이드