1. Home
개방형 기계 가공업체에서 두 대의 CNC 기계를 사용하여 부품과 컴포넌트를 제조하고 있습니다.

산업용 기계 디지털 스레드

컴포넌트 제조

올바른 디지털 도구를 갖춘 현대 기계 가공업체는 매우 정교한 부품과 컴포넌트를 빠르고 효율적으로 설계하고 제공합니다. 소프트웨어 솔루션의 올바른 조합을 통해 부품 제조업체는 고객 요구사항과 품질 및 지속성 목표를 충족할 수 있습니다.

디지털화를 통해 기계 가공업체 프로세스 가속화

부품 제조업체는 지속 가능하고 복잡한 고품질 부품을 설계하고 생산해야 합니다. 동시에 로트 크기의 축소와 치열한 경쟁으로 인해 수익을 창출하기가 그 어느 때보다 어려워졌습니다. 성공적인 기계 가공업체는 연결된 디지털 도구, 애플리케이션 및 프로세스를 사용하여 협업을 최적화하고 워크플로를 자동화합니다.

컴포넌트 제조 솔루션으로 작업 강화

이제 기계 가공업체는 전체 컴포넌트 생산 작업을 연결하고, 데이터 전송 및 중복을 줄이고, 협업을 개선하고, 프로세스를 자동화하는 디지털 도구를 도입해야 합니다.

30%

CNC 프로그래밍 시간 단축

컴포넌트 설계 및 CAM 프로그래밍을 자동화하는 소프트웨어 기능을 통해 부품을 더 빠르게 생산하여 부품 제조에 필요한 다양한 도구의 수를 크게 줄일 수 있습니다. (Grob)

70%

효율 및 품질 향상

CAD와 CAM 간의 자동 데이터 전송을 통해 생산 효율을 개선한 다음 통합 시뮬레이션 및 검증을 사용하여 잠재적인 프로그래밍 오류를 줄입니다. (ASM Pacific Technology)

80%

장비 다운타임 감소

검사 프로그래밍 기능을 자동화하여 다운타임을 줄이고 검사 데이터를 디지털 트윈 모델에 직접 다시 전달하여 이를 시각화하고 해석합니다. (C-Mill)

컴포넌트 제조 솔루션

기계 가공업체를 위한 디지털 도구

디지털화를 통해 부품 제조가 오늘날의 현대적인 환경에서 성공하는 데 필요한 시스템과 기능을 표준화하고 중앙 집중화하며 우선순위를 지정할 수 있습니다.

Select...

입증된 프로젝트 데이터를 재사용하여 수치 제어를 프로그래밍함으로써 자동화를 통해 기계 프로세스를 최적화합니다. 자동화된 프로세스는 일관된 결과물을 제공하고 에너지 소비를 줄이며 전반적인 품질을 개선합니다.

  • 다중 기계 시스템 및 관리형 모션 제어를 사용하여 부품 생성 시간 단축
  • 프로세스 기반 설계 애플리케이션에서 실시간 피드백 확보
  • 전체 컴포넌트 생산 시스템을 시뮬레이션하여 기계 생산성을 가상으로 커미셔닝하고 극대화

컴포넌트 제조업체는 다음을 실현할 수 있습니다.

96%

부품 제공 속도 향상

기계 가용성을 표시하는 고급 계획 및 일정 관리 소프트웨어를 사용하여 보다 정확한 제조 시간을 계산할 수 있습니다. (Proform)

25%

사이클 타임 단축

더 적은 수의 절삭 패스를 포함하도록 기계 공구 경로를 최적화하여 가공 주기를 줄이고 공구 수명을 연장합니다. (W.A. Pfeiffer)

90%

리드 시간 단축

적층 제조 기술을 사용하여 부품 생산 요구사항을 즉시 충족하는 고도로 복잡한 맞춤형 부품을 제작할 수 있습니다. (Schubert Additive Solutions)

고객 성공사례

Either Tech

Either Tech와 Mec-Plast는 NX CAD, NX CAM, Mold Wizard 등을 활용하여 공압 밸브와 솔레노이드의 설계 및 생산을 위한 컨설팅 서비스를 제공합니다.

Manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to fully leverage 5-axis machining so it can enter the aerospace market
Case Study

Manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to fully leverage 5-axis machining so it can enter the aerospace market

회사:Either Tech

업종:항공우주 및 방위

위치:Kaohsiung City, Taiwan

Siemens Software:NX, Solid Edge

복잡한 부품 프로그래밍은 더 이상 지루한 프로세스가 아닙니다. 이 소프트웨어는 다양한 고급 옵션을 제공하여 엔지니어가 안전한 5축 작업을 빠르고 유연하게 생성할 수 있도록 지원합니다.
Guo Ren-Chi, Deputy Manager, Either Tech Co., Ltd.
컴포넌트 제조

리소스 라이브러리 살펴보기

기계 가공업체를 디지털화하고 기계 제조업체에 필요한 복잡한 고품질 부품과 컴포넌트를 제공하십시오. Siemens의 소프트웨어 솔루션은 기업이 운영 효율을 높이고 품질 목표를 초과 달성하며 경쟁사보다 더 빨리 출시할 수 있도록 지원합니다.

적층 제조를 통한 도구 채택 가속화

툴링 및 부품 제조

제조 실행 관리

적층 엔지니어링 및 제조

제조 프로세스 계획

생산 계획 및 일정 관리

품질 관리

자주 묻는 질문

웨비나

영상 | 디지털 부품 생산을 통해 완벽한 부품 정밀도 구현

고객 성공사례 | 적층 제조의 선두 기업, NX를 사용해 추적 가능성을 향상하고 시간 절약

영상 | 부품 제조를 발전시키는 차세대 솔루션

팟캐스트

팟캐스트 | 디지털 부품 생산 소개

팟캐스트 | 고도로 자동화된 CAM

팟캐스트 | 적층 제조의 이점

자료

인포그래픽 | 디지털 부품 생산을 통한 고품질 부품 개발

백서 | 디지털 부품 생산의 제조 실행

eBook | 산업용 기계의 APS(고급 계획 및 스케줄링)

고객 지원

질문이나 의견이 있으면 연락해 주십시오. 최선을 다해 도와드리겠습니다.