항공기 인증 계획을 처음부터 프로그램 계획과 통합하여 지속적인 가시성을 확보하고 주기 시간을 단축하며 위험을 줄일 수 있습니다. 추적성 및 원활한 데이터 교환을 위해 데이터를 수집하고 연결합니다. 포괄적인 디지털 트윈을 활용하여 모든 검증 및 인증 데이터에 더 빠르고 정확하게 액세스할 수 있습니다.
완전히 추적 가능한 데이터 체인을 확보하고, 물리적 테스트에 대한 의존도를 줄이고, 문제를 조기에 발견하여 불필요한 재테스트를 방지하고, 규정 준수를 쉽게 입증하고, 궁극적으로 위험을 줄여 인증 시간을 단축합니다. 당사의 솔루션을 사용하여 고객은 다음과 같은 개선 사항을 경험하고 있습니다.
사람, 데이터 및 글로벌 프로세스를 연결하고 항공기 인증의 계획, 스케줄링, 실행 및 관리에 자동화를 도입합니다. 새로운 유형 설계에 대한 인증을 간소화합니다.
정확하고 효율적인 감항성 규정 준수를 달성하는 데 도움이 되는 세 가지 경로를 살펴보십시오.
By connecting regulatory requirements to a digital model — starting at the earliest stage (systems engineering requirements) — you build verification and certification deliverables into daily design, analysis and testing workflows. By integrating verification testing and certification into the overall program plan, you maximize the applicability of your physical testing to show compliance.
The model-based approach to data management automatically enables traceability because compliance artifacts are collected and connected in real time, instead of manually gathering and collecting data after verification and testing activities. Data is able to be traced forward and backward across the certification process. A verification process that is concurrent with design helps you reduce risks, reduce effort and shorten cycle times because all stakeholders are using current and correct data.
By keeping all elements for the proof of compliance in context in the comprehensive digital twin, you can reduce the time and costs needed to produce the engineering data for verification testing. This is true whether these elements are based on comparison or similarities with the previous programs, virtual test-based or physical test-based.
비용이 많이 드는 테스트를 없애는 동시에 감항성을 입증할 수 있습니다. (TLG 에어로스페이스)
혁신적이고 감항성이 뛰어난 제품을 더 빨리 출시할 수 있습니다. (에어버스 헬리콥터)
더 짧은 시간 내에 정확한 테스트 결과를 생성합니다. (DLR)을 참조하십시오.
회사:TLG Aerospace
업종:항공우주 및 방위
위치:워싱턴주 시애틀, United States
Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+
성공적인 항공기 프로그램은 비즈니스, 고객 및 규제 요구 사항을 관리하며, 이 모든 사항이 설계 및 엔지니어링을 주도하며, 규제 요구사항은 안전 및 성능 측면에서 허용 가능한 최소 기준 역할을 합니다. Siemens Xcelerator 솔루션은 규제 요구사항, 설계, 테스트 및 인증 문서를 통해 실행되는 디지털 스레드를 연결하므로 규제 승인 가능성을 높입니다.
다음을 수행하여 항공기 인증 프로세스 속도를 높일 수 있습니다.
Siemens Xcelerator 포트폴리오 내의 커넥티드 검증 및 인증 솔루션은 엔지니어 및 기타 이해 관계자가 적용 가능한 연방 항공 규정(FAR), 규제 지침/권고 및 해당 산업/무역 및 전문 사회 사양을 포함한 모든 요구 사항을 소비, 분석 및 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 개방적이고 유연한 디지털 백본에서 데이터를 캡처하고 관리하면 신뢰할 수 있는 정보 소스와 현재 실시간 데이터에 대한 액세스를 제공할 수 있습니다.
설계 규정 준수 시연의 관점에서 법적 규제 요구사항으로서 추적 가능성이 필요합니다. 이를 통해 요구 사항에서 물리적 부품, 지원 데이터 요소에 이르기까지 모든 방향의 계층 구조를 추적하여 변경이 필요한 시기, 영향을 받는 항목 및 엔지니어링 시스템의 기능/성능에 미치는 영향을 이해할 수 있습니다. 생산 적합성 및 항공기 감항성에 대한 항공기 인증의 추적 가능성은 안전 및 품질상의 이유로 중요합니다. 항공기 제조 또는 운영 단계에서 문제가 발생하는 경우 추적성은 문제의 근본 원인을 조사하고 영향을 받는 항공기를 식별할 수 있는 수단을 제공합니다.
Siemens Xcelerator 포트폴리오 구성 제어 기능은 효율적인 품질 및 제조 프로세스 외에도 설계 데이터의 추적성을 극대화할 수 있습니다. 이를 통해 구성 이탈 가능성을 최소화하여 고객이 느끼는 품질과 안전성을 개선할 수 있습니다.
Siemens Xcelerator 포트폴리오는 요구 사항, 개념 설계, 예비 설계, 중요 설계, 최종 설계 및 나머지 제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 프로그램의 모든 부분을 지원하는 광범위하고 심층적인 솔루션 기능을 갖추고 있습니다.
로크웰 오토메이션의 커넥티드 검증 및 인증 솔루션을 채택하여 프로세스를 디지털 방식으로 전환하면 초기 단계에서 인증을 제품 개발과 통합하고, 완전히 추적 가능한 데이터 체인을 확보하고, 물리적 테스트에 대한 의존도를 줄이고, 문제를 조기에 발견하여 불필요한 재테스트를 방지하고, 규정 준수를 쉽게 입증할 수 있다는 확신을 심어주고, 궁극적으로 위험을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 규제 당국과의 신뢰를 구축하고 인증 획득을 가속화할 수 있습니다.
당사의 솔루션은 항공 우주 및 방위 분야에서 가장 잘 알려진 이름뿐만 아니라 업계에 진입하는 신생 기업으로부터 신뢰를 받고 있습니다. 우리는 전 세계의 상업, 방위 및 우주 기업이 프로그램을 성공적으로 관리할 수 있도록 돕고 있습니다.