설계 프로세스를 동기화하고 다분야 설계 및 재사용 기능을 활용하여 설계의 품질과 속도를 향상합니다. 고급 설계 자동화를 활용하여 맞춤형 솔루션을 신속하게 엔지니어링할 수 있습니다. 통합된 시스템 기반 접근 방식을 사용하여 지속적인 계약 및 규정 준수를 보장합니다.
선두 에너지 기업은 이미 설계 우수성을 향한 여정을 진행하고 있으며, Siemens의 차세대 설계 솔루션을 사용하여 측정 가능한 결과를 획득하고 있습니다.
고객이 프로세스 장비의 엔지니어링 개발 시간을 60% 단축하는 동시에 수익을 최대 10%까지 늘리는 방법을 알아보십시오. (EIGSA)
발전소 컴포넌트 구성의 재사용을 최대 40%까지 늘리고 엔지니어링 설계 시간을 10% 이상 단축합니다. (Ansaldo Energia)
설계 프로세스를 자동화하고 HVAC 코일 설계 시간을 단축합니다. (Daikin McQuay)
Siemens의 솔루션을 사용하면 표준화되었지만 사용자 정의 가능한 설계를 개발하여 생산성, 성능, 지속성을 향상할 수 있습니다. 이를 달성하려면 다음과 같은 세 가지 주요 경로를 진행해야 합니다.
설계 프로세스를 동기화하여 설계의 품질 및 속도 향상:
설계 규칙 및 프로세스를 자동화하여 맞춤형 솔루션을 신속하게 구축:
지속적으로 변화하는 고객 요구사항 및 규제 요구사항 충족:
건설을 산업화할 수 있는 획기적인 솔루션을 활용하지 않으면 경쟁에서 뒤처질 위험이 있습니다. McKinsey & Company: The next normal in construction에 따르면 건설 회사는 전례 없는 혁신의 시기에 직면해 있으며, 수익과 성과를 획기적으로 향상할 수 있는 기회에 직면해 있습니다.
회사:FMC Technologies
업종:에너지 및 유틸리티
위치:Houston, United States
Siemens Software:NX, Teamcenter
Teamcenter의 가장 중요한 이점은 글로벌 시장에 진출하도록 지원하는 것입니다. 다양한 설계 센터에서는 제품 데이터를 재사용하는 기능을 통해 인력 증원 없이 더 많은 프로젝트를 실행할 수 있습니다."
오늘날의 까다롭고 복잡한 자본 자산 설계 업계 환경에서 앞장서십시오. 제품 기반 엔지니어링 설계 접근 방식으로의 전환에 중요한 디지털 기술을 채택합니다.