자율주행차 성능을 지속적으로 설계, 테스트, 개선, 최적화, 검증합니다. 기능적 디지털 트윈, 시뮬레이션, 시나리오 레코딩 및 엔지니어링, 센서 통합, 지속적인 최적화, 및 폐루프 검증을 통해 안전하고 효과적이며 규정을 준수하는 ADAS 및 AV 시스템 개발을 가속할 수 있습니다.
ADAS 및 AV 개발 프로세스의 민첩성과 효율을 높입니다. 현실 세계와 가상 세계를 기능적 디지털 트윈과 결합하면 최대한 광범위한 중요 시나리오 세트를 통해 시스템 및 차량 성능을 지속적으로 설계, 테스트, 개선, 최적화, 검증할 수 있습니다.
요구사항, 테스트 사례, 기술 안전 요건 간의 완전한 추적 가능성을 지원합니다. (MobileDrive)
물리적 프로토타입이 제작되기도 전에 ADAS 제품 타임라인을 단축합니다. (MobileDrive)
인체 동작에 대한 시뮬레이션 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축합니다. (EDAG)
폐루프 가상 확인 및 검증을 통해 신뢰할 수 있는 모델의 모든 중요한 정보를 유지관리하고 이에 대해 협력하며 차량 제조 전후의 시스템 동작을 최적화합니다.
자율주행차 개발을 혁신하는 세 가지 프로세스가 있습니다.
다분야 협업을 통해 여러 팀이 협력하여 설계가 시스템, 하위 시스템, 외부 환경 전반에서 완벽하게 작동하는지 검증할 수 있습니다. 기능적 디지털 트윈은 정확한 엔지니어링 모델로 구성되어 있으며, 이를 통해 목표, 요구사항, 시나리오를 파악하고 업데이트할 수 있습니다.
실제 녹화 자료만으로 모든 안전하지 않은 상황을 포착하기에는 시간이나 비용이 충분하지 않습니다. 불필요한 데이터는 제거하고 중요한 정보는 강조하여 개발 속도를 높이고, 자율 시스템의 규정 준수를 보장하는 솔루션을 사용해 보십시오. 이를 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
자율주행차를 도로에서 운행하려면 먼저 모든 상황에서 완벽하게 작동할 것이라는 확신이 있어야 합니다. 폐루프 확인 및 검증 프로세스를 활용하여 능동과 수동 측면에서 모두 최대한의 안전과 완전한 규제 준수를 확립함으로써 다음을 수행합니다.
자동차 ECU(전자 제어 장치) 공급업체의 상위 95%가 Siemens 소프트웨어를 활용합니다.
상위 23개 글로벌 자동차 OEM이 Siemens Xcelerator를 채택했습니다.
상위 20개 전기차 브랜드가 Siemens Xcelerator를 활용합니다.
회사:MobileDrive
업종:자동차 및 운송
위치:암스테르담, Netherlands
Siemens Software:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan
Siemens와의 협력 덕분에 훨씬 더 간소화되고 효율적인 방식으로 제품을 출시할 수 있게 되었습니다.