1. Home

振動騒音試験

振動騒音試験は、システムとそのコンポーネントの音響特性を解析し、設計目標を満たすようにその音響を修正する解決策を見出し、検証するプロセスです。

振動騒音試験とは何か

毎日使うスマートフォンから、運転する車、現場で操縦する機械、私たちが生活する日々の環境にいたるまで、音と振動は私たちの日常生活のあらゆる場面に影響を与えます。多くの製品について、法律で最大許容振動レベルや音響レベルが規定されています。音響と振動がバランスよく制御された製品は、高い品質や精度、快適性、軽快さ、その他の重要な製品特性を備えている証としてユーザーからも高く評価されます。

振動騒音試験は、システムとそのコンポーネントの音響特性を測定、解析、検証し、設計目標を満たすようにその音響を修正する解決策を見出し、検証するプロセスです。

人間が感知する、またはセンサーで測定する騒音や振動は、システム内の動的な音源と、そのエネルギーが伝達される構造内の多数の伝達経路の組み合わせによって決まります。振動騒音試験は、動作音源に関する動的特性と構造の動的特性を分離し、エンジニアが根本原因を特定し、解決策を見出して性能を向上させるのに役立ちます。

関連製品: Simcenter Testlab Neo | Simcenter SCADAS | Simcenter Testxpress | Simcenter Anovis | Simcenter Sound Camera | Simcenter Qsources

シーメンスのフィールド・エンジニアがVDABコンピテンス・センターと協力してショベルカーの振動騒音試験を実施。

利点を理解する

パフォーマンスの向上

振動騒音試験は、音源と伝達経路の動的特性を迅速に分解し、ターゲットを絞って製品性能を改善するのに役立ちます。

作業時間の短縮

振動騒音試験を用いると、仮想CAEモデルのパフォーマンスを効率的に改善したり、実際の製品で見つかった振動騒音性能の問題を効果的に解決したりできます。

コストの削減

実際の製品を使った振動騒音試験は、開発において重要なステップであり、通常は法律で規定されています。革新的な試験手法を導入することにより、トラブルシューティングのコストを削減し、高価なプロトタイプを使って試験する必要性を減らします。

振動騒音試験の種類

マイクと SCADAS XSデバイスを使用した音響・振動試験。

トラブルシューティング

音響・振動のトラブルシューティングは、機械システムの騒音・振動に関する問題を検出、診断、解決するための重要なプロセスです。騒音と振動の問題を効果的に解決して、製品発売の遅延や顧客の不満が発生するのを回避することが重要です。

ドリルマシンとSCADASデバイスを使用した音響・振動試験。

認定

世界のほとんどの国では、機械が生成する騒音や振動について許容限度が法律で規定されています (ISO規格など)。こうした規格で規定されている試験手順は、製品の認証のみを目的としたものですが、認証を取得できなかった場合、問題を迅速に解決することが重要です。

Simcenter SCADASハードウェア・デバイスとノートパソコンを使用して、振動・衝撃試験を実施している男性。

振動認定

振動認定および振動制御試験は、製品認証の1つです。これにより、コンポーネントまたはアセンブリが、想定される実際の動作条件で発生する振動に耐えられるかどうかをテストし、認定します。

品質試験を受ける複数の産業機械の画像。

EoL (End-of-Line) 品質試験

EoL (End-of-Line) 品質試験は、品質保証プロセスの一環として、生産環境のテストベンチで実施する振動騒音試験の1つです。音響・振動をベースにした画期的な故障検出により、異常や生産上の欠陥を検出します。

振動騒音試験ソフトウェアを無料で試す

Simcenter Testlab Neoソフトウェア

Simcenter Testlab Neo評価版

  • 収集したデータを簡単に表示
  • 事前定義されたプロセスで直感的にデータ処理
  • 結果を瞬時に比較し、貴重な知見を獲得

よくある質問 (FAQ)

詳しく見る

見る

ウェビナー | コンパクトな試験データ収集システムを使って試験の性能を高める

ウェビナー | 音響工学の基礎

聴く

ポッドキャスト | 電気自動車の性能試験

読む

ブログ | 最も不快な音トップ5

ホワイトペーパー | EOL試験を使った全数品質検査の実施