1. Home

ミッション・エンジニアリング

ミッション・エンジニアリング (ME) は、米国国防総省のミッション・エンジニアリング・ガイドで、「望ましい戦闘ミッション効果を達成するための現行/新規の作戦およびシステム能力の計画作成、分析、編成、および統合」と定義されています。

ミッション・エンジニアリングとは何か。

このガイドを作成するにあたり国防総省は、ミッション・エンジニアリングを標準化し、ミッション関係者に共通の理解を深めてもらうことを目指しました。「このガイドは、能力と技術開発を導き、制約し、情報を提供する、結果を文書化して描写するための一連の製品をユーザーに提供することで、業界と部門がMEの取り組み全体で容易にコミュニケーション、コラボレーションできるようにします。」

デジタル・トランスフォーメーションは、航空宇宙/防衛産業におけるミッション・エンジニアリングを可能にし、エンドツーエンドのミッションの相互依存性を管理するためのテクノロジー・ソリューションを提供します。こうした進化がなければ、MEのようなミッション統合管理要素は非常に煩雑なものになっていたでしょう。

関連製品: Teamcenter MBSE

mission-engineering-feature-640x360
mission-engineering-feature-640x360

利点を理解

全体としてミッション・エンジニアリングは、関係者の目的を満たす、効率的で費用対効果が高く、リスクを軽減したミッション設計を可能にすることで、航空宇宙ミッションの成功に重要な役割を果たします。

ミッションの成功を最適化

ミッション・エンジニアリングは、システムの設計と最適化に総合的なアプローチを採用することで、航空宇宙ミッションを慎重に計画、実行し、目的を効果的に達成できるよう支援します。

費用対効果

ミッション・エンジニアリングでは、リソースの割り当て、リスク管理、トレードオフ解析を慎重に検討し、より費用対効果の高いミッション設計を実現します。

リスク低減

ミッション・エンジニアリングは、徹底的な解析とシミュレーションを通じて、航空宇宙ミッションに関連するリスクの特定と軽減を支援します。

システム統合を強化

ミッション・エンジニアリングでは、さまざまなサブシステム、テクノロジー、コンポーネントを、一貫したミッション・アーキテクチャに統合します。

柔軟性と適応性

ミッション・エンジニアリングは、ミッション設計の柔軟性と適応性を実現し、航空宇宙企業が、変化する要件、新しいテクノロジー、予期せぬ課題に対応できるようにします。

関係者とのコミュニケーションを改善

ミッション・エンジニアリングは、エンジニア、科学者、政策立案者、ミッション・オペレーターなど、航空宇宙ミッションに関与する関係者間のコミュニケーションとコラボレーションを促進します。

ミッション・エンジニアリングの利点

ミッション・エンジニアリング手法を使えば、企業は高度な技術プログラムをより効率的かつ効果的に調整できます。重要な目的に関連する複雑なシステムの開発を管理するためにMEを実行する際には、デジタル・エンジニアリングの原則を使用する必要があります。この手法は、モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) を自然に補完するものです。米国国防総省はミッション・エンジニアリング・ガイドで、「ミッション・エンジニアリング手法は、時間、複雑さ、分析の厳密さという3つの軸で機能する」と説明しています。このドキュメントでは、MEプロセスの目標を明確にするために使用するいくつかの質問を特定しています。

  • ミッションとは何か?
  • その境界は何か?他のミッションとどのように相互作用しなければならないのか?
  • そのパフォーマンス指標とは何か?
  • ミッション能力のギャップとは何か?
  • 新しい能力は、戦い方をどのように変えるのか?
  • 能力やシステムの変更は、ミッションやアーキテクチャにとってどのような意味があるのか?
  • ミッションのパフォーマンスは、構成する技術、製品、能力のパフォーマンスに対してどの程度の感度があるのか?新しい能力は、レガシー・システムとどのように統合するのが最適か?もしくはレガシー・システムを置き換えるのが最適か?そのバランスを最適化して、特定のミッションに最も強力で安価な統合能力を提供するにはどうすればよいか?

ミッション・エンジニアリング・プラットフォームは何をサポートするのか?

ミッション・エンジニアリング・プラットフォームは、MEだけでなくシステム・エンジニアリングにも有益です。MEは、ミッションのニーズに準拠したシステムを定義するために使用するシステム・エンジニアリング手法とうまく連携しています。どちらの分野も同様の手法と分類法を共有しており、一方はミッションの定義に重点を置き、もう一方はシステムの定義に重点を置いています。

米国国防総省によると、「MEは、ミッション統合管理 (MIM) の技術サブ要素であり、要件プロセスに情報を供給してプロトタイプをガイドし、設計オプションを提供して投資決定に情報を供給するエンジニアリング製品を提供します」。ミッション・エンジニアリング・プラットフォームは、「問題の説明、ミッションの特性評価、ミッション指標の特定、モデルを使用したミッションの分析」をサポートします。

ミッション・エンジニアリングは防衛作戦以外で使用されているのか?

ミッション・エンジニアリングは、米国国防総省内のシステム・エンジニアリングの下位分野として始まりました。2010年代半ばに正式化されて以来、その実践と採用は防衛作戦以外の業界にも拡大しています。MEは、進化する複雑なオペレーション問題のコンテキストで製品を位置づける企業にとって有益な手法であるため、防衛産業とのつながりの有無にかかわらず、組織のシステム・エンジニアの間で注目を集め続けています。

詳細はこちら

読む

産業用ソフトウェアは、デジタル・トランスフォーメーションを加速するツールを提供します。