1. Home

組込みソフトウェア

組込みソフトウェアは、SoCまたはICに組み込まれたプロセッサー上で実行される特殊なアプリケーションまたはファームウェアです。あらゆる電子製品は、今日の自動車、工場現場の自動化、航空電子、医療機器などで一般的な1つまたは複数の組込みプロセッサを搭載することができます。

組込みソフトウェアの種類について教えてください。

組込みソフトウェア・アプリケーションは、非PCデバイス内のプログラミングに特化しています。マイクロチップの一部として、またはチップ上にある別のアプリケーションの一部として、デバイスの特定の機能を制御します。多様なコンピュータ・システムにインストールしたり、さまざまなレベルの機能を提供するように変更したりできるPCアプリケーションとは異なり、組込みソフトウェアには固定されたハードウェア要件と機能があります。これは、実行される特定のデバイス専用に作成され、処理とメモリの制限は仕様に直接結びついています。つまり、組込みソフトウェアには、単一のマイクロプロセッサまたは追加のロジック内に「組込まれた」マイクロプロセッサのクラスタで実行されるアプリケーション、ファームウェア、ミドルウェア、およびオペレーティング・システムが含まれます。

関連製品: Capital Embedded AR Classic | Capital Embedded Integrator AR Classic | Capital Embedded Virtualizer AR Classic

embedded-software-is803905696-feature-640x360

組込みシステムの特徴と機能

組込みシステムには多くの種類がありますが、それらはすべて同じ利点と設計特性を共有しています。

組込みシステムはすべて、タスクに特化している

使用可能な期間を通じて、あらかじめプログラムされた同じ機能を実行し、変更することはできません。

組込みシステムはすべて、高い効率性を実現する

組込みソフトウェアのリソース要件は、インストールされているハードウェアの容量を超えてはならず、ハードウェアの仕様は組込みソフトウェアの最低限の要件を超えてはなりません。

安定性のための設計

すべての組込みシステムは、高い信頼性と安定性を実現するように設計されています。組込みシステムは、システムを収容するデバイスの耐用期間を通じて、一貫した応答時間と機能でタスクを実行します。

シーメンスが提供する組込みソフトウェアの種類を教えてください。

シーメンスは、車載ソフトウェア組込みソフトウェア・エンジニアリング・ソリューションの両方を提供しています。シーメンスは、2023年11月にNucleus、Nucleus Hypervisor、Nucleus ReadyStart、Sokol Flex Linux、Sokol Omni Linux、Sourcery CodeBench製品 (関連アドオンを含む) の生産終了に伴い、SoC用のスタンドアロン組込みソフトウェアの提供を終了しました。これらの製品の既存のサポート契約は引き続き有効です。詳細については、シーメンスのサポート・センターにお問い合わせください。

組込みソフトウェアの種類とその目的について教えてください。

  • オペレーティング・システム – オペレーティング・システム (OS) とは、最も一般的な意味では、ユーザーがコンピューティング・デバイス上で他のアプリケーションを実行できるようにするソフトウェアです。オペレーティング・システムは、キーボードやマウスなどの入力デバイス、ディスプレイやプリンタなどの出力デバイス、ネットワーク接続、ハードドライブやメモリなどのストレージ・デバイスなど、プロセッサのハードウェア・リソースを管理します。また、ソフトウェア・アプリケーション・プログラムの効率的な実行、管理、およびメモリ割当てを容易にするサービスも提供しています。
  • ファームウェア – ファームウェアとは、ハードウェアの一部に対して直接書き込まれるソフトウェアの一種です。API、オペレーティング・システム、またはデバイス・ドライバを経由せずに動作し、他のデバイスと通信したり、意図したとおりに基本的なタスクや機能を実行したりするために必要な命令とガイダンスを提供します。
  • ミドルウェア – ミドルウェアとは、アプリケーションとオペレーティング・システムの間に位置するソフトウェア・レイヤーです。ミドルウェアは、分散型システムでよく使用され、次の機能を提供することでソフトウェア開発を簡素化します。

    • 分散型アプリケーションの複雑さを軽減する
    • ハードウェア、オペレーティング・システム、プロトコルの不均一性をマスキングする
    • 相互運用と再利用、移植が可能なアプリケーションを作成するため、統一された高レベルのインターフェースを提供する
    • 重複作業を最小限に抑え、アプリケーション間のコラボレーションを強化する一連の共通サービスを提供する
  • アプリケーション – オペレーティング・システム上で実行され、ミドルウェアとファームウェアを使用または操作する、最終的なソフトウェア・アプリケーションは、エンドユーザーによって開発されます。組込みシステムの主なターゲットは、この最終的なアプリケーションです。最終的なアプリケーションはそれぞれ固有のものですが、オペレーティング・システムとファームウェアは複数のデバイスで同一にすることができます。

組込みソフトウェアと組込みシステム

組込みソフトウェアを実行しているデバイス内のハードウェア・コンポーネントは、「組込みシステム」と呼ばれます。組込みシステムで使用されるハードウェア・コンポーネントの例としては、電源回路、中央演算処理装置、フラッシュ・メモリ・デバイス、タイマー、シリアル通信ポートなどがあります。デバイスの初期の設計段階では、組込みシステムを構成するハードウェアと、デバイス内での構成が決定されます。次に、組込みソフトウェアがゼロから開発され、そのハードウェア上で正確な構成で独占的に実行されます。そのため、組込みソフトウェアの設計は、ハードウェアの機能やコンピュータ・プログラミングに関する深い知識を必要とする専門分野となっています。

組込みソフトウェアベースの機能の例

回路基板とコンピュータ・チップを搭載したあらゆるデバイスでは、これらのコンポーネントが組込みソフトウェア・システムに配置されています。その結果、組込みソフトウェア・システムは日常生活の至るところに存在し、消費財、産業、自動車、航空宇宙、医療、商業、通信、軍事技術などあらゆる分野で見られます。

組込みソフトウェアベースの機能には、一般的に次のような例があります。

  • 医用画像機器に見られる画像処理システム
  • 航空機に見られるフライ・バイ・ワイヤ制御システム
  • セキュリティ・カメラの人感センサーシステム
  • 信号機に見られる交通管制システム
  • スマートホーム・デバイスに見られるタイミングおよび自動化システム

組込みシステムの種類について教えてください。

性能と機能の要件で分類すると、組込みシステムは次の5つに分けられます。

  • リアルタイムの組込みシステムは、デターミニスティックかつ反復可能な方法でタスクを完了します。また、オペレーティング・システムの基盤となるアーキテクチャとスケジューリング、スレッドのパフォーマンス、分岐、および割込みの遅延の影響を受けます。汎用組込みシステムにはリアルタイム要件が含まれておらず、完了時間に依拠せずに割込みや分岐を管理できます。汎用システムの例としては、グラフィック・ディスプレイやキーボード/マウス管理などがあります。
  • スタンドアロンの組込みシステムは、ホストシステムや外部の処理リソースなしでタスクを完了できます。これらのシステムは、接続されたデバイスからデータの出力や受信はできますが、タスクを完了するためにデバイスに依存しているわけではありません。
  • スタンドアロンの組込みシステムは、ホストシステムや外部の処理リソースなしでタスクを完了できます。これらのシステムは、接続されたデバイスからデータの出力や受信はできますが、タスクを完了するためにデバイスに依存しているわけではありません。
  • ネットワーク組込みシステムは、割り当てられたタスクを実行するために、接続されたネットワークに依存しています。
  • システムのハードウェア・アーキテクチャの複雑さで分類すると、組込みシステムには主に3つの種類があります。ネットワーク組込みシステムは、割り当てられたタスクを実行するために、接続されたネットワークに依存しています。

ターゲット市場が組込みシステムに与える影響

組込みシステムの要件とコンポーネントは、ターゲット市場の要求によって異なります。いくつか例をあげます。

  • 消費財 – 洗濯機、ウェアラブル・デバイス、携帯電話などの消費財のアプリケーションでは、組込みシステムは
  • システム・オン・チップの小型化、低消費電力またはバッテリー動作、グラフィックス・インターフェースを重視しています。これらのアプリケーションでは、構成可能なオペレーティング・システムと、設計の非動作「ドメイン」を遮断する機能が評価されます。
  • ネットワーク – 社内ネットワークの接続、通信、運用、および管理を可能にするアプリケーションです。これは、ユーザー、プロセス、アプリケーション、サービス、および外部ネットワーク/インターネット間の通信パスとサービスを提供します。組込みネットワーク・アプリケーションは、応答速度、パケット処理、および周辺機器のハードウェア・パスに重点を置いています。
  • 産業 – 工場現場の管理、モーター、風車などのアプリケーションでは、クラウド接続の安全性と決定論的な「リアルタイム」動作が重視される傾向にあり、ミドルウェアに重点を置くこともあります。
  • 医療、自動車、航空宇宙 – これらの業界では、設計の一部が互いに分離され、必要なデータのみがシステムに出入りする (セキュリティ) 一方で、エンドユーザーに危害が及ばないことを保証する (安全性)、ミックスド・セーフティ・クリティカル・システムが必要です。例として、自動車や医療機器の自動運転システムが挙げられます。これらの組込みシステムは、オープンソース (Linux) とデターミニスティックなリアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS) の組み合わせを特徴とし、実績のあるミドルウェアを多用できます。

車載ソフトウェアの違いを教えて下さい。

自動車エレクトロニクスでは、ブレーキ、ステアリング、サスペンション、パワートレインなどの各制御機能を持つ複数の組込みシステム間で複雑なリアルタイムの相互作用が発生します。各組込みシステムを含む物理筐体は、電子制御ユニット (ECU) と呼ばれます。ECUと車載組込みソフトウェアは、分散型システムと呼ばれる複雑な電気アーキテクチャの一部です。

車両の分散システムを構成するECUは、相互に通信することで、緊急自動ブレーキ、アダプティブ・クルーズ・コントロール、スタビリティ・コントロール、アダプティブ・ヘッドライトなど、さまざまな機能を実行できます。1つの機能を実現するだけでも、複数のネットワーク・プロトコルで接続された複数のECUに分散した、20以上の組込みソフトウェア・アプリケーション間の連携が必要になることもあります。組込みソフトウェアとともに展開された複雑な制御アルゴリズムにより、機能の適切なタイミング、必要な入力と出力、およびデータのセキュリティが確保されます。

車載ソフトウェア・アプリケーションベースの機能には、一般的に以下のような例があります。

  • アダプティブ・クルーズ・コントロール、緊急自動ブレーキ、レーンキープ・アシスト、追従機能、車線逸脱防止支援などのADAS (先進運転支援システム) 機能
  • バッテリー管理
  • トルク補正
  • 燃料噴射速度制御

ECUソフトウェア・スタック

電子制御ユニット (ECU) は、チップレベルのハードウェアを備えたメイン・コンピューティング・ユニットと、組込みソフトウェアのスタックで構成されています。しかし、自動車メーカーの間では、1つのチップに複数のコンピューティング・コアを含む複雑な集積回路を搭載したECU、いわゆるシステム・オン・チップ (SoC) を設計する傾向が強まっています。これらのSoCは、ハードウェアを統合するために、多数のECUアブストラクションをホストできます。ECUのソフトウェア・スタックには、通常、低レベルのファームウェアから高レベルの組込みソフトウェア・アプリケーションまで、さまざまなソリューションが含まれます。

ECUスタック

説明

組込みソフトウェア・アプリケーション

制御アルゴリズム、処理、サービス

アプリケーションのフレームワーク

セキュリティと安全性のフレームワーク

動作環境

AUTOSAR classic、AUTOSAR Adaptive、入力/出力チャンネル

組込み仮想化

リアルタイムOS、ECUアブストラクション

ファームウェア

ブートローダー、安全なストレージ、安全なねじ切り

ハードウェア

シリコンベースのデバイス、マイクロコントローラ、単層または多層基板

組込みソフトウェアの関連リソース

詳細はこちら

組込みソフトウェアとネットワーク設計

革新的で安全なソフトウェアを迅速かつ効率的に開発し、重要な製品機能を提供する方法をご覧ください。