1. Home

Tecnologia sincrona

La tecnologia sincrona nel software CAD connette tutti nel ciclo di vita del prodotto senza limitarli. Collaborazione senza limiti. Libertà unita a coordinamento. È così che la tecnologia sincrona favorisce l’innovazione e accelera fino a 100 volte il processo di progettazione.

Che cos'è la tecnologia sincrona?

La tecnologia sincrona è una caratteristica che si trova comunemente nei software CAD (Computer-Aided Design) di alto livello. Si tratta di un approccio di modellazione che consente a progettisti e ingegneri di manipolare e modificare la geometria 3D in modo più intuitivo ed efficiente.

La tecnologia sincrona consente di creare rapidamente nuovi concept, rispondere facilmente alle richieste di modifica e apportare aggiornamenti simultanei a parti diverse all'interno di un assieme. Questo livello di flessibilità in progettazione permette di eliminare le complesse fasi di pianificazione preliminare e di evitare errori nelle feature, rifacimenti e lunghe rielaborazioni. La potenza della tecnologia sincrona consente inoltre di gestire dati di diversi sistemi CAD come se fossero file nativi, favorendo la collaborazione con fornitori e partner.

Con la tecnologia sincrona nel software CAD, non è più necessario scegliere tra la modellazione basata su vincoli o quella senza cronistoria. Non è necessario essere un programmatore per riutilizzare un modello, e non ci si deve più preoccupare se i dati utilizzati provengono da sistemi CAD diversi.

Creazione flessibile di progetti CAD

Con la realizzazione di bozze 2D e 3D integrata, la tecnologia sincrona consente di cominciare subito a lavorare ai propri progetti senza noiose pianificazioni. Con l'approccio non parametrico della modellazione sincrona al CAD 3D, potrete lavorare direttamente sulla geometria e apportare immediatamente le modifiche.

Tradizionalmente, la modellazione CAD prevedeva un approccio basato sulla cronologia, in cui la creazione e la modifica dei modelli si basavano su una serie di passaggi o operazioni registrate in una sequenza temporale o in uno storico ad albero. Sebbene sia efficace per determinate attività, questo metodo può diventare complicato e ingombrante, soprattutto quando si tratta di geometrie complesse o importate.

La tecnologia sincrona si concentra sulla modellazione diretta

La tecnologia sincrona, d'altra parte, si concentra sulla modellazione diretta. Consente, infatti, agli utenti di modificare direttamente la geometria, senza essere vincolati dalla cronologia di costruzione originale. Scopri come funziona:

  1. Editing diretto

    Con la tecnologia sincrona, gli utenti possono modificare direttamente la geometria di un modello senza doversi preoccupare dell'ordine in cui sono state create le funzionalità. Ciò significa che è possibile spostare, ridimensionare, ruotare o manipolare in altro modo superfici, bordi e vertici liberamente.

  2. Feedback in tempo reale

    Quando si apportano modifiche al modello, la tecnologia sincrona fornisce un feedback in tempo reale, mostrando come le variazioni influiscono sul progetto complessivo. Questo ciclo di feedback immediato consente un'iterazione e un processo decisionale più rapidi.

  3. Relazioni intelligenti

    La tecnologia sincrona mantiene in modo intelligente le relazioni tra le diverse parti del modello. Ad esempio, se si ridimensiona un foro in una faccia, la geometria circostante verrà regolata di conseguenza per mantenere le finalità di progettazione.

  4. Approccio di modellazione mista

    La tecnologia sincrona può essere utilizzata insieme alle tradizionali tecniche di modellazione basate sulla cronologia. Questa flessibilità consente ai progettisti di scegliere il metodo più appropriato per ogni attività specifica, ottimizzando l'efficienza del flusso di lavoro.

  5. Riutilizzo e interoperabilità della geometria

    La tecnologia sincrona semplifica il lavoro con la geometria importata da altri sistemi CAD. Gli utenti possono editare e modificare direttamente i modelli importati senza doverli ricostruire da zero, migliorando l'interoperabilità e risparmiando tempo.

Nel complesso, la tecnologia sincrona nel software CAD semplifica il processo di progettazione offrendo maggiore flessibilità, velocità e semplicità nella creazione e nella modifica dei modelli. Consente a progettisti e ingegneri di concentrarsi maggiormente sulla creatività e sull'innovazione, piuttosto che essere ostacolati da vincoli tecnici.

Modellazione sincrona

La modellazione sincrona è un approccio utilizzato nei software CAD (Computer-Aided Design) che consente la manipolazione e la modifica diretta della geometria 3D senza essere vincolati dalla cronologia o dall'ordine di costruzione del modello. Consente agli utenti di apportare modifiche alla geometria di un modello in modo più flessibile e intuitivo, offrendo un feedback in tempo reale e preservando l'intento di progettazione. La modellazione sincrona consente agli utenti di modificare direttamente la geometria di un modello senza dover seguire una sequenza predefinita di operazioni o funzionalità. Ciò significa che i progettisti possono facilmente spostare, ridimensionare, ruotare o manipolare in altro modo superfici, bordi e vertici del modello senza essere vincolati dalla sua storia di costruzione.

Caratteristiche principali della modellazione sincrona

Feedback in tempo reale: Man mano che vengono apportate modifiche al modello, la modellazione sincrona fornisce un feedback immediato, mostrando come le variazioni influiscono sul progetto complessivo. Questo ciclo di feedback in tempo reale consente una rapida iterazione e valutazione, consentendo ai progettisti di prendere decisioni informate sulle modifiche al progetto.

Relazioni intelligenti: La modellazione sincrona mantiene relazioni intelligenti tra le diverse parti del modello. Quando vengono apportate modifiche, la geometria circostante si regola automaticamente per preservare le finalità di progettazione e garantire l'integrità geometrica.

Riutilizzo e interoperabilità della geometria: La modellazione sincrona facilita la modifica della geometria importata da altri sistemi CAD. I progettisti possono editare e modificare direttamente i modelli importati senza doverli ricreare da zero, migliorando l'interoperabilità e risparmiando tempo.

Approccio di modellazione mista: La modellazione sincrona può essere utilizzata insieme alle tradizionali tecniche di modellazione basate sulla cronologia. Questa flessibilità consente ai progettisti di scegliere il metodo più appropriato per ogni attività specifica, ottimizzando l'efficienza del flusso di lavoro.

Differenza tra modellazione sincrona e tecnologia sincrona

"Modellazione sincrona" e "Tecnologia sincrona" sono termini strettamente correlati spesso usati in modo intercambiabile, ma si riferiscono a concetti leggermente diversi nell'ambito del software CAD (Computer-Aided Design).

Modellazione sincrona

  • La modellazione sincrona si riferisce specificamente all'approccio o alla metodologia utilizzata per manipolare e modificare direttamente la geometria 3D all'interno di un ambiente CAD.
  • Enfatizza la possibilità di apportare modifiche alla geometria di un modello senza essere vincolati dalla cronologia di costruzione o dall'ordine delle funzionalità.
  • La modellazione sincrona consente la modifica diretta di elementi geometrici come superfici, spigoli e vertici, fornendo un feedback in tempo reale e preservando l'intento di progettazione.

Tecnologia sincrona

  • La tecnologia sincrona, d'altra parte, comprende un insieme più ampio di funzionalità e capacità all'interno del software CAD.
  • Include non solo la modifica e la manipolazione diretta della geometria, ma anche varie funzionalità e strumenti di supporto che migliorano il processo di progettazione e ingegneria.
  • La tecnologia sincrona può comportare relazioni intelligenti tra diverse parti di un modello, interoperabilità con altri sistemi CAD, approcci di modellazione misti (integrazione della modellazione sincrona con la modellazione basata sulla cronologia) e altre funzionalità correlate.

In sostanza, la modellazione sincrona è un aspetto specifico o un'applicazione della tecnologia sincrona all'interno del software CAD. La tecnologia sincrona comprende una gamma più ampia di caratteristiche e funzionalità che vanno oltre la semplice manipolazione diretta della geometria, sebbene la modellazione sincrona sia spesso una componente centrale di queste capacità. Entrambe possono essere trovate nei software CAD Siemens Solid Edge, Siemens NX o Siemens NX X.

Prodotti correlati: NX CAD

Synchronous-Technology-1 tcm27-28103-640x360

Scopri i vantaggi

La tecnologia sincrona contribuisce a processi di progettazione più rapidi, intuitivi e collaborativi, portando in ultima analisi a una maggiore produttività e a migliori risultati nello sviluppo del prodotto

Feedback in tempo reale

Le modifiche apportate al modello si riflettono immediatamente, fornendo agli utenti un feedback in tempo reale sul progetto. Questa visualizzazione istantanea aiuta a valutare rapidamente le modifiche al progetto e a prendere decisioni informate

Editing diretto

La tecnologia sincrona consente agli utenti di modificare direttamente i modelli 3D senza la necessità di passare attraverso il tradizionale processo di modellazione parametrica. Questa flessibilità consente modifiche di progettazione più rapide e intuitive

Semplicità di utilizzo

La tecnologia sincrona semplifica il processo di progettazione eliminando i vincoli della modellazione parametrica tradizionale. Gli utenti possono facilmente manipolare la geometria, rendendola utile per gli utenti che potrebbero non avere una vasta esperienza CAD.

Ulteriori vantaggi della tecnologia sincrona

  • Iterazioni più veloci: Eliminando la necessità di navigare attraverso complessi alberi di feature, la tecnologia sincrona accelera il processo di iterazione del progetto. I progettisti possono esplorare rapidamente diverse alternative di progettazione e iterare in modo più efficiente.
  • Miglioramento della collaborazione: La tecnologia sincrona promuove la collaborazione consentendo a più utenti di lavorare contemporaneamente sullo stesso modello. Ciò facilita il lavoro di squadra e migliora la produttività consentendo la collaborazione in tempo reale tra i membri del team.
  • Miglioramento dell'integrazione: La tecnologia sincrona spesso si integra perfettamente con altri strumenti CAD e flussi di lavoro, consentendo un ambiente di progettazione più coeso. Questa integrazione migliora l'efficienza del flusso di lavoro e consente agli utenti di sfruttare i punti di forza di diversi strumenti software.
  • Riduzione dei tempi di progettazione: Grazie alle sue funzionalità di editing intuitive e al feedback in tempo reale, la tecnologia sincrona aiuta a ridurre i tempi di progettazione. I progettisti possono apportare modifiche in modo più efficiente, portando a cicli di sviluppo del prodotto più rapidi.
  • Adattabilità alla geometria importata: La tecnologia sincrona eccelle nel lavorare con la geometria importata da diversi sistemi CAD. Consente agli utenti di editare e modificare facilmente i modelli importati, semplificando il processo di incorporazione di progetti esterni nel progetto corrente.

Prova il software gratuito

Donna seduta a una scrivania che guarda dall'alto una foresta. Le sue mani sono sulla tastiera di un laptop.

Versione di prova del software NX X

Sviluppato per i progettisti di prodotti di qualsiasi livello di esperienza, NX X CAD offre una potenza senza pari. Sfrutta tutte le potenti caratteristiche e funzionalità di NX con i vantaggi del cloud, anche in assenza di una connessione Internet.

Una donna seduta a un tavolo che lavora sul suo laptop.

NX CAD CAM Student Edition

Il software CAD per studenti consente agli studenti di ingegneria di accedere a tutte le funzioni della tecnologia CAD 3D a un costo accettabile. Il software è di fatto identico a quello utilizzato dai professionisti, ma con alcune differenze fondamentali.

Scopri di più

Leggi

Crea rapidamente nuovi concept, rispondi facilmente alle richieste di modifica e apporta aggiornamenti simultanei a parti diverse all'interno di un assieme con la tecnologia sincrona.

Guarda

Questo video mostra un utile strumento di modellazione algoritmica per il controllo delle regioni di offset. Il nodo della regione di offset è un'aggiunta versatile all'editor logico con cinque ingressi per connettersi con altri nodi nelle regole logiche.

Guarda

Ottieni un vantaggio competitivo con strumenti robusti e processi tecnologici sincronizzati per arrivare sul mercato il più rapidamente possibile, gestendo al contempo la crescente complessità delle architetture E/E.