1. Home

Stereolitografia

Da decenni, le aziende producono prototipi ad alta precisione utilizzando la stereolitografia, un processo in cui un liquido viene polimerizzato in una forma 3D solida.

Stereolitografia

La stereolitografia (SLA) è una tecnica di fotopolimerizzazione in vasca per l'additive manufacturing (AM) che crea oggetti 3D esponendo selettivamente la resina polimerica liquida alla luce ultravioletta (UV). Quando le molecole fotoreattive della resina vengono illuminate dalla luce UV, si legano tra loro e diventano solide in un processo noto come fotopolimerizzazione.

Un dispositivo di stampa 3D in grado di eseguire la stereolitografia è chiamato "apparato di stereolitografia" o SLA. L'abbreviazione "SLA" è usata in modo intercambiabile per riferirsi sia alla tecnica di additive manufacturing sia all'apparato. A differenza della maggior parte delle altre tecniche di additive manufacturing che utilizzano una fonte di calore per solidificare i materiali e ottenere oggetti 3D, la SLA utilizza solo una sorgente di luce UV.

I produttori utilizzano comunemente la stereolitografia per una prototipazione relativamente rapida ed economica. Le caratteristiche esatte dell'oggetto 3D finale dipendono dal fotopolimero utilizzato. Tuttavia, la maggior parte dei prototipi e delle parti realizzati con la stereolitografia è abbastanza resistente da poter essere lavorata e può anche essere utilizzata per creare calchi di pattern master per altri processi di produzione.

Prodotti correlati: NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

Stereolitografia ad alta risoluzione

Scopri i vantaggi della stereolitografia

Riproduzione dei piccoli dettagli

Sfrutta la precisione della stereolitografia per riprodurre i più piccoli dettagli di un modello CAD.

Prototipazione più rapida

Accelera la produzione di prototipi approfittando della velocità intrinseca della stereolitografia per la stampa 3D.

Riduzione dei costi di prototipazione

Riduci i costi di prototipazione di parti dalle dimensioni precise con la stereolitografia.

Prodotti correlati

Risorse correlate

Software di additive manufacturing

Questo blog sarà dedicato a questa nuova entusiasmante tecnologia e al ruolo svolto da Siemens nell'aiutare i nostri clienti a sfruttare le opportunità offerte dall'additive manufacturing.

Community

Partecipa alla conversazione e ricevi le risposte alle tue domande dagli esperti di additive manufacturing.