1. Home

Controllo dell'officina

Il controllo dell'officina è un insieme di software e strumenti che gestisce gli ordini di produzione, tiene traccia dell'avanzamento, ottimizza l'utilizzo delle risorse, mitiga i rischi e migliora l'efficienza attraverso il monitoraggio e l'automazione dei dati in tempo reale.

Che cos'è il controllo dell'officina?

Il controllo dell'officina comprende metodi e sistemi per stabilire le priorità, monitorare e creare report rispetto agli ordini e alle pianificazioni di produzione. Include le procedure per valutare lo stato corrente delle risorse, la manodopera, l'utilizzo delle macchine e altre informazioni necessarie per supportare i sistemi generali di pianificazione, programmazione e determinazione dei costi relativi al funzionamento dell'officina.

Il controllo dell'officina calcola il lavoro in base a una percentuale di completamento per ogni ordine e operazione ed è utile per le valutazioni delle scorte e la pianificazione dei materiali. Include anche l'identificazione e la valutazione delle vulnerabilità e dei rischi dovuti all'ambiente di officina, ai dipendenti, ai processi e alle tecnologie impiegate a livello di officina.

Sulla base della valutazione di questi fattori, il controllo dell'area di produzione avvia misure per mantenere il rischio a un livello minimo accettabile. Il controllo dell'officina è responsabile della gestione dettagliata delle attività e del flusso dei materiali all'interno dell'impianto. Include dipendenti, materiali, macchine e tempi di produzione.

L'attività di controllo dell'officina inizia dopo la pianificazione (ad esempio, con MRP, ERP); una volta pianificati, gli ordini e le richieste di acquisto vengono creati.

Prodotto correlato: Opcenter Execution

shop-floor-control-is1352825077-feature-640x360

Comprendi i vantaggi del controllo dell'officina

Ottimizzazione dei processi di produzione

Ottieni informazioni in tempo reale sull'utilizzo, la programmazione e l'inventario delle risorse, consentendo un'allocazione e una regolazione efficienti per massimizzare la produzione.

Monitoraggio in tempo reale

Identifica immediatamente i problemi o i colli di bottiglia della produzione, facilitando azioni correttive tempestive per mantenere l'efficienza e raggiungere gli obiettivi di produzione.

Riduzione dei rischi

Rileva le vulnerabilità nell'ambiente di produzione, nei processi e nella tecnologia, consentendo misure proattive per ridurre al minimo le interruzioni e mantenere la continuità operativa.

Funzioni del controllo dell'officina

Il controllo dell'officina si occupa delle seguenti funzioni:

  • Ordini pianificati
  • Conversione degli ordini pianificati in processo/produzione
  • Programmazione degli ordini di produzione e di processo
  • Pianificazione dei fabbisogni di capacità
  • Valutazione della disponibilità dei materiali
  • Rilascio degli ordini di produzione/processo
  • Ritiri dei materiali
  • Conferme dell'ordine
  • Documentazione di ricevimento merci
  • Risoluzione dell'ordine

Grazie all'accesso completamente interattivo al software di controllo dell'officina, i supervisori possono monitorare le attività dell'officina e prendere decisioni migliori sul posto, utilizzando apparecchiature informatiche mobili. In sintesi, il controllo dell'officina all'interno di un sistema di esecuzione della produzione (MES) migliora la produttività di qualsiasi officina, indipendentemente dallo stile o dalla capacità di produzione. L'assemblaggio, il taglio del metallo o la fabbricazione richiedono funzioni comuni; i programmi di controllo dell'officina possono adattarsi all'operazione. Quando si valuta la necessità di un controllo dell'officina, occorre tenere presente che la forza trainante sono i dati. Se eseguito correttamente, il controllo dell'officina dovrebbe fornire le informazioni giuste al momento giusto nel posto giusto, senza errori. Di conseguenza, l'efficienza e la produttività dell'officina aumentano notevolmente.

Best practice per il controllo dell'officina

  • Eseguire, assegnare priorità e rilasciare in modo efficiente gli ordini di lavoro all'officina con lo stato di avanzamento e completamento in tempo reale.
  • Fornire informazioni accurate e aggiornate sul consumo e sulla disponibilità dei materiali. È essenziale per una pianificazione affidabile dell'inventario e dei costi.
  • Eseguire in modo efficace i processi di gestione delle modifiche per garantire la corretta revisione dei prodotti, delle distinte base e dei processi per la produzione.
  • Automatizzare il controllo delle apparecchiature dell'officina e la raccolta dei dati per ridurre gli errori umani e aumentare la produttività.
  • Fornire le corrette SOP di produzione, i disegni tecnici e la diagnostica agli operatori dell'officina per rafforzare la formazione e garantire una corretta elaborazione.
  • Scaricare i programmi di configurazione direttamente sulle apparecchiature in base alle specifiche di prodotto e di processo.