1. Home

Qualità della produzione

La qualità di produzione comprende l'aderenza a specifiche, standard e best practice predefiniti durante tutto il processo di produzione. Mira a fornire costantemente prodotti che soddisfino o superino le aspettative dei clienti, minimizzino i difetti e massimizzino la soddisfazione del cliente.

Che cos'è la qualità della produzione?

Poiché le aspettative dei clienti sono aumentate nel tempo, la qualità della produzione è diventata un requisito assoluto, indipendentemente da dove i prodotti sono fabbricati, distribuiti e venduti. Garantire la qualità della produzione comporta tre funzioni principali: progettazione e ingegneria della qualità, controllo della qualità e gestione della qualità.

L'obiettivo dell'ingegneria della qualità è incorporare la qualità nella progettazione di prodotti e processi, nonché prevedere potenziali problemi di qualità prima della produzione e della consegna del prodotto. Il compito principale del controllo qualità consiste nell'imporre l'uso di processi e materiali specifici, garantire la qualificazione degli operatori e delle attrezzature e fare una serie di misurazioni pianificate per determinare se gli standard di qualità vengono soddisfatti. Se uno di questi standard non viene raggiunto, è necessario intraprendere azioni correttive e azioni preventive in futuro per ottenere e mantenere la conformità. La gestione della qualità implica la pianificazione, l'organizzazione, la direzione e la verifica di tutte le attività di controllo qualità. Mentre i reparti di controllo qualità hanno storicamente fornito supporto tecnico per la qualità della produzione, i produttori hanno capito che la qualità deve essere integrata in tutta l'azienda.

Il costo della scarsa qualità di produzione è elevato. Rilavorazioni, scarti, guasti e richiami di prodotti possono danneggiare gravemente un produttore attraverso inefficienze, ritardi, costi diretti, insoddisfazione dei clienti e scarsa fiducia degli azionisti. Oggi i produttori devono costruire prodotti in tempo, al primo tentativo e ogni volta per raggiungere e mantenere una posizione competitiva nei mercati globali.

Prodotti correlati: Opcenter Quality | Gestione della qualità e della conformità Teamcenter

manufacturing-quality-glossary-page-is1448503753-feature-640x360

Vantaggi del software di qualità della produzione

Maggiore soddisfazione del cliente

Migliora la soddisfazione del cliente garantendo che i prodotti soddisfino costantemente le specifiche, riducano al minimo i difetti, forniscano prestazioni affidabili e facilitino un servizio clienti reattivo.

Eccellenza costante

Implementa processi che garantiscano prodotti soddisfacenti o che superino gli standard e le specifiche predefiniti, riducendo al minimo le variazioni e i difetti nei cicli di produzione.

Difetti ridotti al minimo

Applica misure rigorose per il controllo qualità durante tutto il processo di produzione, garantendo che i prodotti soddisfino gli standard specificati e riducendo la probabilità di errori o carenze.

Prestazioni elevate dei prodotti

Ottimizza la durabilità, la funzionalità e l'affidabilità del prodotto per soddisfare o superare le aspettative dei clienti integrando i principi dell'ingegneria della qualità nei processi di progettazione e produzione.

Consegne puntuali

Riduci al minimo le interruzioni e implementa workflow efficienti per rispettare i programmi di produzione e consegnare i prodotti ai clienti entro tempi specificati.

Riduzione dei costi

Riduci al minimo le rilavorazioni, gli scarti e i guasti dei prodotti per migliorare l'efficienza operativa, ridurre le spese dirette e migliorare la redditività complessiva.

Integrazione della qualità di produzione

I workflow e i processi aziendali basati sulle best practice del settore dovrebbero fornire la base per la qualità della produzione in ogni fase del processo di produzione. Queste best practice rendono i processi di produzione a prova di errore per garantire che ogni fase venga eseguita correttamente, con dati completi e completamente tracciabili.

Garanzia di conformità

Il percorso migliore per la qualità è prevenire il verificarsi di problemi ed errori. Per soddisfare i requisiti di conformità, i sistemi di qualità della produzione dovrebbero imporre automaticamente l'uso esclusivo di processi, materiali, attrezzature, strumenti e operatori approvati, prima che qualsiasi fase possa essere eseguita. Questi sistemi garantiscono inoltre che tutti i test di processo e di prodotto vengano eseguiti e che i risultati soddisfino le specifiche. I sistemi di qualità della produzione creano automaticamente i record as-manufactured che descrivono in dettaglio i processi, i materiali, le attrezzature, gli strumenti, gli operatori e i risultati dei test con marche temporali e firme elettroniche.

In caso di deviazione nei risultati, il sistema di qualità della produzione dovrebbe reagire agli eventi di qualità. Inoltre, questi sistemi dovrebbero applicare un'analisi strutturata dei guasti, l'identificazione della causa principale, la quarantena e lo smaltimento finale (rilascio, rilavorazione, scarto, ecc.) per garantire la qualità della produzione in tutta l'azienda. Dal momento in cui si verifica una deviazione fino allo smaltimento, è necessario generare report di non conformità della produzione per fornire una tracciabilità elettronica completa e collegamenti alle cause principali dei problemi di qualità. Questi report devono essere creati immediatamente, quando le informazioni sulla qualità del prodotto sono più facilmente disponibili, fornendo visibilità e controllo del materiale interessato e impedendo che i prodotti con problemi aperti vengano elaborati oltre una fase designata, emessi o combinati con altri prodotti o spediti allo stock finito o al cliente.

Azione correttiva/Azione preventiva (CAPA)

La gestione delle azioni correttive e preventive è fondamentale per la qualità della produzione. Di conseguenza, i produttori si stanno muovendo per incorporare sistemi di tracciamento delle azioni correttive e preventive a circuito chiuso che consentono l'identificazione, l'indirizzamento e la rapida risoluzione dei problemi di qualità della produzione attraverso l'integrazione con i dati inestimabili nei sistemi di qualità della produzione. L'insieme facilita l'indagine di problemi di qualità della produzione come non conformità, reclami dei clienti, incidenti o discrepanze. I workflow di notifica in tempo reale e di azioni preventive e correttive consentono ai produttori di comunicare in modo efficiente con tutte le parti interessate per agevolare le attività di collaborazione e risolvere i problemi in modo rapido ed efficace. Le funzionalità di reporting forniscono visibilità in tempo reale sulle tendenze di produzione e sui problemi di gestione della qualità, consentendo ai produttori di agire rapidamente per risolvere i problemi e garantire il controllo totale della qualità su tutti i processi di produzione.

Sempre più spesso, la qualità della produzione è vista come un imperativo strategico per l'impresa manifatturiera. Il cliente, le cui aspettative di qualità hanno raggiunto livelli senza precedenti, è l'arbitro definitivo della qualità. Il valore, la soddisfazione e la preferenza sono influenzati da molti fattori durante l'acquisto, la proprietà e l'esperienza di servizio di un cliente con un prodotto. Pertanto, la qualità della produzione deve essere sensibile alle esigenze esistenti e in evoluzione dei clienti e del mercato e deve tenere conto dei fattori che guidano la soddisfazione del cliente. Deve anche tenere conto dello sviluppo tecnologico e di come può avere un impatto e servire gli utenti finali dei prodotti fabbricati, nonché il produttore stesso.

Scopri di più

Guarda

Garantire la qualità lungo tutta la catena del valore con la gestione della qualità a ciclo chiuso

Formazione

Scopri come promuovere le best practice di gestione della qualità e della conformità per ridurre al minimo le minacce aziendali