1. Home

Programmazione just-in-time

La programmazione JIT (Just-In-Time) è una strategia progettata per ridurre al minimo la quantità di lavori in corso di produzione (WIP) e le scorte di materie prime e prodotti finiti.

Che cos'è la programmazione just-in-time?

La programmazione just-in-time è un aspetto del principio generale della produzione just-in-time. L'obiettivo principale della produzione JIT è ridurre al minimo il tempo che intercorre tra la ricezione delle forniture e la consegna del prodotto finito al cliente finale. Sebbene la produzione JIT sia stata concepita come una metodologia autonoma (circa 50 anni fa dalla Toyota Motor Corporation), oggi è tipicamente considerata un aspetto della produzione snella.

La programmazione just-in-time è il modo in cui un produttore garantisce, giorno per giorno, che ogni ordine venga prodotto con il tempo sufficiente per ottenere consegne puntuali. Questo stesso obiettivo caratterizza la pianificazione just-in-time, ma l'orizzonte temporale è di settimane o mesi. La programmazione just-in-time consente a un produttore di adattarsi alle modifiche dell'ultimo minuto, che possono verificarsi a causa di modifiche agli ordini di lavoro, sforamenti del tempo, problemi di disponibilità dei materiali e altri fattori. La programmazione JIT è progettata per evitare consegne in ritardo da un lato e un arretrato di materiali, WIP e prodotti finiti dall'altro.

Riducendo gli arretrati e le scorte, la programmazione just-in-time aiuta le aziende a ridurre gli sprechi dovuti a materiali scaduti o danneggiati. I produttori riducono anche i costi associati allo stoccaggio, all'inventario o all'accumulo di materiali lungo una linea di produzione. Con la programmazione just-in-time, i cicli di produzione possono anche essere ottimizzati in modo che le aziende godano di una maggiore produttività dai loro impianti di produzione.

Come per altre attività di pianificazione e programmazione della produzione, l'esecuzione della programmazione just-in-time si è evoluta da un'operazione cartacea a un'applicazione di programmi di fogli di calcolo generali a sistemi software interattivi progettati specificamente per la pianificazione e la programmazione. Oggi, i sistemi di pianificazione e programmazione avanzata (APS) gestiscono le complessità dei programmi di produzione. I sistemi APS realizzano la programmazione just-in-time con potenti strumenti che tengono conto dei numerosi fattori che influenzano il programma di produzione:

  • Disponibilità di materie prime e altre forniture
  • Disponibilità delle risorse produttive (attrezzature, personale)
  • Dimensioni e data di consegna di ogni ordine
  • Velocità operativa e capacità di ogni macchina per l'utilizzo su ogni ordine
  • Tempo di conversione della linea di produzione
  • Nuovi ordini che richiedono tempi di consegna rapidi

Prodotti correlati: Pianificazione e programmazione avanzate Opcenter

just-in-time-scheduling-180424-hero-1280x720

Scopri i vantaggi

Utilizzando un software di programmazione avanzato per implementare una strategia di programmazione just-in-time, i produttori possono creare programmi realistici che tengono conto di molte variabili di produzione complesse. Di conseguenza, la pianificazione può essere creata in modo da ottimizzare la produttività.

Tempi di produzione ridotti

Utilizza un software di programmazione avanzato per creare programmi realistici e ottimizzati che tengano conto di variabili di produzione complesse, riducendo al minimo i ritardi e migliorando l'efficienza complessiva della produzione.

Tempi di consegna ridotti

Crea programmi ottimizzati, gestendo efficacemente le variabili di produzione e riducendo al minimo i ritardi nell'evasione degli ordini.

Programmi di produzione semplificati

Crea programmi realistici e ottimizzati, gestendo efficacemente variabili di produzione complesse per una maggiore semplicità operativa

Migliore capacità di soddisfare le esigenze specifiche dei clienti

Accogli un elevato numero di variabili di produzione complesse, garantendo maggiore flessibilità e reattività alle esigenze del cliente.

Maggiore rispetto degli orari e consegna puntuale

Gestisci in modo efficace variabili di produzione complesse e garantisci un'esecuzione efficiente per rispettare le scadenze.

Riduzione delle scorte e dei lavori in corso

Gestisci complesse variabili di produzione per ridurre al minimo le scorte in eccesso e le attività incompiute nel processo di produzione

Funzionalità di programmazione just-in-time

Il software di programmazione avanzato esegue operazioni complesse per determinare la pianificazione ottimale della produzione just-in-time. Questi includono:

Programmazione multivincolo basata sugli ordini: crea programmi basati sugli ordini e applica una classificazione o una ponderazione per assegnare la priorità agli ordini. Il sistema di programmazione just-in-time crea programmi in base alla disponibilità di risorse, vincoli aggiuntivi e materiali necessari per l'ordine. Le pianificazioni sono in grado di tenere conto delle diverse velocità di funzionamento su risorse diverse, di utilizzare i tempi di sostituzione in funzione della sequenza in base agli attributi dell'operazione e di consentire sovrapposizioni e tempi di inattività tra le operazioni.

Modellazione avanzata dei vincoli: il software di programmazione just-in-time modella vincoli avanzati delle risorse, come le regole sull'utilizzo simultaneo, i limiti di tempo tra le operazioni e la quantità di tempo in cui può essere estesa un'operazione.

Gestione avanzata dei materiali: questa funzionalità consente al pianificatore di implementare regole personalizzate sulla modalità di consumo dei materiali. Durante l'allocazione dei materiali, un sistema di programmazione just-in-time filtra e classifica i dati in base ai vincoli di utilizzo dei materiali relativi alla qualità o specifici del cliente.

Ottimizzazione della programmazione avanzata: i pianificatori possono definire regole aggiuntive di ottimizzazione della programmazione per affrontare i problemi, come ad esempio minimizzare le tempistiche di conversione, tenere conto delle sequenze preferite e generare le campagne. Lo strumento di gestione dei workflow del software consente di definire anche le regole di composizione.

Visualizzazione del processo di assemblaggio: un sistema di programmazione just-in-time consente agli utenti di visualizzare il processo di assemblaggio dalle materie prime ai prodotti finiti e agli ordini di vendita. Una visualizzazione grafica delle dipendenze dei materiali e dei grafici dei livelli delle scorte nel tempo consente agli utenti di vedere dove si verificheranno carenze. L'utente può scegliere di mantenerli come vincolo o ignorarli.

Visualizzazione interattiva della pianificazione: i sistemi di programmazione just-in-time possono essere progettati per consentire ai membri del personale di interagire con la pianificazione impedendo loro di salvare le modifiche apportate. Tali visualizzatori permettono:

  • Al team di vendita di monitorare l'avanzamento degli ordini ed eseguire le richieste di ordini
  • Alla direzione di confrontare i tempi effettivi con i tempi di completamento programmati per valutare le prestazioni del processo di produzione
  • A operatori e supervisori dell'officina di visualizzare gli elenchi di attività aggiornati al minuto generati dal sistema di programmazione
  • Ambiente di sviluppo: il software di programmazione avanzato consente di modificare lo schema del database e il modello di vincoli in base alle esigenze, inclusa l'aggiunta di tabelle e campi. Ciò significa che gli addetti alla pianificazione della produzione possono creare regole di programmazione personalizzate per risolvere problemi di programmazione specifici oppure possono creare strumenti di manipolazione dei dati personalizzati da utilizzare con il motore del flusso di lavoro.

L'implementazione di successo della programmazione just-in-time richiede uno stretto coordinamento con la supply chain, quindi il grado di successo dipende dall'affidabilità dei partner della supply chain. Un'improvvisa impennata degli ordini è più difficile da gestire con le scorte ridotte della programmazione JIT. La programmazione just-in-time può anche lasciare un'azienda vulnerabile alle interruzioni della produzione in caso di disastri naturali e altre interruzioni. I produttori possono determinare il livello di rischio tollerabile utilizzando un software di programmazione avanzato che integra le contingenze.

Esplora i prodotti di programmazione just-in-time

Prova la versione gratuita

Immagine di un monitor con la scritta "Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial"

Versione di prova di Opcenter Scheduling

Scopri quanto è semplice approfittare immediatamente dei vantaggi offerti da un vero e proprio software di programmazione e che benefici puoi trarne nel tuo lavoro quotidiano.