1. Home

Pianificazione aggregata

La pianificazione aggregata è un metodo per sviluppare un piano di produzione generale che garantisce una produzione ininterrotta in uno stabilimento.

Che cos'è la pianificazione aggregata?

La pianificazione della produzione aggregata viene in genere applicata a un periodo da 3 a 18 mesi. La pianificazione aggregata copre tutte le attività di produzione in uno stabilimento (o, per le grandi imprese, in diversi stabilimenti), non solo i singoli cicli di produzione o la produzione di singoli prodotti. Per questo motivo, la pianificazione della produzione aggregata aiuta i produttori a ottimizzare l'utilizzo delle risorse nonostante le variazioni significative della domanda di singoli prodotti, che derivano da cambiamenti negli ordini dei clienti, nelle dinamiche della supply chain e in altri elementi.

Per i produttori che utilizzano sistemi digitali in un ecosistema di gestione delle operazioni di produzione (MOM), la pianificazione aggregata è una funzionalità di un sistema di pianificazione e programmazione avanzate (APS). Come metodologia, la pianificazione della produzione aggregata può essere eseguita utilizzando soluzioni software cartacee, basate su fogli di calcolo o interne. Tuttavia, la crescente complessità dei prodotti, delle operazioni di produzione e delle supply chain ha notevolmente aumentato la varietà e il volume di informazioni che possono essere considerate nella pianificazione aggregata. Pertanto, i produttori tendono a un maggiore impiego di sistemi avanzati di pianificazione e programmazione per le loro esigenze di pianificazione aggregata.

La pianificazione dell'aggregazione mira a ridurre al minimo i costi operativi abbinando la domanda di produzione con la capacità produttiva. Un piano aggregato specifica quali materiali e altre risorse sono necessari e quando devono essere acquistati per ridurre al minimo i costi. Il risultato ideale della pianificazione aggregata è la massimizzazione della produttività di una struttura al minor costo possibile per il produttore.

Prodotti correlati: Opcenter Advanced Planning & Scheduling

pianificazione aggregata-640x360

Scopri i vantaggi

Soddisfacendo gli obiettivi strategici della pianificazione aggregata, un produttore può bilanciare le esigenze di produzione a breve e lungo termine e ottimizzare la produttività e i profitti.

Stabilizza gli sforzi di produzione

Garantisci un flusso di lavoro di produzione coerente ed equilibrato, riducendo al minimo le interruzioni e ottimizzando l'utilizzo delle risorse.

Facilita una produzione snella

Semplifica i processi di produzione, riduci gli sprechi e migliora l'efficienza, contribuendo a un funzionamento più efficiente in termini di risorse ed economico.

Ottimizza lo spazio e l'utilizzo delle risorse

Promuovi l'uso efficiente degli impianti e delle risorse di produzione, riducendo al minimo la capacità inattiva e i costi associati.

Costi operativi inferiori

Allinea la produzione alla domanda, riducendo al minimo le spese inutili associate a risorse sottoutilizzate o scorte eccessive.

Consegne puntuali

Sincronizza la produzione con la domanda, riducendo al minimo i ritardi e ottimizzando l'evasione degli ordini dei clienti.

Migliora le relazioni della supply chain

Promuovi la collaborazione e il coordinamento tra gli stakeholder, contribuendo a migliorare la comunicazione e la reattività lungo l'intera supply chain.

Come funziona il software di pianificazione aggregata

Con l'obiettivo primario di ridurre al minimo i costi e massimizzare i profitti, gli obiettivi strategici della pianificazione aggregata includono:

Riduci al minimo l'investimento nell'inventario: il software di pianificazione aggregata bilancia in modo ottimale gli sforzi per ridurre al minimo i costi di gestione e stoccaggio dell'inventario con gli sforzi per garantire un inventario sufficiente per soddisfare le richieste sia indipendenti che dipendenti attraverso la pianificazione delle risorse materiali.

Minimizza la domanda e la fluttuazione della forza lavoro: il software di pianificazione aggregata utilizza i dati delle previsioni della domanda e della pianificazione delle risorse materiali per calcolare un piano ottimale della forza lavoro, che bilancia il costo dell'onboarding/licenziamenti dovuto alla fluttuazione della forza lavoro con il costo dei tempi di inattività e degli straordinari dei lavoratori.

Massimizza i tassi di produzione riducendo al minimo le fluttuazioni: il software di pianificazione aggregata analizza la capacità produttiva rispetto alle previsioni della domanda per massimizzare il tasso di produzione complessivo evitando periodi di capacità inattiva.

Massimizza l'utilizzo delle strutture e delle apparecchiature di produzione: il software di pianificazione aggregata tiene conto delle apparecchiature e delle strutture di produzione disponibili e mira all'utilizzo massimo nel periodo di pianificazione aggregata. Per raggiungere questi obiettivi, il software di pianificazione aggregata può utilizzare uno dei due approcci o una combinazione di entrambi. Il cosiddetto "chase approach" tenta di abbinare la capacità produttiva alla domanda. Con questo approccio, un produttore regola l'approvvigionamento e la disponibilità delle risorse per tenere il passo con le fluttuazioni degli ordini dei clienti (o make-to-stock). Questo approccio consente a un produttore di ridurre al minimo i livelli di inventario e massimizzare l'utilizzo delle risorse. Tuttavia, il produttore deve fare i conti con i costi associati agli adeguamenti della capacità: onboarding e licenziamenti della forza lavoro o spazio dell'officina sottoutilizzato, ad esempio.

D'altra parte, l'approccio a livelli alla pianificazione della produzione aggregata evita il costo degli aggiustamenti mantenendo costanti i tassi di produzione. Ciò significa che il produttore accumula scorte nei momenti di minore domanda per poter evadere gli ordini durante i periodi di picco della domanda. In alternativa, il produttore può mantenere un livello costante di forza lavoro e capacità produttiva e aumentare la produttività durante i periodi di forte domanda. In entrambi i casi, l'approccio a livelli incontra i costi associati alla gestione dell'inventario, alla capacità di inattività, ai tempi di inattività e agli straordinari della forza lavoro e ad altre spese correlate all'utilizzo fluttuante delle risorse.

Esplora i prodotti correlati alla pianificazione dell'aggregato

Prova la versione gratuita

Immagine di un monitor con la scritta "Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial"

Versione di prova di Opcenter Scheduling

Scopri quanto è semplice approfittare immediatamente dei vantaggi offerti da un vero e proprio software di programmazione e che benefici puoi trarne nel tuo lavoro quotidiano.

Scopri di più

Gestione delle operazioni di produzione

Costruisci un'impresa digitale con applicazioni di gestione delle operazioni di produzione avanzate per il settore

Gestione operativa

La nostra soluzione di pianificazione e programmazione consente di creare una fabbrica efficiente e reattiva che garantisce prodotti di qualità e successo sul mercato.

Pianificazione e programmazione avanzate

Riduci le scorte, abbrevia i cicli di produzione e aumenta il livello di servizio ai tuoi clienti.