Cette page est traduite à l'aide d'un système de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais ?
Cette traduction a-t-elle été utile ?
  1. Home

Ingénierie des faisceaux de câbles

Un faisceau de câbles est un système de fils conducteurs isolés liés entre eux et utilisés dans le système électrique d’un véhicule à moteur, d’une machine complexe ou d’un avion.

Qu'est-ce que l'ingénierie des faisceaux de câbles ?

L’ingénierie des faisceaux de câbles est le processus de développement d’une base électrique pour la distribution sûre et fiable de l’énergie dans l’ensemble d’un système. Il constitue la base d’une conception et d’une fabrication de produits fiables, rentables et réussies.

La conception, l’ingénierie et la fabrication des faisceaux de câbles sont compliquées par des cycles de lancement de programmes plus courts et une pression croissante sur les prix, ainsi que par la complexité croissante des produits et de la configuration. Les logiciels de conception de faisceaux aident de nombreuses entreprises à relever les défis de l’ingénierie des faisceaux de câbles. De puissantes capacités d’automatisation de la conception, associées à un flux d’ingénierie des faisceaux de câbles basé sur des modèles, aident les fabricants de faisceaux de harnais à réduire les coûts, à améliorer la qualité des produits et à accroître l’efficacité.

Produits connexes : Capital Logic Designer | Capital Concepteur de harnais | Capital Formboard Designer

This is an image for the wire harness engineering glossary page. It shows a white-gloved person working on a wire harness.

Produits liés aux logiciels de conception de harnais

Bien que la digitalisation soit une étape essentielle vers la mise en œuvre et la réalisation de l’industrie 4.0, le succès des fabricants de harnais dépend de leur capacité à concevoir, optimiser et chiffrer avec précision les processus de fabrication, la main-d’œuvre, le matériel et les ressources nécessaires à la production de faisceaux de câbles.

Performances et fiabilité optimisées

Des faisceaux de câbles correctement conçus garantissent des performances et une fiabilité optimisées des systèmes électriques.

Réduction du temps et des coûts d’installation

Des faisceaux bien conçus avec des fils clairement étiquetés, des connecteurs standardisés et des chemins d’acheminement logiques réduisent le temps et la complexité de l’installation lors des opérations d’assemblage ou de maintenance.

Amélioration de la sécurité et de la conformité

L’ingénierie des faisceaux de câbles garantit le respect des normes de sécurité et des réglementations spécifiques à chaque industrie.

À quoi sert un faisceau de câbles ?

Le but d’un faisceau de câbles est d’organiser les fils individuels en une seule unité pour transmettre efficacement l’énergie électrique et les signaux. Un faisceau de câbles réduit le temps de travail et le risque d’erreur humaine, ce qui permet aux techniciens d’installer des assemblages de câbles complexes dans des espaces petits ou difficiles d’accès.

Par exemple, dans certains véhicules modernes, il y a environ 40 faisceaux différents, composés d’environ 700 connecteurs et de plus de 3000 fils. Le regroupement des fils et des câbles dans un faisceau de câbles simplifie la connexion à des composants plus grands en tant qu’unité unique pour une installation à encastrer, au lieu de connecter chaque brin individuel.

Qu’est-ce que la conception d’un faisceau de câbles ?

La conception d’un faisceau de câbles est le processus par lequel un ingénieur évalue les exigences d’une partie électrique du système, compte tenu de l’espace physique disponible pour créer un assemblage de fils afin de fournir l’alimentation et les informations nécessaires. La conception doit connecter tous les composants nécessaires et ne pas interférer avec d’autres systèmes essentiels au fonctionnement et à l’objectif du produit.

Par exemple, un faisceau de câbles dans un avion doit tout alimenter, des commandes de vol au confort des passagers et au train d’atterrissage. La conception du faisceau de câbles doit tenir compte des systèmes mécaniques, du confort des passagers et de l’équipage, de la répartition du poids, de la plomberie et plus encore pour assurer un transport sûr et efficace.

Défis de l’ingénierie des faisceaux de câbles

Bien que la fabrication de faisceaux de câbles existe depuis plus d’un siècle, les fabricants d’aujourd’hui sont confrontés à une myriade de défis avec de faibles marges, une perte de connaissances tribales, des processus complexes, des changements continus et des exigences strictes en matière de qualité et de livraison. En mettant en œuvre des flux de travail basés sur des modèles, les fabricants peuvent unifier des domaines de conception et de fabrication auparavant fragmentés en automatisant l’échange de données et en facilitant les décisions inter-domaines. Grâce à l’intégration de règles de conception qui favorisent l’automatisation et la cohérence tout au long du processus d’ingénierie, les connaissances tribales peuvent être capturées au lieu d’être perdues.

Utiliser un jumeau numérique complet dans le processus de conception du faisceau de câbles

Remplacer les outils et les méthodes d’ingénierie de fabrication obsolètes tout en continuant le flux de données de conception est possible grâce à la technologie du jumeau numérique. Ceci est vital pour l’efficacité et la rentabilité de la fabrication. Par conséquent, de plus en plus d’entreprises s’appuient sur un jumeau numérique complet dans le processus de conception des faisceaux de câbles .

La plupart des constructeurs automobiles, par exemple, ont mis en place un jumeau numérique tout au long du cycle de vie pour maintenir la traçabilité des processus de conception, de fabrication et d’utilisation d’un véhicule. Grâce à un jumeau numérique complet comprenant un modèle de harnais validé et un modèle de processus de fabrication numérisé, les entreprises peuvent transformer les performances d’ingénierie, de calcul des coûts et de fabrication, ce qui leur permet d’augmenter leurs bénéfices.

Comprendre les avantages

Apprendre

Capital crée un jumeau numérique optimisé comprenant un modèle de faisceau validé et un modèle de processus de fabrication de faisceau de câbles numérique.

Regarder

Relevez les défis de la conception de faisceaux de câbles avec Capital.

Lire

Webinaire - Conception de faisceaux de câbles pour aéronefs

eBook - Développement de systèmes EE

Brochure - Solutions d’ingénierie pour faisceaux de câbles