1. Home

Technologie synchrone

La technologie synchrone des logiciels de CAO connecte tous les acteurs du cycle de vie du produit sans aucune limite. La connexion sans restriction. La liberté organisée. C'est ainsi que la technologie synchrone vous aide à continuer d'innover et peut multiplier par 100 la vitesse de votre processus de conception.

Qu'est-ce que la technologie synchrone ?

La technologie synchrone est une fonction technologique couramment intégrée aux logiciels d'ingénierie de conception assistée par ordinateur (CAO) de haut niveau. Il s'agit d'une approche de modélisation qui permet aux concepteurs et aux ingénieurs de manipuler et de modifier la géométrie 3D de manière plus intuitive et efficace.

La technologie synchrone vous permet de créer rapidement de nouvelles conceptions, de répondre à des demandes de modification tardives, et de mettre à jour simultanément plusieurs pièces dans un assemblage. Avec cette flexibilité de conception, vous éliminez la planification complexe en amont et évitez les erreurs de fonction technologique, les problèmes liés au recalcul et un long travail de vérification de l'arbre de construction. La puissance de la technologie synchrone permet également de traiter des données multi-CAO aussi simplement que des fichiers natifs, ce qui débouche sur une collaboration plus transparente avec les fournisseurs et les partenaires.

Avec la technologie synchrone intégrée à votre logiciel de CAO, vous n'avez plus à choisir entre une modélisation pilotée par contraintes ou sans historique. Il n'est plus nécessaire d'être le concepteur d'origine pour réutiliser un modèle. Et plus de soucis liés à l'utilisation de données provenant de plusieurs systèmes de CAO.

Conception CAO flexible

Grâce aux esquisses 2D et 3D intégrées, la technologie synchrone vous permet de commencer vos conceptions immédiatement, sans planification fastidieuse en amont. L'approche sans historique en matière de CAO 3D signifie que vous pouvez travailler directement avec votre géométrie de conception et apporter instantanément des modifications.

Traditionnellement, la modélisation CAO impliquait une approche basée sur l'historique, où la création et la modification des modèles étaient basées sur une série d'étapes ou d'opérations enregistrées dans une chronologie ou un historique. Bien qu'efficace pour certaines tâches, cette méthode peut devenir complexe et fastidieuse, en particulier lorsqu'il s'agit de géométrie complexe ou importée.

La technologie synchrone porte sur la modélisation directe

La technologie synchrone, quant à elle, porte sur la modélisation directe. Elle permet aux utilisateurs de modifier directement la géométrie, sans être limités par l'historique de construction d'origine. Découvrez son fonctionnement :

  1. Modification directe

    Grâce à la technologie synchrone, les utilisateurs peuvent modifier directement la géométrie d'un modèle sans avoir à se soucier de l'ordre dans lequel les fonctions technologiques ont été créées. Vous pouvez ainsi déplacer, redimensionner, faire pivoter ou manipuler librement les faces, les arêtes et les sommets.

  2. Retour d'informations en temps réel

    Lorsque vous apportez des modifications au modèle, la technologie synchrone fournit un retour d'information en temps réel, vous montrant comment vos modifications affectent la conception globale. Ce retour d'information immédiat facilite l'itération et la rapidité des prises de décision.

  3. Relations intelligentes

    La technologie synchrone maintient intelligemment les relations entre les différentes parties du modèle. Par exemple, si vous redimensionnez un trou dans une face, la géométrie environnante s'ajustera en conséquence pour conserver l'intention de conception.

  4. Approche de modélisation mixte

    La technologie synchrone peut être utilisée parallèlement aux techniques classiques de modélisation basées sur l'historique. Cette flexibilité permet aux concepteurs de choisir la méthode la plus appropriée pour chaque tâche spécifique, optimisant ainsi l'efficacité du flux de travail.

  5. Réutilisation de la géométrie et interopérabilité

    La technologie synchrone facilite l'utilisation de géométries importées d'autres systèmes de CAO. Les utilisateurs peuvent directement éditer et modifier les modèles importés sans avoir à les reconstruire de A à Z, ce qui améliore l'interopérabilité et permet de gagner du temps.

Dans l'ensemble, la technologie synchrone des logiciels de CAO rationalise le processus de conception et offre plus de flexibilité, de rapidité et de simplicité dans la création et la modification de modèles. Elle permet aux concepteurs et aux ingénieurs de se concentrer davantage sur la créativité et l'innovation, plutôt que de s'enliser dans des contraintes techniques.

Modélisation synchrone

La modélisation synchrone est une approche utilisée dans les logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO). Elle permet la manipulation et l'édition directes de la géométrie 3D sans être contraint par l'historique ou l'ordre de construction du modèle. Elle donne aux utilisateurs les moyens d'apporter des modifications à la géométrie d'un modèle de manière plus flexible et intuitive mais aussi d'offrir un retour d'information en temps réel et de préserver l'intention de conception. La modélisation synchrone permet aux utilisateurs de modifier directement la géométrie d'un modèle sans avoir à suivre une séquence prédéfinie d'opérations ou de fonctions technologiques. Les concepteurs peuvent ainsi facilement déplacer, redimensionner, faire pivoter ou manipuler les faces, les arêtes et les sommets du modèle sans être limités par son historique de construction.

Principales fonctions technologiques de la modélisation synchrone

Retours d'information en temps réel : au fil des modifications apportées au modèle, la modélisation synchrone fournit un retour d'information immédiat pour montrer comment les modifications affectent la conception globale. Ces retours en temps réel favorisent l'itération et l'évaluation rapides, ce qui permet aux concepteurs de prendre des décisions éclairées sur les modifications en conception.

Relations intelligentes : la modélisation synchrone maintient des relations intelligentes entre les différentes parties du modèle. En cas de modification, la géométrie environnante s'ajuste automatiquement pour préserver l'intention de conception et garantir l'intégrité géométrique.

Réutilisation de la géométrie et interopérabilité : la modélisation synchrone facilite la modification de la géométrie importée de d'autres systèmes de CAO. Les concepteurs peuvent directement éditer et modifier les modèles importés sans avoir à les recréer de A à Z, ce qui améliore l'interopérabilité et permet de gagner du temps.

Approche de modélisation mixte : la modélisation synchrone peut être utilisée parallèlement aux techniques traditionnelles de modélisation basées sur l'histoire. Cette flexibilité permet aux concepteurs de choisir la méthode la plus appropriée pour chaque tâche spécifique, optimisant ainsi l'efficacité du flux de travail.

Différence entre la modélisation synchrone et la technologie synchrone

"Modélisation synchrone" et "technologie synchrone" sont des termes étroitement liés et souvent utilisés de manière interchangeable mais ils font référence à des concepts légèrement différents dans le domaine des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO).

Modélisation synchrone

  • La modélisation synchrone fait spécifiquement référence à l'approche ou à la méthodologie utilisée pour manipuler et modifier directement la géométrie 3D dans un environnement de CAO.
  • Elle met l'accent sur la capacité d'apporter des modifications à la géométrie d'un modèle sans être limité par son historique de construction ou l'ordre des fonctions technologiques.
  • La modélisation synchrone permet de modifier directement des éléments géométriques tels que les faces, les arêtes et les sommet, de fournir un retour d'information en temps réel et de préserver l'intention de conception.

Technologie synchrone

  • La technologie synchrone, quant à elle, englobe un ensemble plus large de fonctionnalités et de capacités intégrées aux logiciels de CAO.
  • Elle comprend non seulement la modification et la manipulation directes de la géométrie, mais également diverses fonctions technologiques et outils d'assistance qui améliorent le processus de conception et d'ingénierie.
  • La technologie synchrone peut impliquer des relations intelligentes entre différentes parties d'un modèle, l'interopérabilité avec d'autres systèmes de CAO, des approches de modélisation mixtes (intégration de la modélisation synchrone à la modélisation basée sur l'historique) et d'autres fonctionnalités connexes.

Essentiellement, la modélisation synchrone est un aspect ou une application spécifique de la technologie synchrone dans les logiciels de CAO. La technologie synchrone englobe un plus large éventail de caractéristiques et de fonctions technologiques au-delà de la simple manipulation directe de la géométrie, bien que la modélisation synchrone soit souvent un composant central de ces capacités. Les deux se trouvent dans les logiciels de CAO Siemens Solid Edge, Siemens NX ou Siemens NX X.

Produits connexes : NX CAD

Synchronous-Technology-1 tcm27-28103-640x360

Découvrez les avantages

La technologie synchrone rend les processus de conception plus rapides, plus intuitifs et plus collaboratifs, ce qui permet d'améliorer la productivité et d'obtenir de meilleurs résultats dans le développement de produits

Retour d'informations en temps réel

Les modifications apportées au modèle sont immédiatement étudiées, ce qui permet aux utilisateurs d'obtenir un retour d'information en temps réel sur la conception. Cette visualisation instantanée permet d'évaluer rapidement les modifications en conception et de prendre des décisions éclairées

Modification directe

La technologie synchrone permet aux utilisateurs de modifier directement des modèles 3D sans avoir à passer par le processus traditionnel de modélisation paramétrique. Cette flexibilité permet des modifications de conception plus rapides et plus intuitives

Facilité d'utilisation

La technologie synchrone simplifie le processus de conception grâce à la suppression des contraintes de la modélisation paramétrique classique. Les utilisateurs peuvent facilement manipuler la géométrie, ce qui la rend utile pour les éventuels utilisateurs qui n'ont pas une grande expérience de la CAO.

Avantages de la technologie synchrone

  • Itérations plus rapides : la technologie synchrone élimine le besoin de naviguer dans des arborescences de fonctions technologiques complexes et accélère ainsi le processus d'itération de la conception. Les concepteurs peuvent rapidement explorer différentes alternatives de conception et itérer plus efficacement.
  • Amélioration de la collaboration : la technologie synchrone favorise la collaboration et permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même modèle. Elle facilite le travail d'équipe et améliore la productivité car elle permet une collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe.
  • Meilleure intégration : la technologie synchrone s'intègre souvent de manière transparente à d'autres outils et flux de travail de CAO, ce qui améliore la cohérence de l'environnement de conception. Cette intégration améliore l'efficacité du flux de travail et permet aux utilisateurs de tirer parti des points forts de différents outils logiciels.
  • Réduction des délais de conception : grâce à ses capacités d'édition intuitives et à ses retours d'information en temps réel, la technologie synchrone permet de réduire le temps de conception. Les concepteurs peuvent apporter des modifications plus efficacement, ce qui accélère les cycles de développement des produits.
  • Adaptabilité à la géométrie importée : la technologie synchrone excelle dans le travail avec des géométries importées de différents systèmes de CAO. Elle permet aux utilisateurs d'éditer et de modifier facilement les modèles importés, rationalisant ainsi le processus d'intégration de conceptions externes dans le projet en cours.

Essayer un logiciel gratuit

Une femme assise à un bureau avec vue sur une forêt. Ses mains sont posées sur le clavier d'un ordinateur portable.

Essai du logiciel NX X

Développé pour les concepteurs de produits de tous niveaux d'expérience, NX X CAD offre une puissance inégalée. Bénéficiez de toutes les puissantes caractéristiques et fonctionnalités de NX avec les avantages du cloud, même en l'absence d'une connexion Internet.

Une femme assise à une table, travaillant sur son ordinateur portable.

NX CAD CAM Student Edition

Le logiciel de CAO pour étudiants rend la technologie de CAO 3D complète gratuite pour les étudiants en ingénierie. Il s'agit du même logiciel que celui utilisé par les professionnels, avec quelques différences essentielles.

En savoir plus

Lire

Créez rapidement de nouvelles conceptions, répondez facilement à des demandes de modification, et mettez à jour simultanément plusieurs pièces dans un assemblage à l'aide de la technologie synchrone.

Regarder

Cette vidéo présente un outil de modélisation algorithmique utile pour contrôler les domaines de décalage. Le nœud de zone de décalage est un ajout polyvalent à l'éditeur logique avec cinq entrées pour se connecter à d'autres nœuds de vos règles logiques.

Regarder

Devenez compétitifs grâce à des outils solides et aux processus de technologie synchrone afin de commercialiser le plus rapidement possible et faire face aux infrastructures E/E de plus en plus complexes.