Les actions effectuées sur les ingrédients combinés varient considérablement et comprennent la salaison, la cuisson, la pressurisation, la pasteurisation et une réaction chimique ou une catalyse. Une fois qu'un produit a été fabriqué avec la fabrication de processus et qu'il atteint sa forme finale, il ne peut généralement pas être décomposé en ses constituants.
Les principales industries qui dépendent de la fabrication par processus comprennent les produits de grande consommation (PGC), l'agro-alimentaire et les produits chimiques fins et spécialisés.
Les biens produits avec la fabrication par processus sont fabriqués par lots (quantités finies généralement mesurées en masse ou en volume) ou par traitement en flux continu. Dans le traitement par lots, la séquence des opérations de processus pour un produit particulier est effectuée lot par lot. Dans le traitement en flux continu, les unités des matériaux/produits intermédiaires passent d'une étape de traitement à une autre sans interruption pour que le processus soit continu d'une unité à l'autre.
Une industrie de fabrication par processus est souvent tenue de suivre les paramètres de traitement et les résultats des tests pour chaque lot, ou à des intervalles définis selon le volume ou la masse dans le traitement en flux continu. Cette exigence peut être traitée par le biais de dossiers papier, mais les industries de transformation adoptent de plus en plus les dossiers de lot électroniques (eBR) pour fabriquer davantage et rationaliser la tenue des registres.
Il est important de noter que la majorité des fabricants par processus emballent également leurs marchandises, et gèrent ainsi une double chaîne de valeur : un processus par lots ou en flux continu pour le produit principal et une opération de fabrication discrète pour le remplissage, l'emballage et la palettisation. Dans un sous-ensemble important d'industries de transformation, comme la production de pneus et de batteries, les étapes de la fabrication discrète vont au-delà de l'emballage et font partie intégrante de la création du produit fini. Ces étapes intégrales et d'emballage discret nécessitent que les industries de transformation se dotent d'un logiciel de gestion des opérations de fabrication (MOM), conçu pour gérer les caractéristiques opérationnelles de la fabrication discrète et par processus, qui diffèrent considérablement.
Produit annexe : Opcenter Execution Process