1. Home

Fabrication sur stock

La fabrication sur stock (MTS) est une stratégie de fabrication selon laquelle la planification et la programmation de la production sont basées sur la demande prévue de produits.

Qu'est-ce que la fabrication sur stock ?

Les produits fabriqués au cours d'une période de production sont utilisés pour exécuter les commandes passées au cours de la période de production suivante. Cela signifie que dans la planification de la production sur stock, la production est déclenchée avant et indépendamment des commandes spécifiques des clients.

La fabrication sur stock est considérée comme une opération de type push, ce qui signifie que les approvisionnements (matières premières et composants fournis par le fournisseur) sont poussés tout au long du processus de production, et que la planification commence par les approvisionnements et se poursuit jusqu'au produit fini. En revanche, la fabrication sur commande (MTO) est une opération de type pull.

Sur le marché manufacturier d'aujourd'hui, un stock élevé de produits finis représente généralement un fardeau financier inacceptable, imposant des dépenses de gestion des stocks, d'entreposage, de détérioration et plus encore. De même, les ruptures de stock sont coûteuses en raison des frais d'expédition accélérée, des heures supplémentaires et des délais de livraison non respectés. Par conséquent, l'idéal de la planification de la production sur stock est de faire correspondre la quantité de produits finis à un moment donné avec la demande du client au cours de la période suivante. Pour s'approcher de cet idéal, les planificateurs doivent prévoir la demande et équilibrer correctement les approvisionnements et la capacité de production pour répondre à cette demande.

Deux éléments clés d'une planification efficace de la fabrication sur stock sont (1) une prévision précise de la demande et (2) des outils qui permettent des ajustements rapides aux prévisions changeantes. Prévoir la demande est devenu plus difficile dans presque tous les marchés en raison de la variété croissante de produits pour lesquels un fabricant doit prévoir la demande, ainsi que de facteurs intrinsèquement imprévisibles affectant la demande : catastrophes naturelles, crises sanitaires et certaines variations saisonnières (par exemple, les pénuries de matières premières dues à la géopolitique ou les événements météorologiques), pour n'en nommer que quelques-uns.

Les systèmes modernes de planification et de programmation avancés (APS) offrent aux planificateurs de fabrication sur stock les outils numériques nécessaires pour générer des stratégies et des calendriers réalisables et efficaces et s'adapter rapidement aux changements dans les prévisions de la demande, la disponibilité de l'approvisionnement et la capacité de production. Les logiciels de planification et de programmation avancés peuvent également effectuer automatiquement des ajustements de calendrier en fonction des données en temps réel.

Produits connexes : Opcenter Advanced Planning and Scheduling

make-to-stock-hero-640x360

Découvrez les avantages

Les fabricants éliminent certaines des difficultés et des inefficacités des systèmes de planification existants ou basés sur des feuilles de calcul en effectuant une planification de la fabrication sur stock sur un système APS robuste. Ils ont plus de possibilités de fabriquer le bon produit dans les bonnes quantités et au bon moment.

Optimisation de la planification MTS

Tenez compte de la demande, de la capacité, de la main-d'œuvre et des stocks pour un calendrier de production principal précis, garantissant une gestion efficace de la production et des stocks.

Inventaires minimisés

Alignez la production sur la demande prévue, en optimisant les niveaux de stock grâce à une planification avancée et en assurant une gestion efficace des ressources de fabrication.

Diminution du coût de développement

Rationalisez les processus de fabrication, minimisez le besoin de stocks excédentaires et optimisez les ressources grâce à une planification efficace basée sur la demande prévue.

Processus de planification de la fabrication sur stock

En plus de la prévision de la demande, une planification efficace de la fabrication sur stock doit intégrer un réseau complexe de considérations, notamment la planification de la capacité de fabrication, la main-d'œuvre et l'utilisation, les plans d'inventaire et de réapprovisionnement des matières premières, ainsi que les stocks disponibles et futurs de produits finis.

La planification de la fabrication sur stock sur un système de planification et de programmation avancé commence par la génération d'un plan directeur de production (MPS) précis et réalisable basé sur :

  • Capacité de coupe grossière
  • Schémas de conditionnement
  • Jours cibles de couverture du stock
  • Préférences de fabrication
  • Quantités minimales et maximales de réapprovisionnement
  • Réorganiser les multiples
  • Prolonger la durée de conservation

Pour être aussi efficace que possible, la planification de la fabrication sur stock doit également prendre en compte les niveaux de stock intermédiaires, c'est-à-dire les points du processus de fabrication où les travaux en cours (WIP) s'accumulent avant l'opération suivante. Une approche de fabrication sur stock aboutit souvent à des niveaux de stock intermédiaires relativement élevés, l'optimisation de ces niveaux est donc une considération importante dans le processus de planification.

La planification de la fabrication sur stock basée sur APS tient compte de toutes les considérations ci-dessus. Elle spécifie également la capacité de production en termes de quantité, de durée ou de poids. La capacité peut être modifiée au fil du temps à l'aide d'un outil de capacité du système de calendrier, et la capacité disponible est prise en compte dans le plan de fabrication sur stock en tant que facteur limitant pour chaque période.

Il est important de noter qu'un système APS peut interagir de manière transparente avec un système de gestion des stocks, améliorant ainsi la précision de la prévision de la demande. De plus, l'interaction entre un APS et un système de gestion des matériaux pour la chaîne d'approvisionnement permet d'équilibrer avec précision les approvisionnements et la demande.

Découvrez les produits de fabrication sur stock annexes

Commencez par un essai gratuit

Graphique d'un moniteur affichant une carte indiquant "Opcenter Scheduling Standard - Essai gratuit en ligne"

Essai d'Opcenter Scheduling

Découvrez à quel point il est facile de bénéficier immédiatement d'un logiciel de planification réel et comment il peut vous aider dans votre travail.