1. Home

Fabrication numérique

La fabrication numérique intègre des outils de simulation, de visualisation 3D, d'analytique et de collaboration pour créer simultanément des définitions de produits et de processus de fabrication, permettant aux industries de concevoir numériquement des processus de fabrication entiers, favorisant ainsi la collaboration entre les ingénieurs et les concepteurs.

Qu'est-ce que la fabrication numérique ?

La fabrication numérique est l'utilisation d'un système intégré assisté par ordinateur comprenant des outils de simulation, de visualisation 3D, d'analyse et de collaboration pour créer des produits et leurs processus de fabrication simultanément. La fabrication numérique est le résultat d'initiatives de fabrication telles que l'intégration des exigences de fabrication à la conception (DFM), la fabrication intégrée par ordinateur (CIM), la fabrication flexible et la production lean qui mettent en avant la nécessité d'une collaboration entre la conception des produits et leurs processus de fabrication.

Bon nombre des avantages à long terme de la gestion du cycle de vie des produits (PLM) ne peuvent être obtenus que dans le cadre d'une stratégie de fabrication numérique globale.. La fabrication numérique est un élément clé de l'intégration entre le PLM et différents équipements et applications d'atelier, puisqu'elle permet l'échange d'informations relatives aux produits entre les groupes de conception et de fabrication. Cet alignement permet aux entreprises de fabrication d'accélérer la mise sur le marché et d'atteindre des objectifs de volume, tout en réalisant des économies et en réduisant les modifications coûteuses en aval.

Produits connexes : Tecnomatix | NX pour l'industrie manufacturière | Opcenter | Fabrication Teamcenter

Human-centered Digital Manufacturing

00:00
00:00

Découvrez les avantages

La fabrication numérique aide les entreprises de fabrication à améliorer la productivité de la planification et des processus de production des manières suivantes :

50%

Reduction in design time

Increase speed-to-market: Digital manufacturing software accelerates tasks across all manufacturing disciplines, enabling faster product introductions and innovation.

30%

Reduction in project cycles

Reduce risks: Digital manufacturing tools improve quality and provide real-time performance feedback across the value chain, reducing risks to company reputation.

90%

Reduction in root cause analysis time

Improve margins: By fully employing the virtual realm before investing in actual production, digital manufacturing helps increase margins and optimize operations.

Fonctionnement des applications de fabrication numérique

Facilite la collaboration pour une vue globale de la conception des produits et des processus

La fabrication numérique est utilisée dans tous les secteurs. Un fabricant d'équipements d'origine (OEM) peut concevoir numériquement tout le processus de fabrication (outillage, usinage, ordonnancement de l'assemblage et planification de l'atelier) en même temps que les concepteurs travaillent sur la prochaine gamme de véhicules. Ceci permet aux ingénieurs de fabrication d'informer immédiatement les concepteurs en cas de contraintes relatives à la fabricabilité des pièces. Cette collaboration entre les ingénieurs de fabrication et les concepteurs permet d'avoir une vue globale de la conception des produits et du processus.

Un fournisseur à la pointe de la technologie peut utiliser un système de fabrication numérique pour créer une simulation 3D d'une ligne de production complète et analyser les variantes de production et concepts différents dans le cadre du processus de demande de devis (RFQ). Cette transparence et cette précision dans la planification et la préparation de l'offre se traduisent par une plus grande confiance du client et permettent, finalement, de décrocher le contrat.

Les initiatives actuelles de développement d'outils de fabrication numériques impliquent l'amélioration de l'expérience client. Les informations sont donc présentées dans le contexte de tâches effectuées, ce qui permet aux utilisateurs de prendre plus rapidement de meilleures décisions. Des mesures sont actuellement prises pour fournir une connectivité directe avec le matériel d'atelier, à savoir, par exemple, des automates programmables (PLC), des contrôleurs machines et des machines à commande numérique (CNC). Des plateformes unifiées ont également été développées pour gérer à la fois les informations du PLM et celles du système d'exécution de fabrication (MES).

digital-manufacturing-is1352428937-feature-640x360

Découvrez les produits liés à la fabrication numérique

an open dialog with Zvi Feuer

Reshaping the world with digital manufacturing

Learn how digital manufacturing software has become the cornerstone of modern manufacturing and how emerging technologies are accelerating innovation.

An open dialog with Zvi Feuer

Manufacturing impacts all of us and improves our lives. Every single day, we interact with countless objects, from our earphones containing the tiniest microchips to the largest aircraft soaring in the sky. What is common among them? They are all the result of manufacturing.

En savoir plus

eBook

Le guide des dirigeants pour la fabrication numérique