La tecnología síncrona es una función habitual en los programas de diseño asistido por ordenador (CAD) de ingeniería de alto nivel. Es un enfoque de modelado que permite a diseñadores e ingenieros manipular y editar la geometría en 3D de forma más intuitiva y eficiente.
La tecnología síncrona permite crear rápidamente nuevos diseños de concepto, responder con facilidad a solicitudes de cambios y realizar actualizaciones simultáneas en varias piezas dentro de un conjunto. Gracias a esta flexibilidad en el diseño, puedes eliminar la planificación previa, evitar fallos de las operaciones y resolver problemas y repetición de trabajos que consumen mucho tiempo. Las ventajas de la tecnología síncrona también te permiten tratar los datos multiCAD igual que si fueran archivos nativos, contribuyendo con ello a una perfecta colaboración con proveedores y partners.
Con la tecnología síncrona en el software CAD, ya no tienes que elegir entre modelado basado en restricciones o sin historial. Ya no hace falta ser programador para reutilizar un modelo. ni preocuparse por el uso de datos de diferentes sistemas CAD.
Creación flexible de diseños CAD
Gracias a los bocetos 2D y 3D integrados, la tecnología síncrona permite empezar inmediatamente los diseños de concepto, sin la tediosa planificación previa. Con el método sin historial del modelado síncrono para CAD 3D, se puede trabajar directamente en la geometría de diseño y efectuar cambios al instante.
En el pasado el modelado CAD se basaba en un enfoque histórico en el que la creación y modificación de modelos seguían una serie de pasos u operaciones registrados en una línea de tiempo o árbol del historial. Aunque sea muy válido en determinadas tareas, este método puede resultar complejo y engorroso, sobre todo con geometría intrincada o importada.
La tecnología síncrona se centra en el modelado directo
En cambio, la tecnología síncrona se centra en el modelado directo. Permite modificar la geometría directamente, sin limitaciones a causa del historial de construcción original. Funciona así:
- Edición directa
Con la tecnología síncrona, se puede editar directamente la geometría de un modelo sin preocuparse del orden en que se han creado las operaciones. Eso significa poder mover, redimensionar, girar o manipular libremente caras, aristas y vértices.
- Feedback en tiempo real
A medida que se efectúan cambios en el modelo, la tecnología síncrona proporciona feedback en tiempo real y muestra cómo afectan las modificaciones al diseño global. Este bucle de feedback inmediato permite la iteración y la toma de decisiones más rápidas.
- Relaciones inteligentes
La tecnología síncrona mantiene de forma inteligente relaciones entre las partes del modelo. Por ejemplo, si se cambia el tamaño de un agujero en una cara, la geometría circundante se ajustará adecuadamente para mantener la intención del diseño.
- Enfoque de modelado mixto
La tecnología síncrona puede utilizarse junto a técnicas tradicionales de modelado basado en historial. Esta flexibilidad permite a los diseñadores elegir el método más adecuado para cada tarea y optimizar la eficiencia del flujo de trabajo.
- Reutilización de geometrías e interoperabilidad
La tecnología síncrona facilita el trabajo con geometría importada de otros sistemas CAD. Se pueden editar y modificar los modelos importados sin tener que reconstruirlos desde cero, lo que mejora la interoperabilidad y ahorra tiempo.
En general, la tecnología síncrona del software CAD optimiza el proceso de diseño al ofrecer más flexibilidad, rapidez y sencillez en la creación y modificación de modelos. Permite centrarse más en la creatividad y la innovación, en lugar de quedarse atascado ante las limitaciones técnicas.
Modelado síncrono
El modelado síncrono es un enfoque utilizado en el software de diseño asistido por ordenador (CAD) que permite la manipulación y edición directas de la geometría en 3D sin depender del historial ni del orden de construcción del modelo. Permite aplicar cambios en la geometría de un modelo de forma más flexible e intuitiva, ofrece feedback en tiempo real y preserva la intención del diseño. El modelado síncrono permite modificar la geometría de un modelo sin tener que seguir una secuencia predefinida de operaciones o funciones. Esto significa que los diseñadores pueden mover, redimensionar, girar o manipular de cualquier otro modo caras, aristas y vértices del modelo sin verse limitados por el historial de construcción.
Operaciones principales del modelado síncrono
Feedback en tiempo real: conforme se efectúan cambios en el modelo, el modelado síncrono proporciona feedback inmediato y muestra cómo afectan las modificaciones al diseño global. Este bucle de feedback en tiempo real permite una rápida iteración y evaluación para tomar decisiones informadas sobre los cambios en el diseño.
Relaciones inteligentes: el modelado síncrono mantiene relaciones inteligentes entre las partes del modelo. Cuando se realizan modificaciones, la geometría circundante se ajusta de forma automática para preservar la intención del diseño y asegurar la integridad geométrica.
Reutilización de geometrías e interoperabilidad: el modelado síncrono facilita la edición de geometría importada de otros sistemas CAD. Se pueden editar y modificar los modelos importados sin tener que volverlos a crear desde cero, lo que mejora la interoperabilidad y ahorra tiempo.
Enfoque de modelado mixto: el modelado síncrono puede utilizarse junto a técnicas tradicionales de modelado basado en historial. Esta flexibilidad permite a los diseñadores elegir el método más adecuado para cada tarea y optimizar la eficiencia del flujo de trabajo.
Diferencia entre modelado síncrono y tecnología síncrona
Modelado síncrono y tecnología síncrona son términos muy relacionados que suelen usarse indistintamente; no obstante, se refieren a conceptos algo diferentes en ámbito del software de diseño asistido por ordenador (CAD).
Modelado síncrono
- El modelado síncrono tiene que ver con el enfoque o la metodología utilizados para manipular y editar la geometría en 3D dentro de un entorno CAD.
- Hace hincapié en la capacidad de efectuar cambios en la geometría de un modelo sin verse limitado por el historial de construcción ni el orden de las operaciones.
- El modelado síncrono permite la edición directa de elementos geométricos como caras, aristas y vértices, proporciona feedback en tiempo real y preserva la intención del diseño.
Tecnología síncrona
- En cambio, la tecnología síncrona engloba un conjunto más amplio de funcionalidades dentro del software CAD.
- No solo incluye la edición y manipulación directa de la geometría, sino también operaciones y herramientas de respaldo que mejoran el proceso de diseño e ingeniería.
- La tecnología síncrona puede implicar relaciones inteligentes entre las partes de un modelo, interoperabilidad con otros sistemas CAD, enfoques de modelado mixto (integrando el modelado síncrono con el modelado basado en el historial) y otras funcionalidades relacionadas.
En esencia, el modelado síncrono es un aspecto concreto o una aplicación de la tecnología síncrona dentro del software CAD. La tecnología síncrona abarca una gama más amplia de operaciones y funcionalidades que van más allá de la manipulación directa de la geometría, aunque el modelado síncrono suele ser un componente central de estas funcionalidades. Ambos pueden encontrarse en el software CAD Siemens Solid Edge, Siemens NX o Siemens NX X.
Productos relacionados: NX CAD