Synchronous Technology ist eine Funktion, die häufig in hochwertiger CAD-Software (Computer-Aided Design) zu finden ist. Es handelt sich um einen Modellierungsansatz, der es Konstrukteuren und Ingenieuren ermöglicht, 3D-Geometrie intuitiver und effizienter zu bearbeiten und zu bearbeiten.
Mit Synchronous Technology können Sie sehr schnell neue konzeptionelle Konstruktionen erstellen, innerhalb kürzester Zeit auf Änderungsanforderungen reagieren und gleichzeitig mehrere Teile in einer Baugruppe aktualisieren. Durch diese hohe Flexibilität bei der Konstruktion lassen sich Probleme wie aufwendige Vorplanungen und Formelementfehler, Probleme bei der Neuerstellung und zeitaufwendige Nacharbeiten vermeiden. Dank der hohen Leistungsfähigkeit von Synchronous Technology lassen sich zudem Multi-CAD-Daten wie native Dateien bearbeiten, sodass eine nahtlose Zusammenarbeit mit Zulieferern und Partnern gewährleistet ist.
Dank Synchronous Technology in Ihrer CAD-Software müssen Sie nicht mehr zwischen parametrischer und historienfreier Modellierung wählen. Sie muss nicht der Konstrukteur des Modells sein, um es zu verstehen und wiederzuverwenden. Und Sie müssen sich keine Gedanken mehr machen, wenn Sie Daten aus mehreren CAD-Systemen verwenden.
Flexibles Erstellen von CAD-Konstruktionen
Mithilfe der integrierten 2D- und 3D-Skizzenfunktionen von Synchronous Technology können Sie sofort mit der Erstellung Ihrer konzeptionellen Konstruktionen beginnen – ohne langwierige Vorplanung. Synchrone Modellierung greift auf ein historienfreies 3D-CAD-Konzept zurück, d. h. Sie können Änderungen direkt über Ihre Konstruktionsgeometrie vornehmen.
Traditionell beinhaltete die CAD-Modellierung einen historienbasierten Ansatz, bei dem die Erstellung und Änderung von Modellen auf einer Reihe von Schritten oder Operationen basierte, die in einer Zeitleiste oder einem Verlaufsbaum aufgezeichnet wurden. Diese Methode ist zwar für bestimmte Aufgaben effektiv, kann aber komplex und umständlich werden, insbesondere wenn es sich um komplizierte oder importierte Geometrie handelt.
Synchronous Technology setzt auf direkte Modellierung
Synchronous Technology konzentriert sich hingegen auf die direkte Modellierung. Es ermöglicht dem Anwender, die Geometrie direkt zu ändern, ohne durch die ursprüngliche Konstruktionshistorie eingeschränkt zu sein. So funktioniert es:
- Direkte Bearbeitung
Mit Synchronous Technology können Anwender die Geometrie eines Modells direkt bearbeiten, ohne sich um die Reihenfolge kümmern zu müssen, in der die Features erstellt wurden. Das bedeutet, dass Sie Flächen, Kanten und Scheitelpunkte frei verschieben, in der Größe ändern, drehen oder anderweitig bearbeiten können.
- Echtzeit-Feedback
Wenn Sie Änderungen am Modell vornehmen, bietet Synchronous Technology Echtzeit-Feedback und zeigt Ihnen, wie sich Ihre Änderungen auf die Gesamtkonstruktion auswirken. Diese unmittelbare Feedbackschleife ermöglicht eine schnellere Iteration und Entscheidungsfindung.
- Intelligente Beziehungen
Synchronous Technology verwaltet auf intelligente Weise Beziehungen zwischen verschiedenen Teilen des Modells. Wenn Sie z. B. die Größe einer Bohrung in einer Fläche ändern, wird die umgebende Geometrie entsprechend angepasst, um die Konstruktionsabsicht beizubehalten.
- Gemischter Modellierungsansatz
Synchronous Technology kann neben traditionellen, auf Geschichte basierenden Modellierungstechniken verwendet werden. Diese Flexibilität ermöglicht es Entwicklern, die am besten geeignete Methode für jede spezifische Aufgabe auszuwählen und so die Effizienz des Workflows zu optimieren.
- Wiederverwendung von Geometrie und Interoperabilität
Synchronous Technology erleichtert die Arbeit mit importierter Geometrie aus anderen CAD-Systemen. Anwender können importierte Modelle direkt bearbeiten und modifizieren, ohne sie von Grund auf neu rekonstruieren zu müssen, was die Interoperabilität verbessert und Zeit spart.
Insgesamt optimiert Synchronous Technology in CAD-Software den Konstruktionsprozess, indem sie mehr Flexibilität, Geschwindigkeit und Einfachheit bei der Modellerstellung und -änderung bietet. Es ermöglicht Konstrukteuren und Ingenieuren, sich mehr auf Kreativität und Innovation zu konzentrieren, anstatt sich durch technische Einschränkungen zu verzetteln.
Synchrone Modellierung
Die synchrone Modellierung ist ein Ansatz, der in CAD-Software (Computer-Aided Design) verwendet wird und die direkte Manipulation und Bearbeitung von 3D-Geometrie ermöglicht, ohne an die Historie oder die Konstruktionsreihenfolge des Modells gebunden zu sein. Dies ermöglicht Anwendern, Änderungen an der Geometrie eines Modells flexibler und intuitiver vorzunehmen, Echtzeit-Feedback zu erhalten und die Konstruktionsabsicht zu bewahren. Die synchrone Modellierung ermöglicht es Anwendern, die Geometrie eines Modells direkt zu ändern, ohne einer vordefinierten Abfolge von Operationen oder Merkmalen folgen zu müssen. Dies bedeutet, dass Konstrukteure Flächen, Kanten und Scheitelpunkte des Modells problemlos verschieben, in der Größe ändern, drehen oder anderweitig manipulieren können, ohne durch seine Konstruktionshistorie eingeschränkt zu sein.
Hauptmerkmale der synchronen Modellierung
Echtzeit-Feedback Wenn Änderungen am Modell vorgenommen werden, bietet die synchrone Modellierung unmittelbares Feedback und zeigt, wie sich Änderungen auf die Gesamtkonstruktion auswirken. Diese Echtzeit-Feedbackschleife ermöglicht eine schnelle Iteration und Bewertung, sodass Konstrukteure fundierte Entscheidungen über Konstruktionsänderungen treffen können.
Intelligente Beziehungen: Bei der synchronen Modellierung werden intelligente Beziehungen zwischen verschiedenen Teilen des Modells bewahrt. Wenn Änderungen vorgenommen werden, passt sich die umgebende Geometrie automatisch an, um die Konstruktionsabsicht zu erhalten und die geometrische Integrität zu gewährleisten.
Wiederverwendung von Geometrie und Interoperabilität: Die synchrone Modellierung erleichtert die Bearbeitung von importierter Geometrie aus anderen CAD-Systemen. Konstrukteure können importierte Modelle direkt bearbeiten und ändern, ohne sie von Grund auf neu erstellen zu müssen, was die Interoperabilität verbessert und Zeit spart.
Gemischter Modellierungsansatz: Die synchrone Modellierung kann neben herkömmlichen verlaufsbasierten Modellierungstechniken verwendet werden. Diese Flexibilität ermöglicht es Entwicklern, die am besten geeignete Methode für jede spezifische Aufgabe auszuwählen und so die Effizienz des Workflows zu optimieren.
Unterschied zwischen synchroner Modellierung und Synchronous Technology
Synchrone Modellierung und Synchronous Technology sind eng verwandte Begriffe, die oft synonym verwendet werden, aber sie beziehen sich auf leicht unterschiedliche Konzepte im Bereich der Computer-Aided Design (CAD)-Software.
Synchrone Modellierung
- Synchrone Modellierung bezieht sich speziell auf den Ansatz oder die Methodik, die verwendet wird, um 3D-Geometrie direkt in einer CAD-Umgebung zu bearbeiten und zu bearbeiten.
- Es betont die Möglichkeit, Änderungen an der Geometrie eines Modells vorzunehmen, ohne durch seine Konstruktionshistorie oder die Feature-Reihenfolge eingeschränkt zu sein.
- Die synchrone Modellierung ermöglicht die direkte Bearbeitung geometrischer Elemente wie Flächen, Kanten und Eckpunkte, bietet Echtzeit-Feedback und behält die Konstruktionsabsicht bei.
Synchronous Technology
- Die Synchronous Technology hingegen umfasst ein breiteres Spektrum an Funktionalitäten und Fähigkeiten innerhalb der CAD-Software.
- Es umfasst nicht nur die direkte Bearbeitung und Manipulation von Geometrie, sondern auch verschiedene unterstützende Funktionen und Werkzeuge, die den Konstruktions- und Engineering-Prozess verbessern.
- Synchronous Technology kann intelligente Beziehungen zwischen verschiedenen Teilen eines Modells, Interoperabilität mit anderen CAD-Systemen, gemischte Modellierungsansätze (Integration der synchronen Modellierung in die historienbasierte Modellierung) und andere verwandte Funktionen umfassen.
Im Wesentlichen ist die synchrone Modellierung ein spezifischer Aspekt oder eine Anwendung der Synchronous Technology innerhalb der CAD-Software. Synchronous Technology umfasst ein breiteres Spektrum an Merkmalen und Funktionen, die über die direkte Manipulation der Geometrie hinausgehen, während die synchrone Modellierung oft eine zentrale Komponente dieser Fähigkeiten ist. Beide sind in der CAD-Software Siemens Solid Edge, Siemens NX oder Siemens NX X zu finden.
Verwandte Produkte: NX CAD