1. Home

Missionstechnik

Missionstechnik (ME) ist im Mission Engineering Guide des US-Verteidigungsministeriums definiert als die bewusste Planung, Analyse, Organisation und Integration aktueller und neu entstehender Betriebs- und Systemfunktionen, um die gewünschten Auswirkungen auf Kriegsmissionen zu erzielen.

Was ist Missionstechnik?

Bei der Entwicklung dieses Leitfadens versuchte das Verteidigungsministerium, die Missionstechnik zu standardisieren und den Missionsbeteiligten ein besseres gemeinsames Verständnis zu vermitteln. „Der Leitfaden wird es der Branche und der Abteilung erleichtern, bezüglich Missionstechnikaktivitäten zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, indem er Anwendern eine Reihe von Produkten zur Dokumentation und Darstellung von Ergebnissen zur Verfügung stellt, die als Anleitungen, Randbedingungen und Informationen bei der Entwicklung von Funktionen und Technologien dienen.“

Die digitale Transformation ermöglicht die Missionstechnik in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie mit Technologielösungen, die das Management von Interdependenzen bei End-to-End-Missionen übernehmen. Ohne diese Fortschritte wären Elemente des Missionsintegrationsmanagements wie ME exorbitant umständlich.

Verwandte Produkte: Teamcenter MBSE

mission-engineering-feature-640x360

Die Vorteile verstehen

Insgesamt spielt die Missionstechnik eine entscheidende Rolle für den Erfolg von Luft- und Raumfahrtmissionen, indem sie effiziente, kostengünstige und risikomindernde Missionsdesigns ermöglicht, die den Zielen der Beteiligten entsprechen.

Optimierter Missionserfolg

Durch einen ganzheitlichen Ansatz für das Systemdesign und die Systemoptimierung trägt das Mission Engineering dazu bei, dass Luft- und Raumfahrtmissionen sorgfältig geplant und durchgeführt werden, um ihre Ziele effektiv zu erreichen.

Kosteneffizienz

Missionstechnik erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung der Ressourcenallokation, des Risikomanagements und der Kompromissanalyse, was zu kostengünstigeren Missionsdesigns führt.

Senkung des Risikos

Durch gründliche Analyse und Simulation hilft die Missionstechnik, die mit Luft- und Raumfahrtmissionen verbundenen Risiken zu identifizieren und zu mindern.

Erweitert Systemintegration

Bei der Missionstechnik geht es um die Integration verschiedener Subsysteme, Technologien und Komponenten in eine kohärente Missionsarchitektur.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Missionstechnik sorgt für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei der Missionsgestaltung und ermöglicht es Luft- und Raumfahrtorganisationen, auf sich ändernde Anforderungen, neue Technologien und unvorhergesehene Herausforderungen zu reagieren.

Verbesserte Kommunikation mit Beteiligten

Missionstechnik erleichtert die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den an Luft- und Raumfahrtmissionen Beteiligten, einschließlich Konstrukteuren, Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern und Missionsbetreibern.

Vorteile der Missionstechnik

Mit Verfahren der Missionstechnik können Unternehmen hochtechnische Programme effizienter und effektiver orchestrieren. Beim Einsatz von Missionstechnik sollten die Prinzipien des Digital Engineering Anwendung finden, um die Entwicklung komplexer Systeme in Bezug auf kritische Ziele zu steuern. Diese Methodik ist eine natürliche Ergänzung zum Model-Based Systems Engineering (MBSE). Im Mission Engineering Guide erklärt das US-Verteidigungsministerium, dass die Methodik der Missionstechnik auf drei Achsen abzielt: Zeit, Komplexität und analytische Genauigkeit. Das Dokument identifiziert mehrere Fragen, die zur Klärung der Ziele im Prozess der Missionstechnik verwendet werden:

  • Was ist die Mission?
  • Wo liegen die Grenzen und welche Interaktionen gibt es mit anderen Missionen?
  • Was sind die Leistungsmaßstäbe?
  • Welche Umsetzungslücken gibt es bei der Mussion?
  • Wie können neue Funktionen unsere Herangehensweise ändern?
  • Welche Auswirkungen haben Veränderungen der Funktionen oder Systeme auf Missionen und Architekturen?
  • Wie empfindlich ist die Missionsleistung gegenüber der Leistung der Komponententechnologien, Produkte und Fähigkeiten? Wie lassen sich die neuen Funktionen am besten in Legacy-Systeme integrieren oder als Ersatz für diese heranziehen? Und wie können wir dieses Gleichgewicht optimieren, um die tödlichsten und kostengünstigsten integrierten Fähigkeiten für eine bestimmte Mission bereitzustellen?

Welche Unterstützung leistet Plattform für Missionstechnik?

Eine Plattform für Missionstechnik ist nicht nur für die Missionstechnik selbst von Vorteil sondern auch für die Systemtechnik. ME lässt sich gut mit System-Engineering-Methoden kombinieren, die zur Definition des Systems verwendet werden, das den Missionsanforderungen entspricht. Beide Disziplinen haben ähnliche Methoden und Taxonomien, wobei sich die eine auf die Definition der Mission und die andere auf die Definition des Systems konzentriert.

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums ist ME das technische Unterelement des Missionsintegrationsmanagements, das technische Produkte bereitstellt, um den Anforderungsprozess zu informieren, Prototypen zu leiten, Konstruktionsoptionen bereitzustellen und Investitionsentscheidungen zu treffen. Eine Missionsentwicklungsplattform unterstützt Beteiligte bei der Formulierung von Problemstellungen, der Charakterisierung von Missionen, der Identifizierung von Missionsmetriken und der Verwendung von Modellen zur Analyse von Missionen.

Wird Missionstechnik außerhalb von Verteidigungsoperationen eingesetzt?

Missionstechnik hat ihren Ursprung in einer Teildisziplin der Systemtechnik innerhalb des US-Verteidigungsministeriums. Seit der Formalisierung Mitte der 2010er Jahre hat sich die Anwendung ausgeweitet. Missionstechnik wurde in verschiedenen Branchen jenseits der Verteidungssparte eingeführt. Da es sich um eine vorteilhafte Methode für Unternehmen handelt, Produkte im Kontext komplexer und sich entwickelnder betrieblicher Probleme zu positionieren, gewinnt ME bei Systemingenieuren in Organisationen mit und ohne Verbindungen zur Verteidigungsindustrie immer mehr an Bedeutung.

Mehr erfahren

Lesen

Software for Industry gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie Ihre digitale Transformation beschleunigen können.