1. Home

Formboard-Konstruktion

Formboard-Konstruktionszeichnungen sind maßstabsgetreue Eins-zu-Eins-Darstellungen von Konstruktionsdaten des Kabelbaums, angereichert mit zusätzlichen Fertigungsinformationen.

Was ist Formboard-Konstruktion?

Neben den Kabelbaumobjekten werden auf diesen Formboard-Modellen auch alle fertigungsrelevanten Objekte wie Bündelgabeln, Steckerhalter, Cliphalter oder Bandpositionsanzeiger grafisch dargestellt. Formboards bieten den Bedienern visuelle Hilfen, die sie bei der Montage des Kabelbaums anleiten.

Verwandte Produkte: Capital Formboard Designer

formboard-feature-640x360

Die Vorteile verstehen

Visualisierung und Layoutoptimierung

Formboard Designer ermöglicht es Konstrukteuren, das Layout von Kabelbäumen in einer 3D-Umgebung zu erstellen und zu visualisieren.

Fehlererkennung und Validierung

Formboard Designer-Tools enthalten häufig Funktionen zur Fehlererkennung und -validierung.

Effiziente Dokumentation und Fertigungsunterstützung

Die Tools von Formboard Designer erleichtern die Erstellung detaillierter Dokumentationen und Fertigungsanweisungen für die Kabelbaumproduktion.

Was ist eine Formboard-Zeichnung?

Eine Formboard-Zeichnung ist gleichbedeutend mit einem Formboard-Diagramm. Formboard-Konstrukteure müssen optimierte Layouts erstellen, die den Zeit- und Arbeitsaufwand für jede Komponente reduzieren, da sie in einer bestimmten Zone auf dem Board platziert wird. Ein Formboard-Diagramm ist eine Ansicht der Konstruktionsdaten des Kabelbaums als digitaler Zwilling. Dieses Diagramm wird durch Zonen-, Vorrichtungs- und Bohrpunktinformationen ergänzt und ermöglicht die Erstellung von Layouts, ohne dass physische Prototypen erforderlich sind.

Was ist Kabelbaumkonstruktion?

Kabelbaumkonstruktion ist der Prozess, bei dem ein Konstrukteur die Anforderungen an einen elektrischen Teil des Systems bewertet, wobei der verfügbare physische Platz zur Verfügung steht, um eine Anordnung von Drähten zu erstellen, die bei Bedarf Strom und Informationen bereitstellen. Die Konstruktion muss alle notwendigen Komponenten verbinden und darf keine anderen Systeme beeinträchtigen, die für den Betrieb und den Zweck des Produkts kritisch sind.

Formboard-Zeichnungen bei der Kabelbaumfertigung

Effektiv gestaltete Kabelbaum-Formboards ermöglichen es Fertigungsingenieuren, Produktionslinien effizienter zu bauen. Formboard-Zeichnungen ermöglichen die Erstellung effizienter Produktionslinien, die vorhandene Fertigungsressourcen so effektiv wie möglich nutzen und gleichzeitig schnelle Reaktionen auf neue Situationen ermöglichen, wie z. B. wechselnde Taktzeiten, die erforderliche Produktmontagedauer, die erforderlich ist, um der Nachfrage gerecht zu werden. Das Ergebnis sind bessere Entscheidungen in der Fertigung und eine kürzere Zeit bis zur Rentabilität.

Vorteile eines zusammengeführten Formboards

Mit zusammengeführten Formboards können Fertigungsingenieure Produktionslinien entwerfen, die es ihnen ermöglichen, unterschiedliche (aber sehr ähnliche) Kabelbäume auf derselben Linie herzustellen. Das heißt, mehrere Produktionslinien können durch eine einzige, zusammengeführte Linie ersetzt werden, wodurch verfügbare Fabrikfläche und andere Ressourcen freigesetzt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Produktivität und Effizienz einzelner Produktionslinien durch den Einsatz von zusammengeführten Formboards gesteigert werden.

Formboard-Lösung basierend auf digitalem Zwilling

Eine umfassende Lösung für die Entwicklung von E/E-Systemen kann einen Ansatz auf Grundlage eines digitalen Zwillings zur Erstellung eines Formboards ermöglichen. Diese Software kann Formboard-Konstrukteure anleiten, ein optimiertes, ergonomisches Layout zu erstellen, das auf dem dynamischen Feedback des Arbeitsaufwands bzw. der Arbeitszeiten für jede Komponente basiert, wenn sie in einer bestimmten Zone auf dem Board platziert wird. Konstrukteure können auch zusammengeführte oder kombinierte Formboards für effiziente Produktionslinien und die Nutzung von Fertigungsflächen erstellen und pflegen.

Umfassende E/E-Systementwicklungslösung

Capital ist ein Beispiel für eine umfassende Entwicklungslösung für E/E-Systeme, die für das Formboard-Design verwendet werden kann. Sie umfasst die Konstruktion, Fertigung und den Service von elektrischen Systemen sowie E/E-System- und Softwarearchitekturen, Netzwerkkommunikation und Embedded-Software-Entwicklung.

Diese Software ermöglicht Ihnen:

  • Erstellen einer maßstabsgetreuen Ansicht der vorhandenen Entwurfsdaten in einem Formboard-Diagramm.
  • Anpassen des Formboards für das beste ergonomische Layout mit Live-Metriken und Analysen.
  • Einfaches Bearbeiten von Bündeln, um den Kabelbaum an das Board anzupassen, unter Berücksichtigung des minimalen Biegeradius und anderer Einschränkungen.
  • Automatisches Anbringen von Halterungen an der richtigen Stelle basierend auf automatischen Regeln und Constraints.
  • Zusammenführen oder Kombinieren mehrerer Formboards, um die Fertigungseffizienz zu maximieren.

Erkundung von Produkten im Zusammenhang mit EWIS

Mehr erfahren

Lesen

Erfahren Sie, wie die Capital Tool Suite Engineering-Teams dabei unterstützt, Produktionsherausforderungen zu meistern, um schneller den Bereich einer rentablen Fertigung zu erreichen.

Lernen

Erstellen Sie umfassende Modelle, die eine realistische Kalkulation des Kabelbaums gewährleisten und es den Produktingenieuren des Kabelbaums ermöglichen, Produktdaten effizient aufzubereiten.

Ansehen

Formboard-Konstrukteure müssen in der Lage sein, optimierte Layouts zu erstellen, die Zeit und Aufwand reduzieren. Entdecken Sie in diesem Video die Lösungen von Siemens Capital für das Design und die Optimierung von Formboards.