1. Home

Elektronische Arbeitsanweisungen

Elektronische Arbeitsanweisungen (EWI) bieten dem Fertigungspersonal intuitive, schrittweise Verfahren und Aufgaben zur Erledigung seiner Arbeit.

Was sind elektronische Arbeitsanweisungen?

Elektronische Arbeitsanweisungen bieten dem Fertigungspersonal intuitive, schrittweise Verfahren und Aufgaben zur Erledigung seiner Arbeit. Diese elektronischen Verfahren sind viel mehr als eine digitalisierte Version der Papieranweisungen, die sie ersetzen. Elektronische Arbeitsanweisungen können Videos, Bilder, 3D-Daten und Augmented Reality (AR) enthalten, um die Anwender in der Fertigung visuell durch ihre Aufgaben zu führen.

Qualität der Produkte und Konformität in der Fertigung hängen davon ab, dass die Bediener die Arbeit genau wie angegeben ausführen. Es besteht ein hohes Potenzial menschlicher Fehler, wenn Bediener Papieranweisungen durchsehen, Daten und Daten auf Papierformulare schreiben und die Daten manuell auf Gültigkeit analysieren müssen. Daher sind elektronische Arbeitsanweisungen ein wichtiger Bestandteil der papierlosen Fertigung.

Elektronische Arbeitsanweisungen werden von Software generiert, die ein Element der Fertigungsprozessplanung und eines Manufacturing Operations Management (MOM) -Systems ist und Teil eines Manufacturing Execution Systems (MES) sein kann.

Verwandte Produkte: Tecnomatix

Mann in einer Fabrik schaut auf einen Tablet-Computer

Die Vorteile verstehen

Durch den Verzicht auf gedruckte Anweisungen und die Bereitstellung visuell intuitiver, durchsetzbarer elektronischer Verfahren beschleunigen elektronische Arbeitsanweisungen die Montage und Fertigungsschritte, an denen Bediener beteiligt sind, und reduzieren Fehler.

Höhere Effizienz der Bediener

Beschleunigen Sie Aufgaben und vermeiden Sie Verzögerungen mit visuellen und präzisen Arbeitsanweisungen.

Weniger Nacharbeit

Stellen Sie die Genauigkeit von Arbeitsanweisungen durch vernetzte Fertigungs- und Konstruktionsdaten sicher.

Geringere Betriebskosten

Beschleunigen Sie die Erstellung von Arbeitsanweisungen mit Verknüpfungen und Automatisierung, die in die Authoring-Software integriert sind.

So funktioniert eine Software für Arbeitsanweisungen

Elektronische Arbeitsanweisungen bieten vollständige, durchsetzbare Anweisung für Bediener. Software für elektronische Arbeitsanweisungen ist so strukturiert, dass die Bediener die Aufgaben wie vorgegeben erledigen. Elektronische Arbeitsanweisungen verfolgen sowohl den jeweiligen Bediener als auch die ausgeführten Aktionen. Aufgaben können so konfiguriert werden, dass sie eine Bestätigung des Bedieners oder eine bestimmte Datenerfassung erfordern oder einen Informationsverlauf im Fertigungsprüfpfad erstellen. Die Bediener bestätigen jede Aufgabe, während sie ausgeführt wird, entweder mit einem einfachen Klick, einem bestimmten „Ja“-Eintrag oder durch das Sammeln detaillierter parametrischer Daten. Software für elektronische Arbeitsanweisungen kann auch elektronische Signaturen erfordern, um eine Aufgabe zu erledigen.

Eine umfassende Anwendungssuite für die Ausarbeitung und Anzeige von 2D/3D-Arbeitsanweisungen mit 3D-Ansichten und aktuellen Prozessschritten unterstützt Sie dabei, die Weitergabe von Montageanweisungen an den Fertigungsbereich zu verbessern.

AR in elektronischen Arbeitsanweisungen ist ideal, um die Qualität und Produktivität von Fertigungsvorgängen zu verbessern, die bei der Ausführung kritischer Aufgaben auf das Personal angewiesen sind. Dazu gehören die Kleinserienfertigung von hochgradig konfigurierbaren Produkten mit komplexen und langwierigen Montageprozessen sowie Baugruppen, die durch Montagefehler hohe Kosten verursachen.

Mit Software für elektronische Arbeitsanweisungen können Aufgabenlisten so konfiguriert werden, dass sie in einer bestimmten Reihenfolge oder in einer beliebigen Reihenfolge ausgeführt werden. Alle obligatorischen Aufgaben müssen erfolgreich abgeschlossen werden, bevor das Material in den nächsten Arbeitsgang verschoben wird. Software für elektronische Arbeitsanweisungen kann Aufgaben konfigurieren, die eine Datenerfassung mit Ober- und Untergrenzen beinhalten, die zum Zeitpunkt der Datenerfassung überwacht werden.

Software für elektronische Arbeitsanweisungen führt die folgenden Funktionen aus:

  • Führt Bediener
  • Sorgt für Anwendung bestimmter Verfahren
  • Sorgt für Linienfreigabe
  • Sammelt Daten und verifiziert Werte
  • Ergreift Maßnahmen bei Ausnahmen
  • Integriert elektronische Signaturen
  • Füllt die Überwachungsliste aus

In der Fertigungsplanung können Ingenieure elektronische Arbeitsanweisungen für Vorgänge im Rahmen der Prozessliste (BOP) erstellen. Die Fertigungsprozessplanungssoftware verknüpft Textanweisungen mit Referenzteilen, Ressourcen und visuellen Hilfsmitteln, einschließlich grafischer 3D-Darstellungen, um dem Fertigungspersonal eine genaue und klare Anleitung zu geben.

Die elektronische Arbeitsanweisung automatisch das Formular aus den Aufgabendefinitionen, und der Bediener gibt jeden Wert anschließend ein. Nach der Eingabe oder Erfassung wird jeder Wert anhand seiner Ober- und Untergrenzen überprüft. Ein Wert außerhalb der Spezifikation führt dazu, dass die Aufgabe fehlschlägt.

Die elektronischen Arbeitsanweisungen können so konfiguriert werden, dass ein Zustand, der nicht den Spezifikationen entspricht, oder andere Prozessfehler automatisch Aktionen auslösen, wie z. B. das Zurückstellen des Produkts, das Weiterleiten an eine Nacharbeit oder ein Materialprüfungsgremium (MRB) oder das Versenden einer Nachricht per E-Mail, abhängig von den konfigurierten Geschäftsregeln.

Effektive Software für elektronische Arbeitsanweisungen ist vollständig konfigurierbar, um eine Vielzahl von Fertigungsverfahren präzise zu modellieren. Aufgabenlisten können einer Arbeitszelle, einem Arbeitsplatz oder einer Ressource (Ausrüstung) über elektronische Verfahren zugewiesen werden. Wenn die Software für elektronische Arbeitsanweisungen modular aufgebaut ist, können Aufgaben und Aufgabenlisten einmal definiert und in mehreren Verfahren verwendet werden. Änderungen an einer Aufgabenliste werden automatisch auf alle Vorkommen in der Aufgabenliste angewendet.

Aufgaben in elektronischen Arbeitsanweisungen können leicht geändert werden, wenn sich Fertigungsprozesse ändern. Elektronische Arbeitsanweisungssoftware ist mit Revisionskontrollfunktionen ausgestattet, um sicherzustellen, dass die Bediener die korrekte Revision der Anweisungen verwenden.

Die Linienfreigabe kann mit elektronischen Verfahren leicht durchgesetzt werden. Die Aufgaben „Prozess starten“ und „Prozess beenden“ stellen sicher, dass nur eine Einheit, ein Los oder eine Charge in einer Arbeitszelle in Bearbeitung ist.

Entdecken Sie Produkte für elektronische Arbeitsanweisungen

Starten Sie mit einer kostenlosen Testversion

Screenshot von Teamcenter Assembly Planner

Teamcenter Easy Plan – Testversion

Nutzen Sie einen vollständigen Satz intuitiver, webbasierter Funktionen, um die Fertigungsstückliste und die Prozessliste zu erstellen und zu verwalten.

Weitere Informationen

Easy Plan-Blog

Verfolgen Sie Trends und Best Practices für die Teamcenter Easy Plan-Software.

Software für die Planung von Fertigungsprozessen

Erfahren Sie, wie Sie bessere Fertigungsprozesspläne erstellen.